Dalla definizione del problema alla ricerca della soluzione
Silvia Rohner, in qualità di team leader del MedTech Lab, e gli Enhanced Teams uniscono competenza e spirito di sviluppo nell'interesse dell'accessibilità. Si avvalgono di anni di esperienza, lavorano in modo interdisciplinare e hanno una grande visione. L'idea della "ZED evolution", la sedia a rotelle 4.0, è nata nel 2015: è stato necessario un lungo periodo di set-up e test per sviluppare un veicolo robusto in grado di superare facilmente gli ostacoli della vita di tutti i giorni. Hanno lavorato insieme a un paziente, il paraplegico Florian Schoch. È stato lui a manovrare con successo la sedia a rotelle robotica attraverso il percorso del primo Cybathlon e a vincere la Wheelchair Race.
Abbiamo avuto il piacere di visitare l'Università di Scienze Applicate OST. Durante un’intera giornata gli scienziati e gli ingegneri ci hanno fornito una visione del dietro le quinte e delle procedure del progetto. Silvia Rohner e il suo team lavorano a stretto contatto con le persone interessate e con vari gruppi per risolvere puntualmente i differenti problemi che si presentato. Questi possono essere persone affette da paraplegia, tecnici ortopedici o parenti delle persone colpite. L'autrice descrive come avviene lo sviluppo e la collaborazione ai progetti: "Cerchiamo innanzitutto di chiarire: "Qual è il problema reale?". Quali sono i problemi che si presentano nella vita quotidiana e che possiamo [...] affrontare? Nella fase successiva, sviluppiamo idee su come risolverli tecnicamente. [...] E poi torniamo dagli utenti [...] e chiediamo: "Ehi, è una buona idea?".
Le modifiche vengono poi apportate in base a questo scambio e ai risultati ottenuti. Un processo iterativo che rivela diverse possibilità e richiede una grande quantità di idee. Non esiste una giornata di lavoro tipica, perché ogni giorno è diverso e di solito viene approssimativamente pianificato in al mattino. Il TechLead del team, Benjamin Eggimann, spiega come lavorano i membri del team: "Prima di tutto al computer, successivamente passiamo all'hardware e cerchiamo di assicurarci che tutto funzioni correttamente. Poi iniziamo a testare che il dispositivo funzioni correttamente in tutte le sue parti prima di farlo utilizzare alle persone".
Piccole unità per alte prestazioni
Nella carrozzina sono installati in totale sette motori FAULHABER per garantire funzionalità e manovrabilità. Un micromotore a corrente continua della serie 3890...CR si trova, ad esempio, nella regolazione del sedile. Questo consente di spostare il sedile in avanti e indietro senza sforzo per assumere posizioni diverse o spostare il baricentro a seconda delle necessità. Se il sedile si trova nella parte anteriore, l'utilizzatore può comodamente salire su un tavolo. Per percorrere distanze più lunghe e pianeggianti, le gambe possono essere distese nella posizione posteriore. Anche le ruote sono azionate da potenti motori FAULHABER. I motori piatti senza spazzole della serie BXT consentono alla carrozzina di muoversi in tutte le direzioni e di manovrare negli spazi più ridotti.


Benjamin Eggimann riassume il modo in cui ogni azionamento deve essere progettato: "Più piccolo possibile, con la massima densità di potenza, perché lo si spinge davvero al limite". Mentre in laboratorio si discutono componenti, funzioni e caratteristiche, la verifica della realtà avviene sulla pista di prova interna. È facile superare i dossi? Riesce a superare le scale? Il braccio del robot aziona senza problemi le maniglie delle porte? Il feedback dell'utente è essenziale durante questi test, in quanto l'utente può dire direttamente se tutto funziona o se è necessario apportare modifiche.
Una volta superata la prova pratica, nulla ostacola l'uso quotidiano o la competizione. Il successo dell'implementazione e dei risultati è fonte di entusiasmo e orgoglio per l'intero team. E questo rafforza anche le speranze per il prossimo Cybathlon: "Naturalmente vogliamo vincere. Attualmente siamo i campioni in carica [...], quindi le aspettative sono alte!", afferma Benjamin Eggimann.
Prodotti