Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Robotica agraria

Con una popolazione mondiale destinata a raggiungere i 10 miliardi di persone entro la fine del secolo, l'agricoltura si trova ad affrontare sfide senza precedenti. Come possiamo produrre cibo a sufficienza senza mettere a repentaglio preziose risorse naturali come l'incolumità delle falde acquifere e la fertilità del suolo? E in tempi di grave carenza di personale come possiamo essere sicuri di avere abbastanza manodopera per le intensive operazioni di raccolta e mantenimento delle colture? Le tecnologie «smart» hanno il potenziale di accrescere notevolmente l'efficienza nel settore agricolo.

L'agricoltura non dipende solo dai pesanti macchinari che aiutano a coltivare ettari di terra e campi ma anche dal minuzioso lavoro manuale da svolgere durante la raccolta di frutta e verdura, l'estirpazione delle erbacce o la potatura degli alberi. Il pesante carico fisico comportato da queste attività e la crescente carenza di manodopera pongono enormi sfide all'agricoltura. L'uso di tecnologie all'avanguardia, come i robot agricoli autonomi, gli strumenti di coltivazione intelligenti e i macchinari interconnessi tra loro, offre soluzioni promettenti per migliorare l'efficienza nel settore agricolo.

Un robot mobile con braccio di presa può essere impiegato, ad esempio, per raccogliere la frutta al suo grado di maturazione ottimale, determinato da sensori a telecamera. I compatti azionamenti di FAULHABER, che possono essere utilizzati nella trazione a ruote indipendenti, nel braccio robotizzato e nel dispositivo di presa, garantiscono che le operazioni necessarie siano eseguite in modo preciso e affidabile. Altrettanto efficienti si rivelano i robot da campo autonomi, che grazie al loro peso ridotto proteggono i terreni coltivabili, o i sistemi di coltivazione intelligenti, che possono seminare o spargere fertilizzante esattamente dove serve.

I robot agricoli sono molto compatti e pesano molto meno delle macchine tradizionali di grandi dimensioni, pertanto anche i sistemi di azionamento utilizzati devono essere quanto più possibile compatti, come i micromotori DC piatti a spazzole della serie BXT di FAULHABER. Allo stesso tempo, gli azionamenti devono funzionare in modo affidabile e continuo, anche in caso di ampie variazioni di temperatura e nelle condizioni più difficili. I motori estremamente robusti della famiglia CXR sono perfettamente adatti a tali applicazioni. Gli encoder incrementali e le elettroniche di controllo estremamente compatte consentono un posizionamento preciso e altamente dinamico durante le operazioni di semina, reimpianto o raccolta.

Motori brushless in robotica agricoltura intelligente
Alta densità di potenza
Spazio di installazione minimo
Elevata efficienza
Bassi requisiti di manutenzione

Possiamo assistervi nella scelta del motore giusto per la vostra applicazione?

video
» Gli azionamenti di FAULHABER sono già utilizzati nello smart farming. Continueranno a svolgere un ruolo importante per le applicazioni più esigenti in questo settore. «
Kevin Moser
Outside Business Development Manager presso FAULHABER

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.