Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Microdrive specifico per il cliente per una manovra realistica

Oggi i modellini di treni sono apprezzati in egual misura da adulti e bambini. A seconda dell'uso, il mercato offre un'ampia scelta di trenini giocattolo e repliche incredibilmente fedeli. Fleischmann, azienda di Norimberga leader nel settore dei modellini di sistemi ferroviari di alta gamma, ha da poco sviluppato un nuovo modello. La riproduzione in miniatura in scala N della locomotiva bavarese serie 70 (BR 70) del 1930 è convincente e ricca di dettagli. Anche le scritte alte solo qualche decimo di millimetro sono perfettamente leggibili con una lente d'ingrandimento. Naturalmente questa passione per la perfezione non si ferma neanche quando si tratta della tecnica di azionamento.

Sono stati compiuti importanti passi avanti in quest'ambito a livello di sviluppo, con l'inserimento, da parte degli esperti di modellismo di Fleischmann, dello specialista di microazionamenti FAULHABER nel team di sviluppo appositamente a questo scopo. Ciò ha consentito di formulare un concetto su misura che ha tenuto conto già dall'inizio dei requisiti previsti per l'azionamento, della taglia del modellino e delle sue caratteristiche.

Microdrive specifico per il cliente per una manovra realistica
La locomotiva BR 70 in scala N di Fleischmann è stata premiata come «modello dell'anno 2007».

Costruire un modellino di treno in scala 1:160 (scala N) significa lavorare con pezzi molto piccoli. In questo caso, la locomotiva BR 70 in scala N è lunga appena 57,8 mm circa se misurata da respingente a respingente. Anche il peso è di appena 36 g. Ciononostante, è fondamentale che ogni dettaglio sia riprodotto minuziosamente e che il funzionamento del modellino sia ineccepibile. Il sottocarro della locomotiva e il telaio sono in metallo pressofuso con parti in plastica aggiunte. Ciò consente di replicare nella produzione in serie anche il più piccolo dettaglio con la massima fedeltà. Per rispecchiare il più possibile l'originale, il modellino monta luci realistiche con minuscoli LED a luce bianca calda. L'impianto di illuminazione commuta automaticamente nella direzione di marcia.

Per quanto riguarda l'azionamento è necessario considerare alcune condizioni meccaniche e fisiche. Così come nelle locomotive reali, la trazione (e, nel modellino, la trasmissione di potenza) fra la ruota e il binario è fondamentale. Se è vero che un motore piccolo genera una coppia bassa, esso richiede però una velocità elevata del motore. La velocità del motore deve essere poi ridotta in base alla scala del modellino e alle dimensioni delle ruote motrici. Altri componenti elettronici, per esempio, possono trasmettere i segnali di controllo digitali all'azionamento o alle luci e alle apparecchiature ausiliarie. Il tutto deve funzionare in modo affidabile per molti anni senza alcun controllo visivo e con pochissimo ingombro.

Un microazionamento ad alte prestazioni

Nel caso del modellino di locomotiva qui raffigurato, del peso di soli 36 g e con velocità motore relativamente elevata, il funzionamento deve essere assolutamente silenzioso. Anche il più piccolo sbilanciamento del rotore in questa locomotiva leggera cause vibrazioni e possibili risonanze nel modellino ferroviario su cui sono posati i binari. Il problema è stato risolto utilizzando un volano ad alta precisione sull'albero motore. L'oscillazione del volano è di soli 0,03 mm. Grazie a questa minuziosa progettazione, il motore e il volano sono larghi quanto il telaio della locomotiva. Il vantaggio di questo approccio è che l'ampio volano, che immagazzina energia cinetica, fornisce eccellenti prestazioni di marcia su scambi e gruppi di scambi, anche durante operazioni di deviazione molto lente. Ciò risulta particolarmente importante in caso di brevi interruzioni dell'alimentazione dovute al tracciato.

Microdrive specifico per il cliente per una manovra realistica
Azionamento miniaturizzato per un funzionamento silenzioso e una potenza elevata anche durante le operazioni di deviazione

Una versione di questa locomotiva con decoder digitale integrato è stata appositamente adattata al motore di azionamento che, funzionando in questo modo, rende più realistici i movimenti più lenti. Assorbendo senza sforzo le forze assiali del primo stadio della vite senza fine, i cuscinetti robusti e lubrificati a vita del motore potenziano questo microazionamento, ottimizzato per il modellismo. I moderni microazionamenti possono essere personalizzati praticamente per ogni scenario d'impiego. Quanto prima gli specialisti degli azionamenti vengono coinvolti nello sviluppo dell'applicazione, tanto più semplice sarà integrare l'azionamento. In questo modo, possono essere ottenute con facilità specifiche caratteristiche fondamentali, quali configurazioni speciali, sovraccarico di breve durata, funzionamento estremamente silenzioso, ecc.

Sebbene gli azionamenti pronti all'uso soddisfino molti requisiti, per le applicazioni specializzate e di alta gamma la soluzione è la personalizzazione. I microazionamenti non trovano più limiti nella tecnologia: al contrario, è compito degli sviluppatori individuare nuove possibilità creative, non solo nel campo del modellismo.

Prodotti

Motori C.C.
Assenza di coppia residua
Controllo preciso del posizionamento e della velocità
Elevata efficienza
Basso livello di rumorosità
Coppia elevata
Peso ridotto
Inerzia del rotore estremamente bassa
Funzionamento di avvio/arresto dinamico
Dettagli
Further information

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.