Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Movimento costante e ad incastro degli orologi

Inventore fuori dagli schemi, Alexander Merklinger dedica il suo tempo libero anche a questioni di meccanica complessa, per le quali nutre una profonda passione. Dunque non sorprende che sia anche un grande amante e collezionista di orologi meccanici di alta gamma. Questi ultimi sono generalmente dotati di movimenti automatici che ricaricano l'orologio per effetto del movimento di chi lo indossa. Naturalmente questo principio non vale nel caso in cui l'orologio giaccia immobile in un cassetto, il che è inevitabile se la propria collezione vanta svariati pezzi.

Movimento anziché regolazione

Se l'orologio si ferma, ricaricarlo e regolarlo a mano può richiedere del tempo, soprattutto se quest'ultimo vanta complicazioni aggiuntive per l'indicazione della data, del giorno della settimana, delle fasi lunari e simili. Merklinger aveva già previsto di acquistare un caricatore per mantenere in carica gli orologi che non indossava al momento. Dopo aver visitato la mostra decise di costruirne uno da solo. È così che è iniziato lo sviluppo di questo innovativo tipo di caricatore per orologi che non solo mantiene in delicato movimento questi piccoli capolavori meccanici ma li presenta come parte di un'unica opera d'arte esteticamente affascinante.

Movimento costante e ad incastro degli orologi
LumiSidus 11 in oro 24 carati e LumiSidus 11 in platino-rutenio
Movimento costante e ad incastro degli orologi

Il concetto meccanico alla base di LumiSidus è semplice: i cilindri a cui sono fissati gli orologi ruotano l'uno sull'altro mantenendosi reciprocamente in movimento. Deve essere azionato solo il cilindro centrale. Anche l'attuazione tecnica dell'idea si basa sul principio della semplicità e della linearità. «In gergo spesso si parla di connessione per aderenza», spiega Alexander Merklinger, «per fare riferimento al fatto che i rulli non sono collegati tra loro in alcun modo, bensì entrano semplicemente in contatto sulla superficie esterna. La trasmissione del movimento avviene solo per effetto dello scorrimento dei cilindri gli uni sugli altri». Affinché l'intero dispositivo funzioni, i cilindri e i due anelli di ritegno esterni devono essere realizzati con la massima precisione. Per assemblare il caricatore per orologi, nove cilindri in metallo e perspex vengono soltanto posizionati nel telaio intorno al cilindro centrale dotato di azionamento; la stabilità del collegamento tra tutti gli elementi del sistema è assicurata solo dopo l'installazione dell'undicesimo cilindro.

Nessun rumore a disturbare la calma meditativa

Il suo movimento controrotante infonde una calma che induce alla meditazione, in quanto i cilindri sembrano fluttuare senza l'ausilio di ingranaggi, nastri o altri mezzi. I dieci cilindri ruotano non solo attorno al loro asse ma, proprio come i pianeti intorno alla propria stella centrale, girano anche attorno al cilindro centrale. Naturalmente, non sono ammessi rumori di azionamento che possano turbare questo magnifico spettacolo. «Uno dei motivi per cui abbiamo optato per il motore FAULHABER è stata la totale assenza di rumori durante il funzionamento», spiega Merklinger. «L'estrema silenziosità di questo motore lo contraddistingue da tutti gli altri motori disponibili sul mercato».

Il funzionamento silenzioso è stato un fattore importante, ma non l'unico requisito posto da M&E per il motore, ricorda Hendrik Stockhaus, esperto commerciale di FAULHABER: «Doveva anche essere invisibile, o meglio sufficientemente piccolo da scomparire nella struttura in gran parte trasparente. Tuttavia, doveva anche essere in grado di erogare una coppia elevata per mantenere in costante movimento gli undici cilindri, muovendosi allo stesso tempo a bassissima velocità. E naturalmente doveva farlo in modo affidabile per un lungo periodo di tempo e senza necessità di manutenzione».

Dopo approfondite consultazioni con il cliente, si è giunti alla scelta del motoriduttore più adatto. Grazie al rapporto di riduzione estremo, può funzionare persino a un decimo di giro al minuto (0,1 giri/min): la velocità reale del caricatore per orologi LumiSidus è fra 1 e 2 giri/min. Così come la maggior parte degli orologi svizzeri che orbitano in un caricatore LumiSidus, anche questo piccolo concentrato di potenza è realizzato in Svizzera, presso la FAULHABER MINIMOTOR di Croglio.

Il motore è il cuore di quest'opera d'arte totale ed è realizzato solo con componenti della massima qualità. Il telaio in acciaio inossidabile, ad esempio, è disponibile anche con rivestimento in oro o in platino. La base di appoggio è in granito nero oppure in cristalli preziosi (quarzo fumé o agata). In natura, questi minerali non raggiungono la misura richiesta per realizzare una piastra di dimensioni sufficienti. Per questo motivo, i singoli frammenti di cristallo vengono agglomerati in un complesso procedimento finalizzato a realizzare una piastra liscia e dall'aspetto naturale, degna di un'opera d'arte.

Movimento costante e ad incastro degli orologi
FAULHABER garantisce un movimento delicato per gli orologi più pregiati.

Un'app per il controllo di luci e movimento

Un sistema di illuminazione integrato basato su LED incastonati in una scanalatura della pietra conferisce a questi supporti in cristallo un'aura misteriosa. Con l'app LumiSidus, l'utente può impostare la luce del dispositivo in qualunque colore desideri. Il nome del caricatore per orologi trae ispirazione, per inciso, dal moto dei pianeti e dalla luce: LumiSidus è infatti l'unione delle parole latine che significano luce (lux, lumen) e corpo celeste orbitante (sidus).

Chiunque affidi i propri orologi al caricatore LumiSidus potrà ammirare lo sfavillante splendore e l'imponente movimento circolare dei propri oggetti di valore. Anche l'intervallo fra le variazioni nel senso di rotazione può essere impostato con l'app. «In alcuni orologi, il rotore responsabile della carica automatica gira in un'unica direzione», spiega Alexander Merklinger. «Perché ogni orologio sia caricato in modo affidabile, il senso di rotazione deve variare a intervalli regolari».

I caricatori per orologi LumiSidus hanno fatto il loro debutto in occasione della fiera di settore Munich Time lo scorso autunno, dopo l'inizio della produzione a pieno regime in estate. «Ci riforniamo di tutti i componenti e materiali in Germania e Svizzera», sottolinea Merklinger. Nonostante si siano affacciati solo di recente su questo mercato esclusivo, i nuovi arrivati di Mannheim hanno già acquisito un certo numero di potenziali clienti e partner. A distanza di pochi anni dal loro personale «Big Bang», i corpi celesti di LumiSidus si muovono già su un orbita fissa.

Prodotti

Motori C.C.
Assenza di coppia residua
Controllo preciso del posizionamento e della velocità
Elevata efficienza
Basso livello di rumorosità
Coppia elevata
Peso ridotto
Inerzia del rotore estremamente bassa
Funzionamento di avvio/arresto dinamico
Dettagli
Further information

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.