Venite a provare il lavoro dei vostri sogni durante le vacanze scolastiche. Impegnatevi al massimo come tirocinanti e come studenti nell'acquisizione di conoscenze. Oppure unitevi a noi per dare il vostro contributo con la vostra esperienza e la vostra specializzazione. FAULHABER offre un’ampia varietà di opportunità di lavoro nel grande mondo delle tecnologie di azionamento in miniatura e micro.
Stage
Trovare la carriera giusta è una delle decisioni più importanti della propria vita. Scoprite da noi di più sui vostri interessi e talenti! Offriamo la possibilità di completare uno stage in ambito commerciale o tecnico sia a studenti di scuole professionali che di istituti tecnici o licei. Sia che voi siate studenti di una scuola secondaria o di un liceo: Vi invitiamo a conoscere FAULHABER e a saperne di più sulle nostre opportunità di tirocinio! Se siete interessati ad uno stage nell'area amministrativa, meccatronica o meccanica, contattateci.
Apprendistato
Forniamo una formazione per le seguenti carriere:
Lo sappiamo e lo incoraggiamo: dietro ad ogni sistema di azionamento c’è la spinta e la motivazione dei nostri dipendenti. I giovani motivati possono completare con noi in azienda un apprendistato tecnico o commerciale. Ai nostri apprendisti diamo la possibilità di dare un contributo con le proprie idee e di lavorare in modo responsabile. Una volta completato con successo l’apprendistato, siamo felici di offrire ai nostri tirocinanti l’opportunità di plasmare il proprio futuro nella nostra azienda.
Si prega di inviare la propria candidatura a partire da giugno per avviare un percorso formativo a settembre dell’anno successivo.
Università duale
Se ritenete importante fare esperienze pratiche di alto livello nel corso dei vostri studi universitari, noi vi offriamo l’opportunità di completare un corso di studi duale. In collaborazione con la Dual University Horb, offriamo dei programmi di laurea in ingegneria meccanica e meccatronica.
Semestre di tirocinio
Venite a “toccare con mano” il mondo del lavoro. State per laurearvi in una disciplina tecnica quale ingegneria meccanica, meccatronica o ingegneria elettrica e vorreste approfondire le vostre conoscenze attraverso tirocinio semestrale? Mettetevi in contatto con noi.
In FAULHABER sarete attivamente integrati nei processi professionali e sarete supportati con competenza nell’esecuzione della vostra mansione. Otterrete preziose informazioni sul lavoro pratico, che aggiungeranno valore ai vostri studi e vi saranno utili quando entrerete nel mondo del lavoro.
Tesi di laurea triennale o specialistica
Dalla teoria alla pratica: saremo lieti di darvi l’opportunità di scrivere la vostra tesi o relazione di fine studi presso FAULHABER. Partendo da domande specifiche all’interno dell’azienda, troveremo un argomento che soddisfi le vostre aspettative e le vostre aree di studio. In tal modo, il vostro lavoro non sarà destinato solo allo scaffale di una biblioteca, ma avrà un’applicazione pratica. L’affiancamento di un tutor personale e un compenso adeguato durante il vostro periodo di permanenza sono la norma nella nostra azienda.
Tirocinanti
Avete completato con successo gli studi, ma non avete ancora scelto una strada per il vostro sviluppo professionale? Tramite un tirocinio presso FAULHABER, avrete la possibilità di conoscere la nostra azienda da diversi punti di vista e in modo sistematico. Tramite il nostro programma di tirocinio della durata di 24 mesi, farete esperienze di lavoro in più reparti e acquisirete così un’ampia conoscenza del lavoro pratico.
Impiego fisso
Se avete ultimato gli studi, saremo lieti di ricevere la vostra candidatura diretta per una delle nostre posizioni aperte. Con noi, chi sta entrando nel mondo del lavoro si assume la responsabilità fin dall’inizio e può dimostrare il suo valore con impegno ed entusiasmo. Un periodo di formazione iniziale approfondito e un ambiente di lavoro collegiale sono gli ingredienti per l’inizio di una carriera di successo nella nostra azienda.
Specialisti e manager d'esperienza alla ricerca di una nuova sfida sono i benvenuti da FAULHABER. Offriamo un ambiente di lavoro moderno: le gerarchie piatte facilitano i processi decisionali brevi. Poiché contiamo su ogni singolo individuo, facciamo affidamento sulla vostra energia, sulle vostre idee e sulla vostra iniziativa. Per incoraggiare i nostri dipendenti in questo senso, abbiamo creato un ambiente di lavoro collegiale e delle continue opportunità per lo sviluppo personale.