Con la fondazione della MICROMO a Cleveland, OH, il Dr. Fritz Faulhaber Senior fece nel 1961 il primo passo nel mercato nordamericano. All'inizio degli anni '90, la società si è trasferita a Clearwater, FL, dove si trova la sua sede attuale. Uno dei particolari punti di forza dell’azienda è l'adattamento dei sistemi di azionamento alle specifiche richieste dei clienti sul mercato nordamericano per garantire che vengano soddisfatte le massime esigenze in termini di precisione ed affidabilità. I settori più importanti sono la tecnologia medica, la robotica e l'automazione industriale, l'ottica e la fotonica, nonché il settore aerospaziale.

Nel settore della tecnologia medica, i sistemi di azionamento e i componenti soddisfano le rigorose specifiche della FDA oltre a quelle della norma internazionale ISO 13485. MICROMO ha fatto parte del gruppo internazionale FAULHABER Group sin dall'inizio. La completa integrazione a FAULHABER Drive Systems ha avuto luogo nel 2019 e da allora l’azienda opera come FAULHABER MICROMO.

Per i clienti che necessitano di più di una mera selezione e un semplice assemblaggio di componenti, il dipartimento di servizi di ingegneria di FAULHABER rappresenta una risorsa eccellente. Grazie a decenni di esperienza e know-how nel settore dei motori DC, i nostri ingegneri progettisti riescono a delineare una serie di modi per permettervi di raggiungere i vostri obiettivi di progettazione, di abbreviare i tempi di sviluppo e di ridurre i tassi di insuccesso in fase di test e produzione.
Le risorse del team ingegneristico di FAULHABER MICROMO comprendono:
Grazie all'impiego di sofisticate tecniche di analisi, riusciamo ad ottimizzare il design e la produzione dei vostri prodotti. Il team di progettazione ingegneristica di FAULHABER sfrutta l'analisi delle modalità di fallimento e degli effetti relativa alla progettazione dei prodotti (FMEA di design) per aiutarvi a creare il miglior prodotto possibile, e l'analisi delle modalità di fallimento e degli effetti relativa ai processi (FMEA di processo) per fare in modo che il vostro prodotto possa essere immesso sul mercato il prima possibile.
FAULHABER MICROMO produce regolarmente gruppi motore e ingranaggi per manipoli sterilizzabili in autoclave, dispositivi impiantabili e apparecchiature per semiconduttori. La nostra area di assemblaggio in camera bianca di circa 1.115 metri quadrati e il nostro personale esperto garantiscono che ogni sistema di azionamento fornito sia funzionante e pronto all'uso. Per questo siamo il vostro partner di produzione ideale.
I nostri robusti componenti sono concepiti per resistere a una serie di condizioni gravose come ambienti di lavaggio completo, funzionamento in condizioni di vuoto e applicazioni pesanti come la perforazione del suolo, l’igiene industriale, il monitoraggio geologico, il settore aerospaziale e tanto altro ancora.
Consultate i nostri certificati ISO 9001 e ISO 13485.
Per saperne di più sui servizi di assemblaggio in camera bianca contattate subito un membro del nostro team.
Impiegando i giusti strumenti, i nostri esperti operatori specializzati sono in grado di modificare motori e assemblaggi con semplicità e rapidità, sia che si tratti di aggiungere piastre e supporti di montaggio, pulegge e ingranaggi o perfino viti filettate. Si possono realizzare anche altre modifiche.
I nostri operatori qualificati sono in grado di effettuare tutta una serie di modifiche, tra cui:
Apparecchiature e strumenti
Il centro di lavorazione FAULHABER MICROMO di circa 460 metri quadrati è dotato di:
I test solitamente avvengono in laboratorio ma i motori operano nel mondo reale. Per essere efficaci, i programmi di test dovono essere concepiti per ottenere informazioni importanti e non solo numeri. Siamo in grado di effettuare una serie di test sofisticati per garantire che i nostri prodotti soddisfino le vostre esigenze e che i vostri prodotti abbiano le prestazioni che desiderate.
Il laboratorio di test FAULHABER MICROMO di circa 230 metri quadrati comprende:
Il nostro laboratorio di test è in grado di delineare qualsiasi motore, sviluppando la coppia, la velocità e le curve di potenza e eseguendo test sui parametri, come la forza contro-elettromotrice. Se state cercando di stabilire quale combinazione di motore-riduttore vi fornirà il miglior equilibrio di prestazioni e durata di vita, noi siamo in grado di realizzare curve di efficienza per qualsiasi set di motoriduttore scelto da voi.