Toute personne s'étant déjà rendue dans une pharmacie sait à quel point le choix de médicaments est vaste aujourd'hui. Comprimés contre les maux de tête, gélules contre la nausée, gouttes pour les yeux ou sirops contre la toux : la demande de médicaments sous différentes formes est aussi variée que les maladies qu'ils traitent. Pour garantir une prise en toute sécurité de ces médicaments, leurs production, remplissage et emballage doivent être réalisés dans un environnement stérile et ce processus exigeant doit se dérouler de manière fluide et efficace. Cela vaut tout particulièrement pour les médicaments injectables tels que les préparations vitales, pour lesquelles le moindre retard ou la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. Des contrôles stricts, un équipement spécialisé et des processus d'emballage minutieux permettent de garantir l'intégrité et la sécurité de ces médicaments sensibles. Outre la fourniture de médicaments déjà disponibles sur le marché, la production d'échantillons et de petits lots pour la recherche est une autre composante essentielle de la chaîne de valeur pharmaceutique.
Automatisation complète grâce à Azzurra
À quoi ressemble une innovation qui fait progresser l'industrie pharmaceutique dans la pratique ? Comment fournir des médicaments de manière encore plus efficace ? La réponse de l'entreprise Pharma Integration se nomme « Azzurra ». Ces machines ont été conçues pour révolutionner le processus de remplissage et de finition pharmaceutique pour la prochaine génération de médicaments injectables biotechnologiques. Elles fonctionnent de manière entièrement automatisée et contrôlée par des robots, tout en intégrant les technologies les plus modernes de l'industrie 4.0. Cela garantit une sécurité maximale en éliminant le besoin d'intervention humaine. Les risques de contamination et d'erreur humaine sont réduits et la demande croissante de médicaments injectables biotechnologiques peut être satisfaite efficacement. L'objectif d'Azzurra est d'offrir une solution compacte, flexible et évolutive qui répond aux différentes exigences de la production pharmaceutique - de la recherche et du développement à petite échelle jusqu'à la production industrielle à grande échelle.

Les systèmes Azzurra se déclinent en trois modèles différents : Azzurra Micro est une solution monobloc compacte sous isolateur avec deux modules robotisés. Elle s'avère idéale pour la production de petits lots, notamment pour la recherche et le développement, les essais cliniques, la médecine personnalisée ainsi que les thérapies géniques et cellulaires. Azzurra Small est une solution monobloc sous isolateur avec quatre modules robotisés développée pour la production commerciale. Elle offre le même niveau d'automatisation et de flexibilité que le modèle Azzurra Micro, mais avec une capacité accrue. Enfin, Azzurra FAB est une solution monobloc qui fonctionne comme une structure de salle blanche miniaturisée, elle est dotée de quatre modules robotisés. Conçue pour les cycles de production prolongés, elle convient à la production industrielle à grande échelle. Grâce à leur flexibilité et à leur polyvalence, les machines sont adaptées à la fois aux produits de niche et à la production de masse et répondent ainsi aux divers besoins de l'industrie pharmaceutique.
FAULHABER au service du remplissage et le scellage
En intégrant une robotique avancée, par opposition aux systèmes mécaniques traditionnels, Azzurra apporte une précision sans précédent et une manipulation délicate des conteneurs utilisés pour la distribution de médicaments. Des entraînements FAULHABER sont utilisés pour remplir différentes fonctions au sein de la machine Azzurra et jouent un rôle décisif dans plusieurs étapes du processus. Les moteurs sans balais de la série BX4, par exemple, permettent le mouvement et le fonctionnement de divers composants clés impliqués dans les différentes phases du processus de remplissage et de finition. Une des étapes principales est le scellage : les moteurs FAULHABER intégrés garantissent que les conteneurs sont scellés de manière correcte et permanente. Des entraînements FAULHABER sont également utilisés pour déplacer des plaques dans le cadre de la surveillance environnementale, autre tâche primordiale pour le maintien des conditions stériles dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Enfin, les moteurs permettent la manipulation des nids et barquettes, ces conteneurs spéciaux employés pour introduire les fioles, seringues et cartouches dans la machine.
Grâce au fonctionnement de ces différents groupes mécaniques, les moteurs FAULHABER contribuent de manière significative à la fonctionnalité globale du système Azzurra. Leur taille compacte et leur capacité de commande précise, par exemple avec le contrôleur de mouvement MC3603, permettent de superviser efficacement plusieurs processus critiques dans l'espace restreint de la machine, ce qui rend le système extrêmement fiable et efficace.
Produits