Tout commence par une expérience de réflexion : que se passerait-il si nous disposions déjà aujourd’hui du parfait robot humanoïde ? La réponse : il s’intégrerait sans problème dans notre environnement, un monde conçu par les humains pour les humains, et pour les robots. Pourtant, en réalité, la technologie est encore à un stade précoce de son cycle de vie.
Kevin Moser parle d’une phase de « déclencheur d’innovation » : les premiers prototypes fonctionnels apparaissent, mais aucun produit n’est encore exploitable à l’échelle commerciale. Cette phase de marché initiale est marquée par un esprit d’expérimentation, un fort intérêt médiatique et des investisseurs curieux, ainsi qu’une multitude d’approches techniques, dont seule une partie survivra. « Les meilleurs concepts s’imposeront, les autres disparaîtront du marché », explique-t-il. Les moteurs de cette évolution sont clairs : le manque de main-d'œuvre qualifiée et le changement démographique créent un besoin massif d’automatisation. En parallèle, les avancées technologiques – en IA générative, capteurs et actionneurs ou encore technologies de batteries – ouvrent de nouvelles perspectives pour la robotique.

Cinq enseignements clés
1. L’industrie d’abord
Les robots humanoïdes seront d’abord déployés dans les secteurs industriels : fabrication, logistique ou encore automatisation. L’efficacité, la productivité et la capacité à pallier le manque de personnel sont essentielles ici. L’apparence humaine joue un rôle secondaire, ce qui accélère le développement.
2. Les services suivront ensuite
Dans les domaines qui impliquent une interaction directe avec la personne comme dans les foyers, le secteur de la santé ou les services d’urgence, l’apparence humaine est plus importante. L’introduction des robots y sera plus lente, puisque les exigences en matière d’interaction, de sécurité et d’acceptation sont plus élevées.
3. Nous n’en sommes qu’au début
Les robots humanoïdes en sont encore à la phase dite de « déclencheur d’innovation ». Il existe des premiers prototypes, de nombreuses variantes, un grand intérêt médiatique, mais pas encore de produit qui soit pleinement commercialisable. Les prochaines années diront quels concepts s’imposeront.
4. La main, cœur du système
La main du robot est l’interface centrale entre l’IA et le monde physique. Elle permet une interaction précise, que ce soit pour saisir, manipuler ou communiquer. Sa complexité est extrême : environ 20 % des axes d'entraînement d’un robot humanoïde se trouvent dans les mains.
5. Les systèmes d’entraînement sont la clé
La multitude d’actionneurs pour les articulations (rotatifs, linéaires ou dans les mains) exige des solutions d’entraînement hautement intégrées et fiables. C’est là que les fabricants spécialisés comme FAULHABER entrent en jeu.
FAULHABER : l’expertise au service de la main robotique de demain
En tant que leader des entraînements électriques miniatures, FAULHABER est déjà bien implanté dans des marchés tels que ceux des prothèses de main ou des systèmes de préhension. L’entreprise se concentre sur des solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins de ses clients.
« Dans le développement des mains robotiques, il va être décisif d’intégrer les entraînements de manière très compacte, explique Kevin Moser. Notre expérience des systèmes d’entraînement complexes fait de nous un partenaire solide pour la prochaine génération de robots humanoïdes. »
Conclusion : le voyage ne fait que commencer
Les robots humanoïdes sont à l’aube d’un développement passionnant. Leur potentiel est immense, mais la voie vers la maturité commerciale reste complexe. Les entreprises comme FAULHABER, fortes d’un savoir-faire technique approfondi et d’une longue expérience, joueront un rôle clé. En effet, sans entraînement fiable et performant, le rêve du robot humanoïde parfait restera… un rêve.