Bâtiment de FAULHABER MICROMO LLC, Wien, Austria
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
Staubo Elektro-Maskin a.s.

Bjørnerudveien 12C

1266 Oslo

Tel.: +47 22 75 35 00

post@staubo.no

www.staubo.no
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
info@faulhaber.be

FAULHABER Austria GmbH

Modecenterstraße 22/C89

1030 Wien

Tel.: +43 1 7963149-0

info@faulhaber-austria.at

ERNTEC Pty. Ltd.

15 Koornang Road

Scoresby, VIC 3179

Tel.: +61 (0) 3 9756 4000

sales@erntec.com.au

www.erntec.net

Headquarter

DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG

Daimlerstr. 23

71101 Schönaich

Tel.: +49 7031 638 0

Fax: +49 7031 638 100

info@faulhaber.de

www.faulhaber.com

Jan-Christopher Mohr

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 158

jan-christopher.mohr@faulhaber.de

Jens-Uwe Henke

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 441

jens-uwe.henke@faulhaber.de

Daniel Brönnimann

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +41 (0) 79 570 0814

daniel.broennimann@faulhaber.ch

Majid Charif

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +41 (0) 79 372 0999

majid.charif@faulhaber.ch

Rolf Leitner

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +41 (0) 79 422 3348

rolf.leitner@faulhaber.ch

Andreas Knebel

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 159

andreas.knebel@faulhaber.de

Michael Schütte

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 456

michael.schuette@faulhaber.de

Andreas Eiler

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 244

andreas.eiler@faulhaber.de

Thomas Kraus

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 155

thomas.kraus@faulhaber.de

Beijing Office

East 10H3 Wu Mart Huike Mansion Building, No. 158 W. 4th Ring Road North

Haidian District, Beijing 100097

Tel.: +86 (0)10 5335 9353

info@faulhaber.cn

Guangzhou Office

Room 1415, No. 5 Fuchang Road

Haizhu District, Guangzhou, 510240, Guangdong Province

Tel.: +86 (0) 20 3424 8332

Fax: +86 (0) 20 3424 8332

info@faulhaber.cn

Xi‘an Office

Room A-509, No. 318 Yanta Road South

Qujiang New District, Xi’an 710061, Shaanxi Province

Tel.: +86 (0) 29 8521 2778

Fax: +86 (0) 29 8521 2778

info@faulhaber.cn

Hong Kong Office

Unit 4, 19/F, Ricky Centre, 36 Chong Yip Street

Kwun Tong, Kowloon

Tel.: +852 3520 2078

Fax: +852 3914 7452

info@faulhaber.cn

Moteurs brushless pour système de vissage à micro-capteur

Outils à main pour l'industrie et l'agriculture

Si les sportifs attrapent une tendinite du coude due au tennis, celle des viticulteurs est due au sécateur : un vignoble compte entre 5 000 et 10 000 pieds de vigne par hectare. Lors de la taille annuelle, chaque pied de vigne nécessite une douzaine de coupes individuelles. Avec un sécateur à main actionné par les muscles, la tendinite est pratiquement inévitable. Heureusement, il existe des sécateurs électriques qui, grâce à un moteur de FAULHABER, sont à la fois très légers et capables de couper des pousses épaisses sans effort.

Les troubles musculosquelettiques (TMS) font partie des maladies les plus fréquentes de l'appareil locomoteur. Qu'il s'agisse de couper des vignes et des arbres fruitiers ou de tendre des sangles pour fixer des chargements sur de gros paquets et des palettes, un mouvement répété des milliers de fois peut avoir des conséquences très douloureuses et chroniques. L'utilisation d'outils à main motorisés permet souvent d'éviter ces efforts excessifs. De plus, l'emploi de la force motrice présente d'autres avantages : tant que le courant circule, le moteur ne se fatigue pas, contrairement au bras humain.

Selon l'outil, il est possible d'appliquer beaucoup plus de puissance et la vitesse peut être bien plus élevée, comme par exemple pour la vitesse d’un tournevis. Dans ce cas, le couple peut également être un facteur décisif, en particulier pour le montage fiable de vis minuscules telles qu'on en trouve dans les téléphones portables, les montres intelligentes ou les montres-bracelets mécaniques.

Lorsqu'ils sont connectés aux capteurs et au contrôleur appropriés, les moteurs FAULHABER peuvent appliquer le couple souhaité avec la plus grande précision. Les dispositifs tels que les unités d'entraînement avec un moteur sans balais et un réducteur planétaire sont parfaitement adaptés à cet effet. Ils possèdent une grande capacité d'accélération pour des temps de cycle très courts et se distinguent par une durée de vie extrêmement longue. Les sécateurs professionnels de grande qualité sont souvent équipés du micromoteur C.C. 2657 CR particulièrement léger. Son rendement élevé et sa faible consommation d'énergie lui permettent de fonctionner pendant dix heures par charge de batterie, ce qui est largement suffisant pour une équipe complète.

Moteurs brushless pour système de vissage à micro-capteur
Précision et fiabilité maximales
Faible poids
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Niveau de vibrations et niveau sonore faibles
Moteurs brushless pour système de vissage à micro-capteur
Application
Moteurs C.C. sans balais
Outils à main / appareils
Tournevis á capteur avec une touche de finesse

Tout bricoleur sait de manière intuitive comment serrer une vis : il sent quand il faut arrêter de tourner. Cela est généralement suffisant dans des ateliers d'amateurs pour obtenir le couple de serrage approprié. En production industrielle, en revanche, la demande de sécurisation du vissage est…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.

Formulaire de demande d'accès à un contenu protégé

Personal Data

* Champ obligatoire

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre !

Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel contenant un lien de confirmation. Cliquez dessus pour terminer l'enregistrement. Vous pourrez ensuite accéder au contenu que vous demandé.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.