Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Des entraînements précis pour les robots humanoïdes

Ils savent marcher, saisir des objets, se maintenir en équilibre et ils fascinent par leur apparence humaine : les robots humanoïdes disposent d'une mobilité impressionnante et sont même capables d'interpréter les expressions faciales ou de comprendre le langage. Ce qui n'était encore qu'une vision futuriste il y a quelques années devient aujourd'hui réalité.

	Un robot humanoïde travaille avec concentration sur une ligne de production dans un environnement industriel moderne – symbole de l’utilisation de la robotique et de l’automatisation dans la fabrication.

Derrière les développements technologiques des robots humanoïdes se cache une interaction complexe entre intelligence artificielle, mécanique de précision et technologie d'entraînement performante. La miniaturisation joue ici un rôle décisif, car elle permet d'obtenir des formes compactes et très fonctionnelles. La contribution de FAULHABER et l'utilisation de technologies modernes ouvrent la voie à la prochaine étape de l'évolution robotique.

Longue durée de vie et fiabilité
Faibles besoins de maintenance
Espace d'installation minimal
Fonctionnement marche/arrêt dynamique

Les robots humanoïdes constituent l'interface entre l'intelligence artificielle et le monde physique réel. Ils sont capables non seulement de traiter des informations numériques, mais aussi de les transformer en actions concrètes. Si leurs séquences de mouvements sont fluides et sûres, les robots humanoïdes peuvent prendre en charge de nombreuses tâches qui étaient jusque-là réservées aux humains, que ce soit dans des environnements dangereux, en contact direct avec des personnes ou dans le cadre de processus répétitifs. Ils aident aux tâches ménagères, apportent leur soutien pendant la rééducation, interagissent avec les personnes âgées ou sont utilisés dans le commerce de détail. Leur force réside dans leur polyvalence et leur capacité à s'adapter à l'environnement humain.

Un système d'entraînement précis se trouve au cœur de chaque mouvement d'un robot humanoïde. Il détermine la souplesse avec laquelle un bras se lève, la vitesse de réaction d'une jambe ou la précision avec laquelle des doigts saisissent un objet. La technologie d'entraînement influence donc considérablement les performances, le naturel et la sûreté des mouvements humanoïdes. La miniaturisation, l'efficacité énergétique, la dynamique et la précision sont ici des exigences essentielles, que seuls des micromoteurs de pointe peuvent satisfaire. Tous ces aspects sont déterminants non seulement en robotique, mais aussi en prothétique. La frontière entre la robotique humanoïde et la prothétique est floue.

Une rangée de robots humanoïdes orange avec une visière sombre est visible dans un environnement de fabrication moderne. La scène donne l’impression d’une ligne de production industrielle dans laquelle des robots humanoïdes participent activement à des processus automatisés.

FAULHABER BXI drives robotics forward

We are introducing the most powerful integrated drive system in our portfolio to date – for a new generation of robotic applications. Its strength lies in its compactness: maximum performance in minimum space.

Read more

FAULHABER photo de Kevin Moser
» Les robots humanoïdes constituent une interface entre l'intelligence artificielle et notre monde physique - ils traduisent la puissance de calcul en mouvements compliqués. Et pour cela, il faut des entraînements compacts et performants. «
Kevin Moser
Outside Business Development Manager chez FAULHABER

Pouvons-nous vous aider à sélectionner le bon moteur pour votre application ?

Exigences élevées pour les applications particulièrement sensibles

Les micromoteurs ne sont pas seulement utilisés dans les robots humanoïdes, mais se retrouvent également depuis longtemps dans les dispositifs d'assistance robotisés, tels que les prothèses motorisées des mains et des jambes. Qu'il s'agisse de mouvements délicats des doigts ou de pas puissants, les systèmes d'entraînement de haute précision de FAULHABER permettent une mobilité maximale dans les espaces les plus réduits. Ceci s'avère particulièrement avantageux pour les mouvements dynamiques nécessaires à la reproduction des gestes humains. Étant donné que ces systèmes interagissent de plus en plus directement avec les humains, les aspects liés à la sécurité et à l'excellente contrôlabilité jouent un rôle clé.

Moteur cc pour prothèse fonctionnelle comme main myoélectrique
	Image symbolique d’une main humaine touchant une main robotique ; en arrière-plan, des réseaux numériques, circuits et flux de données – représentant la connexion entre l’intelligence artificielle et la créativité humaine.

Le développement de concepts adaptés est essentiel pour permettre une coopération fluide et surtout sûre entre l'homme et la machine. Il ne s'agit pas seulement de la commande logicielle : des mécanismes de protection doivent aussi être intégrés dans la solution d'entraînement elle-même. FAULHABER répond à cette exigence avec des solutions d'entraînement à la fois puissantes, compactes et conçues pour la sécurité, idéales pour les tâches exigeantes dans les domaines de la robotique et des technologies médicales. Grâce à une collaboration étroite avec des instituts de recherche et des partenaires de développement de premier plan, la technologie FAULHABER reste toujours à la pointe du progrès.

Moteur cc pour prothèse fonctionnelle comme main myoélectrique
Application

Faire ses lacets, plier des draps, ouvrir un paquet de chips : la liste des actions diffi ciles à réaliser avec une seule main est infi nie. Les personnes avec une amputation congénitale ou qui ont par exemple perdu une main lors d'un accident sont confrontées à ces obstacles chaque jour. Afin de…

Questions fréquemment posées sur les moteurs pour robots humanoïdes

Qu'est-ce qu'un robot humanoïde ?

Les robots humanoïdes sont des machines ayant une apparence humaine. Les caractéristiques typiques sont une structure en forme de torse, une tête, des bras et des jambes - parfois avec des traits ou des expressions faciales - ainsi que la capacité de se déplacer en position verticale. L'objectif est de reproduire le comportement humain de la manière la plus réaliste possible afin qu'ils puissent être utilisés physiquement et socialement dans des contextes quotidiens. Le cœur technologique est une interaction complexe entre l'intelligence artificielle, les capteurs, une mécanique précise et une technologie d'entraînement puissante. Cela leur permet non seulement de traiter des informations numériques, mais aussi de les traduire en actions concrètes, telles que marcher, saisir ou communiquer.

Qu'est-ce qui distingue les robots humanoïdes des autres robots ?

La principale différence entre les robots humanoïdes et les autres types de robots est leur forme et leur mode de déplacement, qui ressemblent à ceux des humains. Alors que les robots industriels sont généralement stationnaires et conçus pour des tâches spécialisées telles que le soudage ou l'assemblage, les robots humanoïdes ont une structure corporelle. Cette forme leur permet de se déplacer et d'interagir dans des environnements humains, en se basant sur le comportement humain. En outre, les robots humanoïdes sont conçus pour être en contact direct avec les humains. Leur capacité à s'adapter et à assumer une variété de tâches les distingue des systèmes robotiques conventionnels.

En bref, les robots humanoïdes sont conçus pour l'interaction sociale et la mobilité flexible, alors que les robots traditionnels sont généralement optimisés pour des tâches répétitives et spécialisées dans des environnements fixes.

Où sont utilisés les robots humanoïdes ?

Les robots humanoïdes sont utilisés partout où des machines intelligentes doivent interagir directement avec les humains. Grâce à des séquences de mouvements sûres, ils peuvent accomplir un large éventail de tâches, de la préhension d'objets sensibles à la communication avec les personnes. Leur grande force réside dans leur polyvalence et leur capacité à s'adapter avec souplesse à l'environnement humain. Les domaines d'application comprennent les soins, les tâches de service dans les hôtels, le commerce de détail et les bureaux d'information. Dans le domaine de la recherche, ils sont utilisés comme plateformes d'essai pour les interactions homme-machine et les systèmes d'assistance robotique, tandis que dans les environnements de fabrication, ils effectuent des tâches de production à la chaîne. Ils peuvent également être utilisés dans des zones dangereuses pour protéger les personnes des risques. En tant qu'interface entre l'intelligence artificielle et le monde réel, les robots humanoïdes ouvrent un large éventail d'applications potentielles qui ne cesse de s'élargir.

Quelles sont les technologies utilisées dans un robot humanoïde ?

Un robot humanoïde combine une variété de technologies hautement développées qui, ensemble, lui permettent de se déplacer, de percevoir et d'agir comme un être humain. Au cœur de ces technologies se trouve l'intelligence artificielle (IA), qui aide le robot à comprendre le langage, à prendre des décisions, à tirer des enseignements de son expérience et à interagir avec les gens. Des systèmes d'entraînement précis sont essentiels pour la capacité de mouvement - par exemple, des moteurs miniatures dans les articulations qui permettent des mouvements fluides et coordonnés. Ces actionneurs permettent au robot de marcher, de saisir ou de gesticuler de manière aussi dynamique et sûre que possible. Parallèlement, un système de capteurs complet est utilisé : caméras, microphones, capteurs de force, gyroscopes et télémètres aident le robot à détecter son environnement, à reconnaître des objets ou à communiquer avec des personnes. À cela s'ajoute une conception mécanique axée sur la légèreté, la stabilité et l'ergonomie. Le résultat est un système très complexe qui relie intelligemment le logiciel et le matériel, rendant techniquement réalisable ce qui semble humain.

Pourquoi la technologie d'entraînement est-elle si importante pour les robots humanoïdes ?

Au cœur de chaque mouvement d'un robot humanoïde se trouve un système d'entraînement précis. Il détermine la souplesse avec laquelle un bras se lève, la rapidité avec laquelle une jambe réagit à un signal ou la finesse avec laquelle un doigt peut saisir un objet. Le caractère convaincant de l'interaction entre le mouvement, la force et la coordination dépend en grande partie de la qualité de la technologie d'entraînement utilisée. Les exigences en la matière sont extrêmement élevées, en particulier pour les robots humanoïdes : les mouvements doivent être non seulement fonctionnels, mais aussi aussi naturels et sûrs que possible, en particulier en contact direct avec l'homme. Cela nécessite des micromoteurs puissants, compacts, économes en énergie, dynamiques et précis. La miniaturisation joue un rôle clé : les moteurs doivent fournir des performances maximales dans un espace d'installation limité - par exemple dans les articulations, les mains de préhension ou les éléments rotatifs de la tête. Dans le même temps, la consommation d'énergie doit rester faible pour garantir une durée de vie aussi longue que possible.

Contactez-nous

Décrivez-nous votre projet et nous développerons ensemble une solution d'entraînement modifiée pour répondre à vos besoins.

FAULHABER Consulting

Nous sommes spécialisés dans l'adaptation de nos produits standard aux exigences des applications spécifiques aux clients. Grâce à leur fiabilité et à leur polyvalence, nos solutions sont employées dans la robotique, les technologies médicales, l'analyse de laboratoire moderne, la logistique ou encore le domaine de l'aéronautique et l'aérospatiale.

N'hésitez pas à nous faire part des exigences spécifiques de votre application et nous élaborerons ensemble une solution d'entraînement modifiée sur la base des technologies modulaires de notre gamme de produits.

Contact

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.