Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
FAULHABER Moteur pas à pas dans module d’alimentation de fil compact Eutect pour le soudage Header

Le brasage et le soudage sont des ­procédés très anciens pour réaliser des joints métal sur métal. Ils conviennent aussi parfaitement pour une fabrication moderne et automatisée. Pour obtenir des résultats reproductibles, il est important que tous les paramètres soient respectés, notamment la température et la quantité de métal ­d’apport. L’entreprise allemande EUTECT GmbH, installée à Dusslingen, s’est attaquée à cette dernière exigence et a conçu un système d’avance de fil de soudage/brasage variable, ajustable individuellement. En l'occurrence, un feedback automatique sur la quantité de métal transporté permet un dosage optimal ainsi que l’enregistrement des données de fonctionnement. Pour ­pouvoir transporter le fil de manière variable et précise, les experts du soudage ont collaboré avec le spécialiste des micromoteurs FAULHABER, situé à Schönaich. C’est ainsi qu’a été créée une unité de ­distribution de fil compacte mais adaptable précisément aux exigences spécifiques.

Exploiter de manière optimale les bases du procédé

D'un côté, il existe souvent ­plusieurs ­solutions pour la plupart des tâches ­techniques ; de l’autre, le dicton « pourquoi faire ­compliqué quand on peut faire simple » est souvent vrai aussi. Dans le domaine de l’automatisation, moins peut tout à fait être plus. Les concepteurs du ­système ­Sensitive Wire Feed sont partis de cette idée fondamentale. Comme par ­principe, pour tous les métaux d’apport sous forme de fil, c’est toujours celui-ci qui est posé sur la pièce, le nouveau module a été construit de manière à pouvoir ­transporter une large palette de métaux d’apport. Alors que l’idée de base semble simple, il faut beaucoup de ­savoir-faire en matière ­d’automatisation pour la concrétiser en détail. Lors du ­premier réglage, il faut tenir compte de paramètres aussi différents que l’épaisseur du fil, la ­stabilité du fil et la ­géométrie de la pièce. Voilà pourquoi le module de ­distribution intègre différents capteurs qui détectent avec précision la position actuelle du fil. Ainsi, les fils à ­souder fins et souples peuvent être dosés selon les besoins au même titre que les fils d’acier relativement rigides utilisés pour le rechargement au laser. Ce ­dispositif complexe de capteurs s’adapte automatiquement au ­procédé de soudage. Mais sans entraînements qui ­mettent en œuvre ces consignes avec ­précision, le meilleur dispositif de saisie des données et d’évaluation ne sert à rien. C’est là qu’interviennent les micromoteurs ­compacts.

FAULHABER Moteur pas à pasdans module d’alimentation de fil compact Eutect pour le soudage

Le fil est transporté à la position souhaitée par des petits moteurs pas à pas dont le pas est défini. La vitesse de transport résulte du nombre d’impulsions par unité de temps. De plus, un codeur optique communique à la commande la rotation effective. Il est placé avec précision sur le pignon d’entraînement du moteur pas à pas et détecte les glissements comme les tolérances, mesurant ainsi la longueur de fil effectivement transportée.

Grâce aux nombreux rapports de réduction du moteur pas à pas compact de ­FAULHABER, il est possible de choisir le ­rapport optimal pour chaque exigence. La combinaison entre transmission et moteur pas à pas, dimensionnée selon les souhaits du client (aujourd'hui, entre 14 : 1 et 134 : 1), a permis aux concepteurs de ­travailler pour la première fois selon le ­principe « action-réaction » : un dispositif de surveillance intelligent mesure la force de réaction produite par l’arrivée du fil au point de soudage. Les moteurs pas à pas de 22 mm, d’une précision absolue, associés au codeur permettent en l'occurrence une régulation ultra-précise de l’avance. Les ­possibilités de transport sûr du fil qui en résultent font désormais référence en termes de qualité et de reproductibilité pour les ­différents procédés de soudage/brasage. C'est ainsi que le fil d'apport est transporté directement au point de soudure, via le ­capteur mécanique quasiment inusable. Cela permet aussi de détecter les tolérances ­inévitables au niveau du positionnement ou de la ­géométrie des pièces, en même temps que le processus d’assemblage à cet endroit.

FAULHABER Moteur pas à pas dans le module d’entraînement compact Eutect 1
Module d’entraînement compact formé d’un moteur pas à pas et d’un codeur monté ­directement sur celui-ci
FAULHABER Moteur pas à pas dans module d’entraînement compact Eutect 2
Un transport précis du fil malgré des ­dimensions compactes

Un transport adapté à l’application

L’application a besoin d’un moteur dont la vitesse de transport et la force d'apport sont facilement réglables. Si l’on compare ­différents entraînements sur ces critères, le moteur pas à pas biphasé s’impose. Avec 24 pas par rotation et un pas défini par ­impulsion, il est simple à piloter. Simultanément, il offre la possibilité d’appliquer un couple défini de presque 40 mNm en cas de besoin. Ainsi, la force de pression du métal d’apport peut être maintenue en continu sur une large plage. En l'occurrence, les vitesses de transport alternées avec un régime moteur supérieur à 10.000 tours/minute resp. plus de 4.000 pas par seconde ne posent aucun problème. Pour garantir la précision nécessaire, un codeur optique est placé sur le pignon de contrôle. Il peut ­générer entre 100 et 500 impulsions par rotation de l’arbre, avec ou sans top zéro, ou en haute résolution jusqu'à 1.024 impulsions. Un réducteur de vitesse améliore encore la résolution au niveau du rouleau d’entraînement qui au final transporte le fil.

Produits

Moteurs pas à pas
Entraînement de positionnement économique sans codeur
Densité de puissance élevée
Très forte accélération
Possibilité de changement de direction extrêmement rapide
Durable
Large plage de températures de fonctionnement
Fonctionnement possible en mode pas entier, demi-pas ou micro-pas
Inertie du rotor très faible
Détails
Informations complémentaires

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.