Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs pas à pas pour machines mécaniques à enrouler

Textile

Le secteur de l'automobile a introduit le convoyeur à bande dans la production industrielle, donnant un énorme coup de fouet à l'automatisation. Mais la production industrielle de masse a commencé bien avant. En utilisant la vapeur pour le métier à tisser mécanique, l'industrie textile peut être considérée comme le point de départ de la révolution industrielle. Depuis lors, au cours des deux derniers siècles, les machines textiles ont beaucoup évolué et sont devenues extrêmement complexes et très grandes. Outre le filage et le tissage, il existe aujourd'hui de nombreuses applications dans les différents processus pour lesquelles les micromoteurs de haute qualité de FAULHABER sont utilisés. Il s’agit notamment de machines à coudre les boutons ou encore de dispositifs de contrôle des matériaux pour vérifier la qualité du fil. La vaste gamme de produits de FAULHABER apporte des solutions d'entraînement optimales pour toutes ces applications.

Le bobinage est la première étape de la production textile. Les filatures créent du fil à partir de fibres brutes en enroulant ce produit préliminaire sur de grandes bobines. Comme elles sont trop grandes pour les machines à tisser et que la plupart des produits sont fabriqués avec plusieurs bobines de fil, le fil est généralement rembobiné sur des bobines plus petites. Souvent, les fibres individuelles sont torsadées entre elles pour former un fil retors, ce qui lui donne un volume et une stabilité supplémentaires. Le fil est déroulé et réenroulé à presque chaque étape du processus avant son traitement final. Cela contribue également à augmenter la qualité des résultats intermédiaires. Pour ces tâches de positionnement exigeantes qui requièrent un haut niveau de précision, des applications start-stop dynamiques ou des mouvements fréquemment réversibles comme dans un guide-fil, les moteurs pas à pas à haute dynamique de FAULHABER sont largement utilisés. Grâce à leur commutation électronique, ils se distinguent également par une longue durée de vie et une haute fiabilité.

Une autre application importante dans une machine textile est ce qu'on appelle l'alimentateur qui veille à ce que le fil ait toujours la bonne tension. Ce qui est important, c'est la réaction prompte de l'entraînement aux changements de charge et le dosage fin de la puissance du moteur pour éviter que le fil ne se casse. Mais l'espace disponible est également très limité et les moteurs ne doivent bien entendu pas déterminer les cycles de maintenance. Comme pour toutes les machines, la longévité est ici aussi une priorité absolue. Selon l'utilisateur, différents moteurs de FAULHABER sont utilisés pour cette tâche, par exemple les moteurs C.C. à commutation graphite.

En dehors de ces exemples, il existe de nombreuses autres applications, dans les différentes étapes de la production textile, qui utilisent des micromoteurs de haute qualité FAULHABER, par exemple les machines à coudre les boutons et à tricoter ou les dispositifs de contrôle qui analysent la qualité du fil. La vaste gamme de produits de FAULHABER propose une solution d'entraînement optimale pour toutes ces applications.

Moteurs pas à pas pour machines mécaniques à enrouler
Haut degré de précision
Marche/arrêt dynamique
Mouvements fréquemment réversibles
Faible encombrement et faible poids
Haute fiabilité et longue durée de vie
Moteurs pas à pas pour machines mécaniques à enrouler
Application

La valeur des vêtements vendus dans le monde en 2017 a dépassé 1,4 trillion de dollars. Vous imaginez la quantité de fil contenue dans cette montagne de vêtements ? Non ? Nous non plus, mais ce sont très probablement des millions de kilomètres. Tout ce fil a été enroulé et déroulé de nombreuses fois…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.