Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance

Il y a quelques années encore, les tatouages avaient surtout la cote auprès des motards. Aujourd'hui, il est tout naturel qu'un jeune de 16 ans demande une peinture corporelle permanente pour son anniversaire. Les motifs vont du petit dauphin sur la cheville à la redoutable tête de mort, mais il existe également des tatouages beaucoup plus personnels, comme par exemple celui de l'actrice Angelina Jolie qui porte une prière bouddhiste sur le dos.

Cet art corporel a une histoire.

En effet, l'application d'images sur la peau est une tradition qui, dans les cultures les plus diverses, remonte à des milliers d'années. Depuis toujours, on se sert d'aiguilles ou autres objets acérés pour fixer des pigments sur la peau de manière indélébile. Plusieurs tatouages ont été découverts sur Ötzi, homme préhistorique âgé d'environ 5300 ans, et des archéologues en ont également identifiés sur la momie de 4000 ans de la prêtresse égyptienne Amemet. Les techniques de tatouage de l'époque était extrêmement douloureuses étant donné que les motifs étaient gravés dans la peau avec des instruments en bois, des os humains, des dents de requin ou des épines. De nos jours, la procédure fait moins mal, l'hygiène est meilleure et le niveau technique très élevé, surtout si les dermographes renferment des moteurs cc de FAULHABER.

Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
La vitesse dépend du dermographe, de la technique employée et de l'effet souhaité, lignes ou ombres. Elle est comprise entre 800 et 7 500 mouvements par minute.

Exigences

Les tatoueurs professionnels se considèrent comme des artistes, les dermographes constituant, par conséquent, les instruments qui leur permettent de matérialiser leur art. Pour réaliser un grand tatouage, il leur faut plusieurs heures sans pause, raison pour laquelle les dermographes modernes se doivent d'être légers et flexibles, adaptés aux mouvements de l'utilisateur. Pour améliorer l'intervention, il est également souhaitable que l'appareil vibre peu, soit silencieux et tienne bien dans la main.
À première vue, un dermographe fonctionne un peu comme une machine à coudre : une ou plusieurs aiguilles oscillent et ponctuent la peau. Les milliers de piqûres par minute assurent la pénétration de la couleur dans la partie du corps ciblée. Un tatoueur chevronné ne pique ni trop en surface, ni trop en profondeur : dans l'idéal, il touche le mésoderme. En effet, s'il reste trop en surface, le tatouage ne se fixe pas de manière permanente, et s'il pique trop profondément, des saignements viennent influencer le tracé de la couleur appliquée.

Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance

Technique

Les tatoueurs ont le choix entre deux types de dermographes : à bobines ou rotatifs. Les dermographes de l'ancienne génération, ceux à bobines, fonctionnent à la manière des sonnettes de porte d’antan, avec un marteau qui frappe un petit gong en rafales. Le courant alternatif qu'utilisent ces dermographes classiques inverse la polarité de la bobine magnétique à chaque alternance et actionne ainsi l'aiguille. Actuellement, c'est encore cette technologie qui est le plus souvent employée dans les studios de tatouage. De leur côté, les dermographes de la nouvelle génération utilisent des moteurs cc électriques performants, l'aiguille est actionnée non pas par une bobine mais par un micro moteur. Ces dermographes rotatifs présentent l'avantage de fonctionner tout en douceur et nettement plus silencieusement que les dermographes à bobines et de bien mieux tenir dans la main grâce à leur légèreté. Le moteur des appareils coudés se trouve dans la partie transversale et fait osciller l'aiguille d'injection linéairement en actionnant un mécanisme excentrique, d'où la nécessité d'utiliser des micro moteurs CC plutôt courts et épais. La gamme de produits FAULHABER en propose dans plusieurs variantes et technologies. Selon le modèle, les entraînements pèsent entre 20 et 60 grammes et présentent un rendement élevé pouvant atteindre 86 % qui leur permet d'obtenir les performances nécessaires.

Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
Différents outils à aiguilles pour les contours et les surfaces
Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance

Permanent mais pas irréversible

Le maquillage permanent est un dérivé du tatouage qui consiste à marquer de manière permanente les contours des yeux et des lèvres, notamment, à l'aide de micropigments. À la différence d'un tatouage, un maquillage permanent n'est pas irréversible, les moyens techniques modernes permettant de ne pigmenter que la couche superficielle de la peau pour un résultat d'une tenue d'à peu près cinq ans. Dans un monde qui accorde une grande importance à la beauté, l'art du maquillage permanent professionnel attire de plus en plus l'attention. Au-delà de sa qualité décorative, le maquillage permanent permet aussi de retoucher les petits défauts et cicatrices.

Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
Le travail sur des parties sensibles du corps requiert un fonctionnement particulièrement doux.

La précision au format d'un stylo à bille

Tout comme le tatoueur, l'esthéticienne profite elle aussi des qualités d'un appareil maniable, léger et délicat à manier pour appliquer des maquillages permanents. Les pigments sont implantés dans la peau à l'aide d'une aiguille qui oscille pour ne traiter, contrairement au tatouage, que les couches superficielles de la peau, sans léser les tissus qui se trouvent en-dessous. Les appareils mis à l’œuvre doivent satisfaire à des exigences très élevées en matière de technique et de design et permettre un travail précis et fiable. La manipulation de parties sensibles du corps, par exemple des yeux, requiert un fonctionnement particulièrement doux. Les moteurs cc de FAULHABER rencontrent donc aussi un grand succès dans les appareils de maquillage permanent. Dans l'idéal, ces appareils allongés doivent avoir à peu près la forme d'un stylo à bille, raison pour laquelle les micro moteurs CC de faible diamètre sont les plus adaptés.

Solutions optimales

De par leur technologie, les micro moteurs FAULHABER se distinguent par un rendement très élevé qui constitue non seulement un avantage en fonctionnement sur batterie, mais grâce à leur densité de puissance élevée, permet d'intégrer des solutions d'entraînement plus compactes et plus légères, d'un diamètre de 13 millimètres, par exemple, dans les pièces à main de maquillage permanent. Les modèles de FAULHABER se différencient des moteurs CC traditionnels par leur rotor qui n'est pas enroulé sur un noyau en fer mais comporte une bobine de cuivre autoportante à bobinage oblique. Il en résulte des poids de rotor minimes, un fonctionnement sans à-coups, dynamique, exempt de couple résiduel et ne subissant pas les pertes par inversion magnétique que rencontrent habituellement les autres technologies.

Bien plus que la compétence technique

Pourtant, les aspects techniques ne sont pas les seuls à plaider en faveur de FAULHABER. Nombreux sont les clients qui apprécient, au-delà des systèmes d'entraînement, les services offerts autour des produits, notamment la possibilité d'adapter l'arbre ou les connecteurs à leurs souhaits, même pour un nombre de pièces relativement restreint. FAULHABER se démarque également grâce à ses accessoires, une multitude de composants à combiner sans difficulté. Les fabricants de dermographes ne sont pas les seuls à en profiter.

vidéo

Produits

Moteurs C.C.
Sans réluctance
Contrôle de la position et de la vitesse très précis
Haut rendement
Faible niveau sonore
Couple élevé
Légers
Très faible inertie du rotor
Fonctionnement start/stop dynamique
Détails

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.