Presse Achat
Presse Achat
Moteurs pas à pas en tête de microscope chirurgical pour le travail sur les structures microscopiques

Optique

Lorsqu'un coup franc survient de la dernière minute des prolongations, c'est tout ou rien pour les fans de football. La caméra doit capturer le moindre mouvement. En revanche, c'est littéralement une question de vie ou de mort lorsque des personnes doivent être sauvées de bâtiments en feu. L'exploration des objets les plus petits et les plus grands de l'univers à l'aide de microscopes et de télescopes ou de lasers femtosecondes est moins dramatique, mais tout aussi passionnante. Dans toutes ces situations, les micromoteurs de FAULHABER assurent le positionnement parfait des composants optiques.

L'optique et la précision vont de pair depuis que les premières lentilles de verre ont été taillées. Amplifier la lumière, la focaliser ou la « stimuler » pour créer un faisceau laser nécessite des dispositifs mécaniques de haute précision. Dans les dispositifs et systèmes optiques modernes, le mouvement des composants est réalisé à l'aide de moteurs. Ces moteurs sont souvent des structures très filigranes logées dans l'espace restreint d'un microscope ou d'un dispositif de vision nocturne, par exemple. Les exigences posées à ces entraînements peuvent difficilement être plus élevées : une précision maximale lors de l'exécution des mouvements n'est qu'une condition minimale. Il va également de soi qu'une puissance suffisante doit être comprimée dans les plus petites dimensions. En outre, les moteurs ne doivent produire que des vibrations minimales réellement inévitables pendant leur fonctionnement. Ils ne doivent générer et émettre pratiquement aucune chaleur, car tout changement de température risquerait de modifier les angles et les distances définis avec précision. Dans les appareils fonctionnant sur batterie, ils doivent fonctionner avec la plus petite alimentation possible et créer le moins de bruit audible possible.

Parce qu'ils répondent à ces exigences, les moteurs et les unités d'entraînement de FAULHABER se retrouvent dans de nombreuses applications optiques très diverses. Leur densité de puissance élevée leur permet de s'intégrer dans les plus petits boîtiers d'appareil, tandis que leur contrôle de vitesse inégalé minimise les vibrations et le bruit. Ils sont imbattables en termes d'efficacité énergétique et offrent une précision maximale lors des mouvements d'alignement et d'orientation.

Précision et fiabilité maximales
Faible poids
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Positionnement très dynamique
Optic market LMP Lux media Plan Soccer Header
Application
Moteurs C.C.
Optique
Des petites caméras pour de grandes émotions

Les fans veulent être au plus près et les médias doivent assurer : un tic subtile de l'entraîneur, une décision litigieuse au millimètre près, l'événement du siècle. Dans la course à l'image la plus spectaculaire, ce sont les caméras qui sont au coeur de l'action sans gêner - comme les…

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.