Automation industrielle & Robotique
Dans le domaine de la fabrication automatisée, les nombreux actionneurs et capteurs sont intégrés. L'intégration de ces composants et la mise en service des installations doivent se dérouler de manière simple et rapide. Les systèmes d'entraînement de FAULHABER sont faciles à configurer et peuvent être intégrés de manière pratique et sûre à l'aide d'interfaces standard.
Robots logistiques
Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin – tout doit arriver au bon endroit au bon moment – le flux mondial de marchandises permet à l'économie de fonctionner et constitue un défi pour toutes les parties concernées. Cela ne fonctionne que grâce à une automatisation poussée au sein de la chaîne logistique, ce qui serait impensable sans une armada de micromoteurs puissants. Ces moteurs doivent souvent générer des forces considérables dans des espaces très exigus et surtout, ils doivent toujours fonctionner de manière fiable en régime continu. C'est pour cette raison que l'on rencontre fréquemment des entraînements de FAULHABER dans ces applications exigeantes.
Appareil haptique
Dans un monde de plus en plus virtuel, la capacité de simuler le toucher offre des avantages immenses, comme celui de permettre à un acheteur en ligne de « toucher » le tissu d'une chemise. Entrez dans l'univers de l'haptique qui consiste à utiliser la robotique avec des commandes et des retours sophistiqués pour simuler une expérience tactile pour l'utilisateur. Le fabricant d'appareils haptiques Quanser Consulting Inc. par exemple, produit des robots à cinq et six axes qui fournissent des sensations nettes et réalistes. Pour ce faire, il exploite un équipement matériel et logiciel propriétaire, ainsi que des servomoteurs à couple élevé et large bande passante et des codeurs de FAULHABER.
Ll'assemblage des circuits imprimés
L'élément technique central de notre monde moderne est la puce électronique. De la machine à café aux satellites de communication, il n'y a pratiquement plus rien qui fonctionnerait sans. La fabrication de composants microélectroniques est donc une technologie clé par excellence. Les moteurs FAULHABER jouent ici un rôle dans toutes les étapes importantes - du traitement du cristal de silicium à l'assemblage des circuits imprimés.
Machine d'enroulement de fil
La valeur des vêtements vendus dans le monde en 2017 a dépassé 1,4 trillion de dollars. Vous imaginez la quantité de fil contenue dans cette montagne de vêtements ? Non ? Nous non plus, mais ce sont très probablement des millions de kilomètres. Tout ce fil a été enroulé et déroulé de nombreuses fois pendant le traitement. Et il ne s'agit là que de l'une des étapes des processus de l'industrie textile dans lesquelles les entraînements compacts et durables de FAULHABER font leurs preuves jour après jour.
Robot de préhension TORU
Si le robot de préhension TORU de Magazino est aussi polyvalent, c'est grâce aux micro-entraînements et aux contrôleurs de mouvement de FAULHABER. Dans le contexte de la croissance continue du secteur de la vente en ligne, la logistique et les flux de matériel sont des domaines très convoités pour expérimenter le progrès technique, avec pour objectif d'accroître l'efficacité grâce à l'automatisation et à la numérisation. Magazino, jeune entreprise de Munich (Allemagne), a entrepris d'allier intelligemment le déplacement autonome et la robotique. La solution s'appelle TORU et dispose des atouts nécessaires pour révolutionner le monde de la logistique. Pour les opérations de manipulation du robot logistique au déplacement autonome, Magazino utilise des solutions d'entraînement de FAULHABER avec contrôleur de mouvement intégré.
Les robots on océan profond
Quelle est l'influence du ciel sur l'enfer ? Nous ne traitons pas là d'une affaire de théologie : les scientifiques spécialistes de la mer appellent le fin fond des océans zone « hadale », ainsi nommée à cause de l'empire de l'ombre des Grecs anciens. Leur hypothèse est, toutefois, qu'on y trouve beaucoup plus de vie que dans l'Hadès mythique. Il est même possible que les fosses océaniques aient une influence sur le climat de la planète. Des moteurs de FAULHABER contribuent à trouver des réponses.
Sewer robots
Pour le conducteur automobile qui attend que le feu passe au vert, le croisement très fréquenté en plein coeur de la ville a le même aspect que tous les autres matins. Il ne réalise pas qu'il se trouve au beau milieu d'un chantier – ou plutôt au dessus d'un chantier, pour être plus précis. À juste quelques mètres sous terre, un éblouissant rayon de lumière coupe à travers l'obscurité et surprend les « habitants » souterrains. Une caméra transmet des images de murs mouillés et fissurés à la surface où l'opérateur observe intensément son moniteur tout en contrôlant le robot. Il ne s'agit pas là d'une scène d'un film de science-fiction ni d'horreur, mais bien du quotidien de la rénovation moderne des égouts. Les moteurs FAULHABER sont utilisés pour le contrôle de la caméra, les fonctions des outils et l'entraînement des roues.
Zippermast - Le mètre ruban et la fermeture éclair
Le véhicule à chenilles télécommandé, de la taille d'une voiturette, s'arrête juste avant le mur à hauteur d'homme. Un mât au bout duquel une caméra est placée s'élève alors de l'intérieur. Quelques instants plus tard, la caméra dispose d'une vue dégagée sur ce qui se passe de l'autre côté du mur. Le véhicule destiné à l'exploration sans conducteur est fourni par la société bavaroise progenoX. Le point fort de ce système est le mât extrêmement compact « Zippermast », constitué de trois bandes en acier imbriquées les unes dans les autres selon le principe de la fermeture éclair. Le déploiement et la rétractation fi ables de cette construction unique sont assurés par un moteur de FAULHABER.
plus d'info
Préhenseur de petites pièces
À ce jour, seuls les préhenseurs à actionnement pneumatique pouvaient être à la fois rapides et puissants. En effet, l'air comprimé permet de transmettre une force importante quasiment sans délai. Toutefois, l'alimentation en air comprimé nécessite un environnement complexe qui s'avère fastidieux et coûteux à réaliser lors des différentes étapes de fabrication. Heureusement, grâce au préhenseur mécatronique EGP 40 de SCHUNK, tout ceci n'est plus nécessaire. Le nouveau préhenseur, développé par le leader des techniques de serrage et systèmes de préhension, atteint largement les caractéristiques de son équivalent pneumatique. L'entraînement qui lui permet de réaliser cette performance est un servomoteur C.C. sans balais de FAULHABER.
plus d'info
Les robots industriels
Les robots explorent des planètes inconnues, produisent des pièces de voitures et aspirent la poussière. Aujourd'hui déjà, ils sont omniprésents. Mais le plus souvent, ils ne ressemblent pas à ce que les amateurs de science-fiction imaginent : ils ont la forme de petits chariots qui se déplacent sur roues ou de machines massives installées dans les halls industriels. Nous n'en sommes qu'au début du développement de robots à apparence humaine, avec des yeux et des oreilles, des bras et des jambes, un projet sur lequel se concentre un département de Dongbu Robot. Les muscles de l'homme machine, l'entreprise coréenne les a trouvés chez FAULHABER.
MROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)
La détection et le désamorçage des bombes, engins explosifs et autres armes du terrorisme nécessitent de faire appel à des experts. À cet égard, il est essentiel de procéder à une reconnaissance préalable pour éviter de les faire intervenir sans raison et pour garantir une manipulation aussi sûre que possible après vérification. De petits véhicules télécommandés sont en mesure de considérablement réduire le danger auquel sont exposés les personnels. Au lieu de la main de l’homme, ce sont des micromoteurs de haute précision qui prennent en charge les interventions dangereuses sur le terrain des engins explosifs.
Robot de service humanoïde
Le rêve d'un humain artificiel remonte à la nuit des temps. Aujourd'hui la technologie moderne peut concrétiser ce rêve de robot à l'image d'un humain. Même si de considérables travaux de développement sont encore nécessaires, un projet commence toujours par les premières étapes et pour ce genre de débuts, un robot de service humanoïde, travaillant de façon autonome requiert à lui seul une multitude de performances. Problème principal outre l'interaction entre les nombreux composants : l'approvisionnement en énergie et l'encombrement de chacun des éléments. Les micromoteurs apportent une solution à ces deux principales difficultés. Leur grande puissance, associée à un très bon rendement et un encombrement minimal, améliore le rapport poids/puissance et offre des temps de service plus longs sans avoir à recharger les batteries.
Robot par
Ce n’est pas seulement pour les robots que les bras à mobilité flexible sont une solution éprouvée pour déplacer des outils dans l’espace tridimen-sionnel. Les solutions appliquées jusqu’à présent sont cependant le plus souvent lourdes et montrent une interaction négative entre l’entraînement nécessaire sur l’axe de rotation et la stabilité exigée du bras. Si l’on renonce à l’accumulation de la masse dans la partie mobile, les forces d’inertie diminuent dans le bras. Le bras est plus léger et peut travailler de façon plus dynamique, avec une stabilité égale.
Main robotisée
À ce jour, l’utilisation de mains robotisées dans la production industrielle se restreint à l’utilisation de systèmes à 2 ou trois doigts. Ils sont utilisés pour exécuter des mouvements relativement simples. Les mains robotisées se sont avérées inefficaces pour les tâches plus délicates, faute de moyens techniques disponibles. Mais aujourd’hui, l’interaction positive entre microélectronique et micromécanique permet de surmonter cela. En effet, les avancées technologiques dans ce secteur ne cessent de croître. Ainsi, les mains robotisées avec des doigts contrôlables séparément, et des articulations imitant la main humaine ne sont plus de l’ordre de la fiction et devraient probablement être disponibles bientôt pour une utilisation au quotidien dans le secteur industriel.
Véhicule robotisé
À l’heure actuelle, les robots mobiles sont souvent déployés dans les situations critiques, trop dangereuses pour l’homme, comme dans l’industrie, la police ou la lutte anti-terroristes, pour identifier un objet suspect ou désamorcer une bombe par exemple. En raison de ces applications extrêmes, ces "véhicules manipulateurs" doivent répondre à certaines exigences particulières. Une manœuvre exacte et une manipulation précise et délicate des outils et autres objets de petite taille sont deux pré requis essentiels. Bien entendu, le robot doit lui aussi être aussi petit que possible, afin de pouvoir accès à des passages très étroits. Naturellement, les systèmes d’entraînement utilisés pour de tels robots doivent donc répondre aux mêmes critères d’exigence. Des micromoteurs spéciaux équipés de réducteurs de haute performance se sont ainsi avérés indispensables.
Automates de montage
Le marché moderne de l’électronique est aujourd’hui presque exclusivement destiné aux automates de montage de haute performance. Étant donnée la rapide évolution de ces produits, l’adage « le temps c’est de l’argent » prend tout son sens. Ainsi, deux aspects ont une importance particulière dans l’équipement de production déployé dans ce secteur: des quantités maximales et un temps de transition minimal. Pour le fabricant de tels automates, cela signifie pouvoir assurer une utilisation simple et des capacités maximales en service continu. Cette condition ne peut être remplie que si la séquence opérationnelle complexe reste précise et reproductible. Un composant essentiel: les micromoteurs ayant des fonctionnalités supérieures et un encombrement minimum..
Automate de fabrication
Les wafers dont on fait les puces sont des pièces chères et leur manipulation est une opération complexe.
Pour cette raison, leur fabrication est en grande partie automatisée. Une des étapes de la confection des puces est la gravure, étape pour laquelle les wafers sont déposés dans un support de manutention spécial auquel ils sont vissés pour la suite du traitement. Des petits moteurs à commutation électronique avec contrôleur de mouvement intégré permettent, à cette fin, un fonctionnement sûr en trois-huit, quasiment sans entretien.
Robots pour canalisations
Des milliers de kilomètres de conduits souterrains sont employés pour des tâches importantes et se doivent d’être fiables. Leur inspection et leur maintenance n’étaient jusqu’alors possibles qu’aux endroits où le diamètre des conduits était suffisamment large. Ces conduits relativement petits ne sont pas assez grand pour un être humain, et quand l’un d’entre eux était endommagé, la seule solution était de sortir la tuyauterie abîmée, ce qui coûte cher. Cependant, de nouveaux développements en matière d’électronique et de technologie de contrôle des mouvements rend désormais possible l’inspection et la maintenance de petits conduits, directement de l’intérieur. Les normes de qualité et de fiabilité des outils dans le secteur de la tuyauterie étant très élevées, les systèmes d’entraînement équipant de tels robots se doivent d’être extrêmement robustes. Les récents moteurs C.C. à induit en cloche remplissent toutes les conditions pour une utilisation dans les tuyauteries.
Véhicule Schrimp
Les ordinateurs et les capteurs modernes sont parfaitement adaptés à la collecte de données rapide et fiable. Même les environnements les plus inhospitaliers tells que les volcans, fournaises ou encore l’intérieur de centrales nucléaires ne constituent plus un problème. Malheureusement cette technologie a toujours eu un inconvénient: son manque de mobilité. Ce qui a manqué jusqu’à maintenant, c’est un concept de véhicule universel pouvant porter les instruments de mesure, afin de faciliter l’exploration de territoires inconnus. Pour certaines zones inaccessibles à l’homme, il est Presque toujours nécessaire d’employer des véhicules extrêmement manoeuvrables, capables de se mouvoir même en terrain difficile. Voici quelques exemples : l’exploration de mines accidentées ou de bâtiments inaccessibles, la détection de mines ou même, contre toute attente, l’exploration d’autres planètes. Toutes ces applications demandent un haut degré de fiabilité, de redondance et d’autonomie, Le nouveau concept de véhicule "Shrimp" répond à toutes ces exigences.
Convoyeurs à bande
Lorsqu'il s'agit de transporter des grandes quantités, l'automatisation s'avère indispensable. Cela vaut également pour les petites pièces, par exemple dans la technologie d'assemblage. Dans ce cas, les convoyeurs à bande adaptés aux exigences particulières des petites pièces sont la solution de choix. Des matériaux robustes, ainsi que des microentraînements durables et sans entretien garantissent une grande disponibilité sur de longues périodes. Les convoyeurs à bande pour petites pièces sont utilisés dans un grand nombre de domaines, qu'il s'agisse du transport du verre, du plastique ou du métal ou encore d'objets tels que des trombones, des pilules, des vis ou des produits de boulangerie.
Unités de rotation
Pour beaucoup de tâches de manutention et d’automatisation industrielle, des pièces et des outils doivent être tournées pour se positionner. Les unités de rotations ont donc un haut niveau d’exigences: de la rapidité, des mouvements précis, un fonctionnement uniforme, pas besoin d’entretien… En pratique, ces différentes exigences se combinent difficilement. En effet, les unités pneumatiques puissantes manquent de précision, tandis que les systèmes d’entraînement électriques compacts manquent de puissance. Mais une nouvelle combinaison de ces deux concepts d’entraînement impose aujourd’hui de nouveaux standards en matière d’unités de rotation.
Plus d'applications
- Recherche universitaire ou concours académiques
- Manipulation / fabrication des semi-conducteurs
- Véhicules autonomes / semi-autonomes
- Manipulation / fabrication PCB / SMT / SMD
- Automatisation de l'impression industrielle
- Automatisation de l'embouteillage / de l'emballage / du recyclage
- Convoyeurs
- Automatisation de l'industrie textile
- Découpe / traçage au laser
- Préhenseurs électriques