Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Glossary istock image header

Codeur optique

Les codeurs rotatifs optiques, également connus sous le nom de codeurs optiques, se caractérisent par une très grande précision de position et une très grande reproductibilité, ainsi qu'une très haute qualité de signal. De plus, ils ne sont pas sensibles aux interférences magnétiques et offrent une résolution nettement supérieure à celle des codeurs magnétiques.

Les codeurs optiques utilisent un disque à code avec un élément de mesure qui est fixé à l'arbre du moteur. On distingue ici entre les codeurs optiques réflectifs et les codeurs optiques transmissifs.

Codeurs optiques réflectifs

Dans le cas des codeurs optiques réflectifs, la lumière d'une LED est réfléchie par une surface réfléchissante vers le disque à code et collectée par des photodétecteurs. Les codeurs optiques réflectifs sont particulièrement compacts puisque la LED, les photodétecteurs et l'électronique peuvent être montés sur le même circuit imprimé ou même sur la même puce. C'est pour ces raisons que FAULHABER utilise principalement des codeurs optiques réflectifs.

Codeurs optiques transmissifs

Les codeurs optiques transmissifs utilisent le principe de la lumière transmise. Dans ce cas, la lumière de la LED passe à travers des fentes dans le disque à code et est collectée par des photodétecteurs de l'autre côté du disque à code.

Vue éclatée schématique avec des composants étiquetés montrant la structure d’un codeur incrémental optique de FAULHABER.
Structure d'un codeur optique de FAULHABER

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.