Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Luftaufnahme des FAULHABER-Gebäudes in Deutschland

Nachhaltigkeit im Unternehmen

Der Schutz unseres Klimas ist eine Menschheitsaufgabe. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und die Reduzierung schädlicher Emissionen sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmensführung.

Stromerzeugung und CO₂-Emissionen

Schon seit vielen Jahren wird bei FAULHABER kontinuierlich daran gearbeitet, das Ziel einer ausgeglichenen Treibhausgasbilanz zu erreichen. So wurde am Standort Schönaich ein Blockheizkraftwerk installiert, das Strom und Wärme produziert und deutlich effizienter arbeitet als herkömmliche Heizanlagen. An vielen Standorten der Firmengruppe wurden Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung installiert und erweitert. Der zusätzliche Bedarf an Strom wird (mit Ausnahmen einiger Standorte) aus regenerativen Quellen bezogen.

Öko-Strom Zertifikat

Regelmäßige Bewertung der Maßnahmen

Es ist unser erklärtes Ziel und Verpflichtung, unsere Umweltbilanz stets zu verbessern. Als Rahmen dienen uns hierzu die Anforderungen der ISO 14001, die durch alle Produktions- und Entwicklungsstandorte erfüllt wird. In diesem Zusammenhang bewerten wir regelmäßig den Stand unseres Umweltmanagementsystems. Wir prüfen die technischen und organisatorischen Verfahren und Prozesse, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten und Produkte. Durch einen gewissenhaften Umgang mit Energieträgern und Rohstoffen sowie der Reduktion der Umweltbelastung durch Maßnahmen wie der Verwendung von Umlaufverpackungen, Vermeidung von Druckluft in der Produktion oder der Leasing-Möglichkeit von Fahrrädern für den Weg zur Arbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Schonung von Umwelt und Ressourcen.

Solarenergie

Seit 2016 setzt FAULHABER am Standort Schönaich auf die Kraft der Sonne, um Strom zu gewinnen. Ein Monitor im Empfangsbereich von FAULHABER informiert Beschäftigte und Gäste über die aktuellen Leistungsdaten der Anlage sowie über die Summe des seit der Inbetriebnahme eingespeisten Stroms. Neben Schönaich werden auch an anderen FAULHABER Standorten weltweit Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung eingesetzt.

Draufsicht auf das mit Solarpanelen bestückte Dach des FAULHABER Firmensitzes in Schönaich, Deutschland
Image about us waste sustainability

Verwertung von Abfällen

Abfälle fallen bei vielen verschiedenen Produktionsschritten an, welche durch strikte Sortierung innerhalb unseres Produktionsbereichs im Idealfall stofflich verwertet werden konnten. Durch die Sortierung der Abfälle und der inzwischen verfügbaren Recyclings-Möglichkeiten müssen keine Abfälle beseitigt werden, die thermische Verwertung verlor die letzten Jahre an Bedeutung, so dass der Großteil unserer Abfälle stofflich verwertet werden konnten.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich Abfall wird in Zusammenarbeit mit den Entsorgern immer wieder auf Aktualität geprüft.

FAULHABER Fabrik des Jahres 2018

Die Auszeichnungen als mehrfacher “TOP100 Innovator“, „Best Innovator“ sowie als „Fabrik des Jahres 2018“ unterstreichen das erfolgreiche und nachhaltige Innovationsmanagement des Unternehmens FAULHABER.

Der TOP-100-Award wird an mittelständische Unternehmen vergeben, die durch besondere Innovationskraft auszeichnen. FAULHABER wurde bereits fünf Mal mit diesem Preis gekürt. Hohe Punktzahlen konnten wir in den Kategorien „Innovationsförderndes Top-Management“ und „Außenorientierung/Open Innovation“ erzielen.

Im Wettbewerb Fabrik des Jahres konnten wir uns 2018 in der Kategorie „Hervorragende Kleinserienfertigung“ durchsetzen. Überzeugt hat die Jury vor allem das kontinuierliche Streben nach Verbesserung der Prozesse, die starke Automatisierung und die Synchronisation über alle Produktionsstandorte hinweg.

Datenschutz

Der Schutz von personenbezogenen Daten und der Umgang mit ihnen ist uns sehr wichtig. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der national und international geltenden Datenschutzrechte. Diese stellen eine wichtige Basis für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen und für die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens und der Unternehmensgruppe dar.

Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz:

Datenschutzerklärung

Image of us data security sustainability

Zertifikate

Fehlerfrei - ich bin dabei: Die Verpflichtung zu exzellenter Qualität verstehen wir als persönlichen Anspruch jedes einzelnen Mitarbeiters.

Qualitätssicherung ist für uns nicht nur eine technische, zertifizierbare Güte, sondern auch und vor allem ein menschlicher Faktor. Lösungsorientierung und Dialogbereitschaft motivieren zur Zusammenarbeit und schaffen ein durchgängiges Qualitätsbewusstsein, getragen von der Gesamtheit aller Mitarbeiter.

Vom ersten Beratungsgespräch bis zur Produktauslieferung und darüber hinaus sichern klare Verantwortlichkeiten und ausgereifte, eigens entwickelte Managementsysteme die kompromisslos hohe Qualität unserer Leistungen und Produkte. Mit regelmäßigen ISO Zertifizierungen garantieren wir die Erfüllung internationaler Standards und profitieren von der externen Sichtweise auf unsere Strukturen und Abläufe. Dieser Wille zu kontinuierlicher Verbesserung sowie der Einsatz modernster Test- und Prüfverfahren steigert stetig unsere Wirtschaftlichkeit, zur Zufriedenheit unserer Kunden.

Product Conformity Certificates ISO 9001
Product Conformity Certificates ISO 14001
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

PDF

ISO9001 ZertifikatDeutsch

PDF

ISO13485 ZertifikatDeutsch

PDF

ISO14001 ZertifikatDeutsch
FAULHABER SA

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

PDF

ISO14001 ZertifikatEnglish
FAULHABER MICROMO LLC

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

PDF

ISO13485 ZertifikatEnglish

PDF

ISO14001 CertificateEnglish
FAULHABER Motors Hungaria Kft

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

PDF

ISO14001 ZertifikatEnglish
FAULHABER Motors Romania S.R.L

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

PDF

ISO14001 ZertifikatEnglish
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd.

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.