Presse Einkauf
Presse Einkauf
Historical image of FAULHABER

FAULHABER Firmengeschichte

Alles begann 1947 in der Feinmechanik-Werkstatt von Dr. Fritz Faulhaber. Mit den Erkenntnissen aus seiner Arbeit in der Kameraentwicklung meldete Dr. Fritz Faulhaber senior 1958 den „Elektrischen Kleinstmotor“ als Patent DE1188709 in Deutschland an. Seine Entwicklung war ein Meilenstein für die Feinmechanik und ebnete den Weg für kleine Elektromotoren zur Erschließung neuer Anwendungsbereiche. Seither sind elektrische Kleinstmotoren ein essentieller Bestandteil vieler hochmoderner Innovationen von heute. Die Entwicklung erstklassiger technischer Lösungen steckt der FAULHABER GROUP im Blut und ist schon immer ein wichtiger Teil ihres Expansions- und Übernahmekurses. In den letzten Jahrzehnten erweiterte die FAULHABER GROUP ihre Produktionsbereiche und erwarb Unternehmen in Schlüsselbereichen hochpräziser Miniatur- und Mikroantriebstechnologien. Mit ihren vier Geschäftsbereichen verfügt die FAULHABER GROUP heute über mehr als 50 Patente weltweit.

„Unsere Philosophie ist es, technologisch immer eine Nasenlänge voraus zu sein, aber die Nase sollte keinen Meter lang sein.“

Dr. Fritz Faulhaber jun.

Historical image of FAULHABER

Milestones

1947 Gründung der Dr. Fritz Faulhaber GmbH in in Schönaich bei Stuttgart

1958 Patentanmeldung (DE1188709) für den „Elektrischen Kleinstmotor“ - ein Meilenstein für die Feinmechanik

1961 Gründung der MicroMo Electronics Inc. in Cleveland, Ohio, USA

1962 Gründung der Minimotor SA in Agno in der Schweiz

1999 Übernahme der Feintechnik Bertsch GmbH & Co. KG, Deutschland

2000 Übernahme der Precistep SA, La Chaux de Fonds in der Schweiz

2003 Gründung der MPS Micro Precision Systems AG

2004 Gründung der FAULHABER Motors Hungaria

2005 Gründung der FAULHABER Motors Romania

2006 Gründung der FAULHABER Singapore Pte. Ltd.

2007 SAS-Übernahme der Rolla Microgear AG, Grenchen in der Schweiz

2008 Übernahme der Minimotor SA - es folgte die Umbenennung zu FAULHABER Minimotor SA, Übernahme der MPS Décolletage SA

2009 Gründung von FAULHABER France

2010 Gründung der FAULHABER Drive System Technology Co. Ltd. Taicang, China

2014 Übernahme der PDT Präzisionsdrehteile GmbH

2015 Gründung der FAULHABER Benelux, Eindhoven in der Niederlande

2016 Gründung der FAULHABER Polska sp.z o.o, Poznań, Polen

2017 Gründung der FAULHABER Austria GmbH, Wien, Österreich

2017 Gründung der FAULHABER Malaysia Sdn Bhd, Penang, Malaysia

2019 Gründung der FAULHABER Italia S.r.l., Lomazzo CO, Italien

2019 Umbenennung von Singapore Pte Ltd zu FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd

2019 Übernahme und Integration der MicroMo Electronics inc., künftig FAULHABER MICROMO LLC

2023 Zusammenschluss der vier Schweizer Standorte zu FAULHABER SA

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.