Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie spezielle Informationen über unsere Produkte und ihre Verwendung. Außerdem können Sie hier spezielle SPS-Konfigurationsdateien herunterladen. Wenn Sie ein Angebot oder allgemeine Informationen zu unseren Produkten benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb oder info@faulhaber.com.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter +49 7031 638-345 oder mcsupport@faulhaber.de oder über dieses Formular:
REMOTE ZUGRIFF
Mit der Aktivierung dieses Links geben Sie uns die Möglichkeit zur Fernwartung.
Die vom Motor rückwärts induzierte Spannung wird vom Controller gemessen. Der Controller versucht, die Energie zu verringern, wenn der im Controller eingestellte Wert überschritten wird. Dies geschieht über den Motor oder durch Verringern der Verzögerungsrampe. Alternativ kann ein Brems-Chopper an die DC-Versorgung angeschlossen werden.
Alle FAULHABER-Controller berechnen eine erwartete Wicklungstemperatur aus der Umgebungstemperatur und dem gemessenen Strom. Wenn die berechnete Wicklungstemperatur über einem ersten Schwellenwert liegt, wird der Strom auf den konfigurierten Dauerstrom begrenzt. Steigt die erwartete Wicklungstemperatur weiter, wird die Leistungsendstufe endgültig ausgeschaltet.
Mit dem Motorauswahl-Assistenten werden alle Regelkreise für den ausgewählten Motor voreingestellt. Anschließend können der Drehzahl- und der Positions-Regelkreis auf die Anwendung abgestimmt werden. Durch das Angeben der Massenträgheit des Systems gegenüber dem Motor können Steuerungsparameter für den Drehzahl- und den Positions-Regelkreis eingestellt werden. Dasselbe gilt für die Profilparameter. Eine eventuell erforderliche weitere Abstimmung wird von unserem interaktiven Tuning-Tool unterstützt.
Versuchen Sie zunächst, einen Controller auszuwählen, bei dem der Motor-Dauerstrom mindestens 30% des Controller-Dauerstroms beträgt. Für einen 3268 BX4 mit einem Dauerstrom von ca. 2 A ist der MC 5005 eine gute Wahl, der MC 5010 dagegen eher nicht.
Der Grund liegt in der begrenzten Auflösung der Strommessung. Wie auch immer: Die Auswahl hängt von der Betriebsart ab. Eine Positionssteuerung funktioniert in der Regel gut mit einem 1-A-Motor und einem 10-A-Treiber, eine Drehmomentsteuerung könnte dagegen etwas unzufrieden stellend arbeiten
Für die Parametrierung und Duplizierung wird die Software Motion Manager benötigt.
Über den Objektbrowser kann eine Datei (.XDC) auf dem Rechner abgespeichert werden.
Diese Parameterdatei kann bei dem unkonfigurierten Gerät auf dieselbe Weise aufgespielt werden.
Der Befehl „restore_all“ muss im Terminal abgesendet werden.
Der Auslieferungszustand ist bei allen Geräten erst hergestellt, wenn die Spannungsversorgung Aus – Ein geschalten wurde.
Die Controller MC5005/MC5010 haben die Möglichkeit. Letztlich ist es eine Frage des Feedback-Systems und des Parameterbereichs des Motors. Die FAULHABER-Controller sind für eisenlose Motoren optimiert. Die elektrischen Zeitkonstanten dieser Motoren betragen gerade einmal 50 µs. Es werden aber auch Standard-Servomotoren mit elektrischen Zeitkonstanten von etwa 1 ms unterstützt. Sehen Sie in unserer Anwendungshinweisen 155 nach, oder schicken Sie eine Anfrage an mcsupport[at]faulhaber.com.
Es gibt verschiedene Feedback-Optionen. BLDC-Servomotoren werden typischerweise mit digitalen oder analogen Hall-Signalen arbeiten. Darüber hinaus können Sie mit einem Inkrementalencoder ausgestattet werden. Alternativ können auch FAULHABER-Motoren mit AES-Absolutencodern ausgerüstet werden.
DC-Motoren benötigen einen Inkrementalencoder.
Bei den Modellen MC5010, MC5005 und MC 5004 ist jeweils eine SSI-Encoderschnittstelle implementiert. Singleturn- und Multiturn-Encoder können über die SSI- oder BiSS-Schnittstelle konfiguriert werden. Allerdings gelten dafür einige Einschränkungen. Sehen Sie in unserer Anwendungshinweisen 158 nach, oder schicken Sie eine Anfrage an mcsupport[at]faulhaber.com.
Für die Parametrierung und Duplizierung wird die Software Motion Manager benötigt.
MC V2.5:
Über den Menüreiter „Datei empfangen“ kann eine Parameterdatei (.MCP) erzeugt werden.
Diese Parameterdatei kann bei dem unkonfigurierten Gerät auf dieselbe Weise aufgespielt werden.
-RS232:
The command „fconfig“ must be send via the terminal. A power cycle is needed after this command.
-CAN:
The command „restore_all“ must be send via the terminal. A power cycle is needed after this command.
Für die Parametrierung und Duplizierung wird die Software Motion Manager benötigt.
In der Antriebskonfiguration (letzter Reiter) kann eine Parameterdatei erstellt werden (.BIN)
Diese Parameterdatei kann bei dem unkonfigurierten Gerät auf dieselbe Weise aufgespielt werden.
In der Antriebskonfiguration (letzter Reiter) finden Sie die Funktion „Werkseinstellung“ laden.
Mit Motion Controllern ist es nicht möglich. Hier wird für die Kommutierung ein „Feedback“ Signal benötigt.
Der Speed Controller (mit Ausnahme SC5004/8) kann BL Motoren ohne Sensoren Drehzahl regeln. Hier wird der Kommutierungspunkt durch die Gegen-EMK ermittelt. Eine Positionierung ist nicht möglich.
Beim MC2/3 sind auf der TxD Leitung ein Spannungspegel von -5,5 Volt zu erwarten. Der MCxx 3002 x RS und der 22xx BX4 CSD liefert -4 Volt.
Je nach übergeordnetem System sind unterschiedliche Spannungen auf RxD möglich(typischerweise liefert ein PC zwischen -5V… -9V).
Die Baudrate kann irgendwo zwischen 125 kBit und 1 Mbit liegen. Wir empfehlen die Verwendung der zyklischen Knotenüberwachung (Node-Guarding). Die Guard Time, also das Überwachungsintervall, könnte 100 ms betragen, und der Life Time Factor der Überwachung könnte = 3 sein. Verwenden Sie eine Synchronisation mit mindestens 10 ms. Addieren Sie für jeden Knoten 1 ms zum Synchronisationszyklus. Um den Datenverkehr auf dem Bus zu reduzieren, senden Sie die RxPDOs nur, wenn sich ein Wert geändert hat (Übertragungstyp 255). In den meisten Fällen werden die aktuellen Werte jedoch zyklisch überwacht. Ändern Sie daher deren Übertragungstyp zu 1 – bei jedem SYNCH-Zyklus.
Überprüfen Sie die Abschlusswiderstände. In der Standardkonfiguration befindet sich ein 120-Ohm-Abschlusswiderstand an beiden Busenden. Wenn die Geräte ausgeschaltet sind, sollten Sie also einen Widerstand von 60 Ohm zwischen CAN_H und CAN_L messen können.
Dafür gibt es keine strenge Regel. Der Gesamtwert muss im Bereich von 40 Ohm bis 80 Ohm liegen. Die Stellen mit der besten Wirkung müssen jedoch durch Minimierung von Busfehlern identifiziert werden. Beginnen Sie mit einem 60-Ohm-Widerstand an der zentralen Verbindung.
Es gibt eine Abfolge für das PDO-Mapping. Auch ein dynamisches Mapping sollte durchgeführt werden, wenn sich die Knoten noch in der Pre-Operational-Phase der CAN-Kommunikation befinden. Es kann auch in der Operational-Phase durchgeführt werden. Hierfür muss zuerst das ungültige Bit des PDOs gesetzt werden. Dies ist das MSB des PDO-Parameters COB-ID. Ändern Sie dann die Mappings, und setzen Sie das ungültige Bit erneut zurück.
Die minimale Aktualisierungsrate beträgt 500 µs; typische Werte liegen je nach Betriebsart im Bereich 1 ms … 2 ms. Für ein System, das mit serverbasierter Interpolation arbeitet, ist 1 ms eine gute Wahl.
Profilbasierte Modi (PP, PV) werden verwendet, wenn nur eine einzige Achse bewegt wird oder wenn die verschiedenen zu bewegenden Achsen keine enge Synchronisation erfordern. Diese Modi sind ideal für Bussysteme mit begrenzter Aktualisierungsrate wie z.B. RS232 oder CAN geeignet. Gleiches gilt für controllerbasierte Skripte.
Zyklische Modi (CSP, CSV, CST) werden verwendet, wenn die Bewegungsbahn vom Master berechnet wird. Dies kann für eine Einzel- oder Mehrachsenkonfiguration der Fall sein. In diesen Fällen können sogar einige der Regelkreise (höchstwahrscheinlich nur der Positions-Regelkreis) im Master geschlossen werden. Eine typische Konfiguration besteht aus einem Master, der mit NC-I-Interpolation arbeitet, und einer Anzahl von Slaves im CSP-Modus wie in unserer Fräser-Demo.
Analogmodi (APC, AVC, ATC) werden verwendet, wenn der Referenzwert nicht über das Bussystem, sondern über einen der diskreten Eingänge empfangen werden soll. Dies kann eine Drehmoment-, Drehzahl- oder Positionssteuerung sein, die mit einer analogen Referenz wie etwa einem Potentiometer oder mit einem SPS-Analogausgang arbeitet. Es kann auch eine Pulsweitenmodulations-Referenz oder ein Referenzencoder im Getriebemodus sein.
Produkt
Kategorie
Dokument
Kategorie
zip
- SIEMENS S7-1500 PN/CAN Link and FAULHABER CANopen Motion Controller
Kategorie: PLC Setup
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
Kategorie: System setup
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
Kategorie: PLC Setup
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
Kategorie: System setup
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
Kategorie: Third-party Components
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
Kategorie: System setup
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
Kategorie: System setup
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
Kategorie: PLC Setup
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
Kategorie: System setup
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
Kategorie: System setup
AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive
Kategorie: PLC Setup
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
Kategorie: PLC Setup
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
Kategorie: System setup
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
Kategorie: System setup
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
Kategorie: System setup
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
Kategorie: Tools and Libraries
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
Kategorie: System setup
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
Kategorie: System setup
AN 198 - Designing a motherboard for a MC3602B/MC3606B Motion Controller
Kategorie: System setup
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers
Kategorie: Product combination
AN 205 - Condition Monitoring using the IoT ready functionality
Kategorie: System setup
| Produkt | Dokumentnummer | Dokumentnummer | Download |
|---|---|---|---|
| MC3001B, MC3001P | EG-00016-001 | EG-00017-001 | ZIP |
| 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC | EG-00018-001 | EG-00019-001 | ZIP |
| MC3603S | EG-00020-001 | EG-00021-001 | ZIP |
| MC5004P | EG-00022-001 | EG-00023-001 | ZIP |
| MC5005S, MC5010S | EG-00024-001 | EG-00025-001 | ZIP |
| MCS 32xx RS/CO, MCS 32xx ET | EG-00026-001 | EG-00027-001 | ZIP |
| MCDC3002P, MCDC3002S, MCBL3002F, MCBL3002P, MCBL3002S | EG-00028-001 | EG-00029-001 | ZIP |
| 2232S…BX4 CxD, 2250S…BX4 CxD | EG-00030-001 | EG-00031-001 | ZIP |
| MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S | EG-00032-001 | EG-00033-001 | ZIP |
| 3242…BX4 Cx, 3268…BX4 Cx, 3564…B Cx | EG-00034-001 | EG-00035-001 | ZIP |
| SC1801F, SC1801P, SC1801S | EG-00036-001 | EG-00037-001 | ZIP |
| SC2402P, SC2804S | EG-00038-001 | EG-00039-001 | ZIP |
| SC5004P, SC5008S | EG-00040-001 | EG-00041-001 | ZIP |
| 1525…BRC, 1935…BRC | EG-00042-001 | EG-00043-001 | ZIP |
| 3153…BRC | EG-00044-001 | EG-00045-001 | ZIP |
| 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC | EG-00046-001 | EG-00047-001 | ZIP |
| 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC | EG-00048-001 | EG-00049-001 | ZIP |
| 2610…B SC, 2622…B SC | EG-00050-001 | EG-00051-001 | ZIP |
| 22xx BX4 IMC RS/CO | EG-00052-001 | EG-00053-001 | ZIP |
| MC3602B RS/CO, MC3602B ET, MC3606B RS/CO, MC3606B ET | EG-00054-001 | EG-00055-001 | ZIP |
Integrierte Elektronik
Motion Controller
Firmware
ZIP | MC V3.0 Firmware O 02/2025 – Firmware | Download |
ZIP | MC V3.0 Firmware O 02/2025 – Release Notes | Download |
ZIP | MC V3.0 Firmware N 04/2024 – Firmware | Download |
| MC V3.0 Firmware N 04/2024 – Release Notes | Download | |
ZIP | MC V3.0 Firmware M 05/2023 – Firmware | Download |
| MC V3.0 Firmware M 05/2023 – Release Notes | Download | |
ZIP | MC V3.0 Firmware L 03/2021 – Firmware | Download |
| MC V3.0 Firmware L 03/2021 – Release Notes | Download | |
ZIP | MC V3.0 Firmware K 01/2020 – Firmware | Download |
| MC V3.0 Firmware K 01/2020 – Release Notes | Download | |
| MC V3.0 Firmware J 11/2018 – Release Notes | Download | |
| MC V3.0 Firmware I 11/2017 – Release Notes | Download | |
| MC V3.0 Firmware H 05/2017 – Release Notes | Download |
ZIP | MC5010 firmware P3 BXI parameters | Download |
Integrierte Elektronik
Motion Controller
Softwarebeispiele
Eine Sammlung von Beispielen für Geräteprogrammierung, mit zusätzlichen Kommentaren im Quelltext.
Hilfestellung vom Einsteiger bis zum Experten.
ZIP | MC V2.5 / MC V3.0 Beispielprogramme | Download |
Integrierte Elektronik
Motion Controller
Firmware
ZIP | MC V2.5 Firmware 3150.12 C for CS-BX4, CSD-BX4, MCBL3003P-RS, MCBL3006S-RS, MCBL3002x-RS | Download |
Handbücher
| Technical Manual MCxx3002/03/06 | ||
| Technical Manual CxD/CS | ||
| Communication Function Manual RS232 DC/BL | ||
| Communication Function Manual RS232 LM | ||
| Communication Function Manual CAN DC/BL | ||
| Communication Function Manual CAN LM |
Motion Controller
Beispieldateien
ZIP | IDE und Beispieldateien | Download |
FAULHABER Good to know
All about Stepper Motors
Getting started with Drive Electronics
Tune your Motion Controller
Using discrete inputs with FAULHABER Motion Controller
Weitere Videos
MC Support Kontaktformular
Inhaltsübersicht