Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf
Luftaufnahme des FAULHABER-Gebäudes in Deutschland

Nachhaltigkeit: Unternehmen

Der Schutz unseres Klimas ist eine Menschheitsaufgabe. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und die Reduzierung schädlicher Emissionen sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmensführung.

Stromerzeugung und CO₂-Emissionen

Schon seit vielen Jahren wird bei FAULHABER kontinuierlich daran gearbeitet, das Ziel einer ausgeglichenen Treibhausgasbilanz zu erreichen. So wurde am Standort Schönaich ein Blockheizkraftwerk installiert, das Strom und Wärme produziert und deutlich effizienter arbeitet als herkömmliche Heizanlagen. An vielen Standorten der Firmengruppe wurden Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung installiert und erweitert. Der zusätzliche Bedarf an Strom wird (mit Ausnahmen einiger Standorte) aus regenerativen Quellen bezogen.

Nicht nur in der Produktion oder in der Verwaltung, auch bei Dienstreisen mit dem Auto oder dem Flugzeug entstehen CO₂-Emissionen. Die Treibhausgasemissionen werden rechnerisch aus dem Verbrauch ermittelt und die entsprechende Menge an anderer Stelle kompensiert.

Weitere Informationen

PDF

Zertifikat atmosfair

Sprache wählenDeutschEnglish

CO₂-neutral durch Kompensation

Mit der gemeinnützigen Gesellschaft atmosfair hat FAULHABER eine Partnerin, die die Kompensation der nicht vermiedenen Treibhausgasemissionen zielgerichtet und seriös umsetzt. Für jede Tonne emittierter Treibhausgase leistet FAULHABER Zahlungen an ein atmosfair-Projekt für sauberen Strom aus Ernteresten in Indien. Dieses Projekt ermöglicht Kleinbauern, ihre bisher wertlosen Ernteabfälle an ein Biomassekraftwerk zu verkaufen. Dadurch werden fossile Kraftstoffe durch erneuerbare Energieträger ersetzt und somit CO₂-Emissionen vermieden.

Dank dieser Maßnahmen konnte ein Meilenstein erreicht werden: die CO₂-neutrale Produktion. Seit 2020 produzieren alle Produktions- und Entwicklungsstandorte der FAULHABER Antriebssysteme weltweit bilanziell CO₂-neutral.

Regelmäßige Bewertung der Maßnahmen

Es ist unser erklärtes Ziel und Verpflichtung, unsere Umweltbilanz stets zu verbessern. Als Rahmen dienen uns hierzu die Anforderungen der ISO 14001, die durch alle Produktions- und Entwicklungsstandorte erfüllt wird. In diesem Zusammenhang bewerten wir regelmäßig den Stand unseres Umweltmanagementsystems. Wir prüfen die technischen und organisatorischen Verfahren und Prozesse, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten und Produkte. Durch einen gewissenhaften Umgang mit Energieträgern und Rohstoffen sowie der Reduktion der Umweltbelastung durch Maßnahmen wie der Verwendung von Umlaufverpackungen, Vermeidung von Druckluft in der Produktion oder der Leasing-Möglichkeit von Fahrrädern für den Weg zur Arbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Schonung von Umwelt und Ressourcen.

Solarenergie

Seit 2016 setzt FAULHABER am Standort Schönaich auf die Kraft der Sonne, um Strom zu gewinnen. Ein Monitor im Empfangsbereich von FAULHABER informiert Beschäftigte und Gäste über die aktuellen Leistungsdaten der Anlage sowie über die Summe des seit der Inbetriebnahme eingespeisten Stroms. Neben Schönaich werden auch an anderen FAULHABER Standorten weltweit Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung eingesetzt.

Image about us waste sustainability

Verwertung von Abfällen

Abfälle fallen bei vielen verschiedenen Produktionsschritten an, welche durch strikte Sortierung innerhalb unseres Produktionsbereichs im Idealfall stofflich verwertet werden konnten. Durch die Sortierung der Abfälle und der inzwischen verfügbaren Recyclings-Möglichkeiten müssen keine Abfälle beseitigt werden, die thermische Verwertung verlor die letzten Jahre an Bedeutung, so dass der Großteil unserer Abfälle stofflich verwertet werden konnten.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich Abfall wird in Zusammenarbeit mit den Entsorgern immer wieder auf Aktualität geprüft.

FAULHABER TOP100 Award 2024 - Slider

Wir sind unter den TOP-100 innovativen Unternehmen

FAULHABER ist zum fünften Mal mit dem TOP-100-Award ausgezeichnet worden, mit hohen Punktzahlen in den Kategorien „Innovationsförderndes Top-Management“ und „Außenorientierung/Open Innovation“.

Mehr dazu

Datenschutz

Der Schutz von personenbezogenen Daten und der Umgang mit ihnen ist uns sehr wichtig. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der national und international geltenden Datenschutzrechte. Diese stellen eine wichtige Basis für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen und für die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens und der Unternehmensgruppe dar.

Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz:

Datenschutzerklärung

Image of us data security sustainability

Zertifikate

Fehlerfrei - ich bin dabei: Die Verpflichtung zu exzellenter Qualität verstehen wir als persönlichen Anspruch jedes einzelnen Mitarbeiters.

Qualitätssicherung ist für uns nicht nur eine technische, zertifizierbare Güte, sondern auch und vor allem ein menschlicher Faktor. Lösungsorientierung und Dialogbereitschaft motivieren zur Zusammenarbeit und schaffen ein durchgängiges Qualitätsbewusstsein, getragen von der Gesamtheit aller Mitarbeiter.

Vom ersten Beratungsgespräch bis zur Produktauslieferung und darüber hinaus sichern klare Verantwortlichkeiten und ausgereifte, eigens entwickelte Managementsysteme die kompromisslos hohe Qualität unserer Leistungen und Produkte. Mit regelmäßigen ISO Zertifizierungen garantieren wir die Erfüllung internationaler Standards und profitieren von der externen Sichtweise auf unsere Strukturen und Abläufe. Dieser Wille zu kontinuierlicher Verbesserung sowie der Einsatz modernster Test- und Prüfverfahren steigert stetig unsere Wirtschaftlichkeit, zur Zufriedenheit unserer Kunden.

Product Conformity Certificates ISO 9001
Product Conformity Certificates ISO 14001
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

PDF

ISO9001 ZertifikatDeutsch

PDF

ISO13485 ZertifikatDeutsch

PDF

ISO14001 ZertifikatDeutsch
FAULHABER SA

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

PDF

ISO14001 ZertifikatEnglish
FAULHABER MICROMO LLC

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

PDF

ISO013485 ZertifikatEnglish
FAULHABER Motors Hungaria Kft

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

PDF

ISO014001 ZertifikatEnglish
FAULHABER Motors Romania S.R.L

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

PDF

ISO14001 ZertifikatEnglish
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd.

PDF

ISO9001 ZertifikatEnglish

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.