Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Encoder Produktauswahl perspektivisch blau

Technischer Support für Encoder

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie spezifische Informationen zu den verschiedenen Encodern und ihren Schnittstellen. Wenn Sie ein Angebot oder allgemeine Informationen zu unseren Produkten benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb oder info@faulhaber.com.

FAQ

Welcher Encoder ist für welche Anwendung geeignet?

Die Entscheidung führt üblicherweise über die geforderte Auflösung und Genauigkeit sowie einem geeigneten Funktionsprinzip (optisch/magnetisch) und Einsatztemperaturbereich zum für die gewünschte Motorbaureihe verfügbaren Encodertyp.

Bei welchen Encodertypen ist ein zweites Wellenende verfügbar?

Bei erforderlichem zweiten Wellenende werden bei bürstenlosen DC-Servomotoren üblicherweise analoge Hallsensoren als Winkelsensorik verwendet. Im Bedarfsfall werden Encoder erst hinter weiteren Anbaukomponenten wie Bremsen o.Ä. angebaut.

Welche Leitungslängen sind ohne bzw. mit Line Driver (RS422) möglich?
  • Ohne Line Driver sind mit Inkrementalencodern Leitungslängen bis 1-2 m möglich. Im Einzelfall ist die Funktion aber von weiteren Parametern wie z.B. Motor-PWM und Leitungsverlegung abhängig.
  • Mit Line Driver und mit paarweise verdrillten Leitungen sind Leitungslängen bis zu mehreren 10 m denkbar. Entscheidend ist hier die Differenzauswertung am Leitungsende/Controller. Außerdem kann bei größeren Leitungslängen ein Abschlusswiderstand am Leitungsende zur Unterdrückung von Reflexionen hilfreich sein.
Welche Encodertechnologien sind bei FAULHABER verfügbar?

FAULHABER bietet Encoder auf Basis optischer und magnetischer Funktionsprinzipien an.

Welche Encoderschnittstellen sind verfügbar?

Bei FAULHABER sind Encoder mit Quadraturschnittstelle oder Absolutschnittstelle (BiSS-C) sowie analoge und digitale Hallsignale und eine sin/cos-Schnittstelle erhältlich. Auf Kundenwunsch sind auch andere Schnittstellen möglich.

Benutzt FAULHABER standardisierte Encoderschnittstellen?

Ja, es werden standardisierte Schnittstellen wie z.B. Quadraturschnittstellen nach RS422, Absolutschnittstellen nach BiSS-C sowie digitale Hallsensoren verwendet.

Was ist der Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit eines Encoders?
  • Die Auflösung eines Inkrementalencoders (4* Impulse pro Umdrehung) ist der kleinste messbare Winkel. FAULHABER Encoder haben eine Winkelauflösung von bis zu 0,009°.
  • Die Genauigkeit beträgt in der Regel ein Vielfaches der Auflösung. FAULHABER Encoder erreichen eine Genauigkeit von bis zu 0,1°. Die Genauigkeit beschreibt die maximale Abweichung der tatsächlichen Position vom Sollwert. Bei neueren Produkten wie z.B. IER3 und IE3 gibt es hierzu Angaben in den Datenblättern.
  • Genauere Informationen zur Positions- und Wiederholgenauigkeit der Encoder finden Sie in den Technischen Informationen für Encoder.
Müssen bei FAULHABER Encodern zusätzliche Schutzmaßnahmen gegenüber EMV getroffen werden?

Bei Produkten wie z.B. IE3 und IER3 sind bereits zusätzliche Schutzmaßnahmen in die Encoder integriert. Generell gilt, dass die in den Datenblättern angegebenen Spezifikationsgrenzen für z.B. den Versorgungsspannungsbereich eingehalten werden müssen. Im Einzelfall kann es sein, dass in der Kundenapplikation auch zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Kritisch sind hier vor allem Spannungsspitzen auf Spannungsversorgung und Signalleitungen, die zu einem Latch-Up-Effekt in den Sensoren und damit zu deren Zerstörung führen kann.

Application Notes

Produkt

Kategorie

Dokument

Kategorie

pdf

AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung

Kategorie: Essentials

Sprache wählen English Deutsch

pdf

AN 133 - Installation of the Multiturnencoder AEMT-12/16 L combined with MC V3.0 controller family

Kategorie: System setup

pdf

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder

Kategorie: Essentials

pdf

AN 144 - Quadraturschnittstelle

Kategorie: Essentials

Sprache wählen English Deutsch

pdf

AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3

Kategorie: Essentials

pdf

AN 147 - Definition of the encoder signal criteria

Kategorie: Essentials

pdf

AN 162 - Analog Hall Sensors

Kategorie: Essentials

pdf

AN 163 - Digital Hall Sensors

Kategorie: Essentials

pdf

AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders

Kategorie: System setup

Webinare

Webinar Programmierbibliothek Beispiel

FAULHABER Drive Systems Library in SIMULINK®

EnglischFlag of GermanyDeutsch

Im Wandel hin zur Industrie 4.0 gewinnt die Simulation von Antriebssystemen zunehmend an Bedeutung. FAULHABER bietet nun mit einer Bibliothek für die Umgebung MATLAB SIMULINK® die Möglichkeit, im ...

Mehr anzeigen
Bürstenloser Motor in der Agrarrobotik

Smart Farming mit intelligenten Antriebssystemen

EnglischFlag of GermanyDeutsch

In diesem Webinar erfahren Sie, wie kompakte, hochwertige und langlebige Antriebssysteme für Smart-Farming-Anwendungen eingesetzt werden können.

Mehr anzeigen
Webinar Hall-Sensoren Signaldiagramm für Antriebssysteme

Sensoren für Antriebssysteme

EnglischFlag of GermanyDeutsch

In diesem Webinar erfahren Sie alles über Sensoren, die in FAULHABER Antriebssystemen eingesetzt werden. Nach einer Einführung in den Motorbetrieb mit und ohne Sensorik geben wir Hinweise zur Auswahl ...

Mehr anzeigen
FAULHABER FDC-Aktion Rechnerkopf

Holen Sie die volle Leistung aus Ihrer Anwendung heraus

EnglischFlag of GermanyDeutsch

In diesem FAULHABER Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Antriebssystem mit dem FAULHABER Drive Calculator in wenigen Klicks auswählen. Alles was Sie hierzu benötigen, sind die zentralen ...

Mehr anzeigen
Bürstenlose DC-Motoren im Robotik im Operationssaal

FAULHABER Antriebssysteme für medizinische Anwendungen

EnglischFlag of GermanyDeutsch

In diesem Webinar werden die wichtigsten Technologien für Antriebssysteme vorgestellt, die in vielen medizinischen Anwendungen zum Einsatz kommen und speziell für die hohen Anforderungen in diesem ...

Mehr anzeigen
Encoder Produktauswahl perspektivisch blau

Encoder Selection - Der richtige Encoder für Ihr Antriebssystem

EnglischFlag of GermanyDeutsch

Dieses Webinar gibt Ihnen einen Einblick in den Zweck und die Anwendungsbereiche von Encodern und stellt die verschiedenen FAULHABER Technologien vor.

Mehr anzeigen
Portfolio Gruppe Produktauswahl perspektivisch blau

Die richtige Technologie für Ihre Antriebslösung

EnglischFlag of GermanyDeutsch

In weniger als 45 Minuten macht unser Webinar Sie fit darin, das richtige System für Ihre Anwendung auszuwählen, basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen und gewünschten Produkteigenschaften.

Mehr anzeigen
FAULHABER FDC-Aktion Rechnerkopf

Auslegung von Antrieben mithilfe des FAULHABER Drive Selection Tool

EnglischFlag of GermanyDeutsch

Sie kennen unser Produktsortiment noch nicht, wissen aber Ihre Anforderungen an Betriebsart und Lastparameter wie Drehzahl und Drehmoment?

Mehr anzeigen
Zwei DC-Motoren der FAULHABER Produktfamilien SXR und GXR mit einem Encoder, angeordnet auf weißen Stufen vor grau-blauem Hintergrund.
TechNews
DC Motoren
Encoder
Produktneuheiten
Präzisionsgetriebe

Neue Highlights für Komplettlösungen in der Antriebstechnik: Mit der neuen Größe der SXR-Motoren, dem leistungsstarken Motor der neuen GXR-Familie, dem hochpräzisen Encoder und dem passenden Getriebe präsentiert FAULHABER perfekt aufeinander abgestimmte Produkte aus einer Hand, alle…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.