3D-Vermessung Das künstliche Hüftgelenk soll lange halten, möglichst über 20 Jahre. Das kann nur funktionieren, wenn in der sogenannten Gleitpaarung der Kugelkopf und der Pfanneneinsatz mikrometergena ...
WeiterlesenAgrarrobotik Vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung auf bis zu 10 Milliarden Menschen noch in diesem Jahrhundert wird die Landwirtschaft vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Wi ...
WeiterlesenChirurgische Handwerkzeuge Obwohl die Robotik auch im medizinischen Bereich immer wichtiger wird, erfordern die meisten chirurgischen Eingriffe immer noch Handarbeit. Elektrisch angetriebene Werkzeuge ...
WeiterlesenDentalgeräte Der Besuch beim Zahnarzt ist etwas, das nur die wenigsten genießen. Die richtigen Tools und Technologien können dabei den Unterschied ausmachen. DC-Motoren von FAULHABER sorgen als treibe ...
WeiterlesenElektrische Greifer Das Aufnehmen von Gegenständen und das Ablegen an der richtigen Stelle ist eine Standardaufgabe, die in vielen Handhabungs- und Montageprozessen zu erledigen ist - aber nicht nur d ...
WeiterlesenExoskelette & Prothetik Prothesen sind – im Gegenteil zu Orthesen oder Exoskeletten – dafür vorgesehen, ein fehlendes Körperteil zu ersetzen. Patienten sind auf sie angewiesen, da sie aufgrund eines T ...
WeiterlesenFerngesteuerte Roboter Kritische Situationen wie die Suche nach Überlebenden in einem eingestürzten Gebäude, die Kontrolle potenziell gefährlicher Gegenstände, Geiselnahmen oder andere Strafverfolgung ...
WeiterlesenFörderbänder Das Fließband, das Henry Ford erstmals zur Massenproduktion einsetzte, war erst der Anfang. Heutzutage ist die Automatisierung der Industrieproduktion ohne Förderbänder nicht möglich. Das ...
WeiterlesenHalbleiter Das zentrale technische Element unserer modernen Welt ist der Mikrochip. Von der Kaffeemaschine bis zum Kommunikationssatelliten gibt es praktisch nichts mehr, was ohne ihn funktionieren wü ...
WeiterlesenHandwerkzeug für Industrie und Landwirtschaft Was dem Sportler der Tennisarm, ist beim Winzer der „Scherenarm“: Zwischen 5.000 und 10.000 Rebstöcke stehen im Weinberg auf einem Hektar. Beim jährlichen ...
WeiterlesenHumanoide Roboter Der Traum vom künstlichen Menschen ist schon Jahrhunderte alt. Moderne Technik kann heute diesen Traum als menschenähnlichen Roboter realisieren. Solche Roboter sind an Orten wie Mus ...
WeiterlesenIndustrie & Automation Henry Ford war nicht der Erfinder des Fließbands. Als er es jedoch im Januar 1914 in seine Automobilfabrik integrierte, veränderte er die industrielle Fertigung für immer. Eine ...
WeiterlesenInfrarot-Optik und Restlichtverstärker Die Bewohner sind aus dem brennenden Haus geflüchtet – bis auf einen. Zwei Feuerwehrleute wollen die Rettung in letzter Minute versuchen. Sie finden das Zimmer, ...
WeiterlesenInspektionsrobotik Eine belebte Straße in der Stadt, auf Grün wartende Autos, Fußgänger beim Überqueren der Straße: Niemand ist sich bewusst, dass zur gleichen Zeit ein Lichtstrahl die Dunkelheit durc ...
WeiterlesenIntelligente Logistikroboter Autonom fahrende und selbständig handelnde Logistikroboter bilden einen entscheidenden Baustein für eine „Intralogistik 4.0“. Sie sind beim Einlagern ebenso wie bei der En ...
WeiterlesenKabinenausrüstung In der Luftfahrt herrscht ein harter Wettbewerb: Fluggesellschaften, die sich um Passagiere bemühen, sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, um die Effizienz eines Flugzeugs u ...
WeiterlesenKamerabewegung Endspiel, letzte Minute der Verlängerung, halbrechts, etwa 18 Meter Entfernung vom Tor: Dieser Freistoß könnte alles entscheiden. Der Spieler, der ihn ausführen wird, ist für seine fein ...
WeiterlesenKompakte Industrieroboter Die Miniaturisierung mechanischer, elektrischer und elektronischer Komponenten ist einer der Haupttrends, die die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Minia ...
WeiterlesenLaborautomatisierung Die moderne Medizin ist auf Daten angewiesen, die durch Analyse von Blut, Urin oder anderen Körperflüssigkeiten gewonnen werden. Medizinische Proben können entweder an große Labor ...
WeiterlesenLaboranalyse Die Automatisierung ermöglicht die Analyse einer großen Zahl von Proben in Laboratorien und führt zu schnelleren Ergebnissen, weniger Fehlern, weniger Personal und einem weitaus höheren D ...
Weiterlesen