Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
DC-Motor-Zubehör von FAULHABER, platziert auf weißen Stufen vor graublauem Hintergrund.

Bremschopper

Bremschopper zur Begrenzung der Versorgungsspannung

Ein Bremschopper kommt in hochdynamischen Anwendungen zum Einsatz, um die Versorgungsspannung an 4-Quadranten-Reglern (z.B. Motion Controllern) und weiteren angeschlossenen Geräten zu begrenzen. 

Da beim Bremsen von Antriebssystemen Energie entsteht bzw. zurückgespeist wird, die von herkömmlichen Netzteilen in der Regel nicht aufgenommen werden kann, würde dies zu einem Anstieg der Spannung im Versorgungsnetz führen. Ein Bremschopper begrenzt diese Spannung auf zulässige Werte und wandelt überschüssige Energie mithilfe von Bremswiderständen in Wärme um. So werden Netzteile und weitere Komponenten zuverlässig geschützt. 

Der Bremschopper BC 5004 von FAULHABER kann in 24 V- und 48 V-Versorgungsnetzen eingesetzt werden. Der Versorgungsspannungsbereich kann mithilfe der Einschraubbrücke eingestellt werden.

Bremschopper von FAULHABER

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.