Dauerhöchstleistung: Bürstenlose Motoren von FAULHABER
Bürstenlose DC-Motoren von FAULHABER stehen für maximale Leistung auf kleinstem Raum. Sie zeigen höchste Werte bei Drehzahl, Drehmoment und Lebensdauer. Sie sind besonders geräusch- und vibrationsarm. Nicht zuletzt vertragen bürstenlose Elektromotoren auch Überlast- und Dauerbetrieb. Die Modellpalette reicht vom kleinsten Mikromotor über hocheffiziente Flachmotoren bis zum superstarken Außenläufer.
Hohe Drehzahlen oder hohes Drehmoment auf kleinstem Bauraum und mit geringstem Gewicht
Hochdynamisches Start-Stop-Verhalten
Geräuscharm
Erhältlich mit oder ohne Sensoren
Was ist ein bürstenloser Motor?
Der Name sagt, wodurch sich dieser Motortyp auszeichnet: Er kommt ohne Bürsten aus. Das heißt, er benötigt keine Schleifkontakte, die bei herkömmlichen DC-Motoren für die Stromübertragung (Kommutierung) sorgen. Bei den bürstenlosen Gleichstrommotoren kommt stattdessen eine elektronische Kommutierung zum Einsatz.
Das wird durch den inversen Aufbau des bürstenlosen Gleichstrommotors möglich. Dabei bildet die aus Kupferdrähten gewickelte Spule den Stator, während die Magnete als Rotor fungieren. Die Regelelektronik lenkt den Stromfluss so, dass die Spule ein im Kreis wanderndes Magnetfeld erzeugt. Diese Kreisbewegung löst die Drehung des magnetischen Rotors aus.
Wie funktioniert ein bürstenloser Elektromotor?
Die Wicklungen sind in mehrere Teile unterteilt, die abwechselnd unter Strom gesetzt werden. Dabei erzeugen sie jeweils ein Magnetfeld. Durch einen präzise gesteuerten, ständigen Wechsel der Stromzufuhr zu den einzelnen Teilen der Wicklung entsteht ein entsprechendes Muster im Wechsel der Magnetfelder.
Die Anziehung und Abstoßung der Magnete „wandert“ dabei im Kreis und versetzt den Rotor in Bewegung. Bei den allermeisten bürstenlosen Motoren messen elektronische Sensoren, sogenannte Hall-Sensoren, ständig den Stellungswinkel des Rotors. Ihre Signale nutzt die Motorelektronik, um den Strom zum richtigen Zeitpunkt während der Drehung zu- oder abzuschalten beziehungsweise die Stromrichtung umzukehren.
Wie sind bürstenlose Motoren von FAULHABER aufgebaut?
FAULHABER bietet bürstenlose Gleichstrommotoren mit vier verschiedenen Konstruktionsprinzipien an. Die zwei- und vierpoligen BLDC-Motoren haben eine länglich zylindrische Form. Wie bei den DC-Motoren sind die Wicklung außen und die Magnete innen platziert, nur dass sie in der bürstenlosen Variante die „umgekehrte“ Funktion ausfüllen: Wicklung=Stator, Magnete=Rotor.
Beim Zweipolmotor besteht der Rotor aus einem einfachen Magneten mit einem Nord- und einem Südpol. Beim Vierpolmotor hat der Rotor zwei abwechselnde Nord- und Südpole.
Eine dritte Form bilden die bürstenlosen Motoren der Serie B-Flat in flacher Mehrpolausführung. Bei dieser Variante sind drei freitragende Wicklungen auf einer kreisförmigen Stator-Scheibe montiert. Der Rotor besteht aus einer ebenfalls kreisförmigen Magnetscheibe. Diese besondere Anordnung ermöglicht eine extrem flache Bauform.
Bei den Außenläufer-Motoren der Baureihe BXT sind die Rotor-Magneten außen und die Wicklungen – in diesem Fall mit einem Eisenkern versehen – innen angebracht. Die Motoren verfügen über 7 Polpaare und erreichen dank innovativer Wicklungstechnik ein extrem hohes Drehmoment bis zu 134 mNm. Das Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen ist einzigartig.
Produktfamilien
Individuelle, innovative Lösungen für jede Anforderung
Brauchen Sie Unterstützung bei der Wahl des richtigen bürstenlosen DC-Motors?
Geben Sie Ihre erforderlichen Werte in unseren Drive Calculator ein, um einen geeigneten Antrieb zu finden. Oder kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl eines auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen bürstenlosen Motors.
Kriterien für die Auswahl von bürstenlosen Motoren
FAULHABER bietet ein breites Spektrum von bürstenlosen Motorvarianten an. Unter ihnen findet sich praktisch immer ein Antrieb mit einer optimalen Lösung für Ihre Anwendung. Sie können überdies auf ein ebenfalls breites Portfolio von Getrieben zurückgreifen, um etwa den Drehzahlbereich zu erweitern oder das Drehmoment anzupassen.
Im ersten Schritt sind die grundlegenden Parameter zu definieren:
Nennstrom und Nennspannung
Drehzahl und Drehmoment
Baugröße (max. Länge und Durchmesser)
Weitere Kriterien ergeben sich aus den Anforderungen der mechanischen Integration. Hier spielen zum Beispiel die Lage und die Art der Montagepunkte oder der Wellendurchmesser eine wichtige Rolle. Die Ausstattung der Antriebe muss auch zu den äußeren Bedingungen des Einsatzes passen. Widrige Umwelteinflüsse wie extreme Temperaturen, Unterdruck, Feuchtigkeit oder Staub können eine bestimmte Schutzart, Vakuumtauglichkeit oder einen entsprechenden Temperaturbereich erfordern. In vielen Anwendungen kommt es zudem auf das Geräusch- und Vibrationsniveau der Antriebe an.
Für die Integration in die Anwendung kann auch das verfügbare Zubehör eine entscheidende Größe sein. Bei FAULHABER gibt es für die bürstenlosen Motoren eine große Auswahl an spezifischen Kombinationsmöglichkeiten. Das Portfolio umfasst neben Präzisionsgetrieben (Planetengetriebe, Stirnrad- und spielarme Stirnradgetriebe) auch hochauflösende Encoder (Inkremental- und Absolutencoder) sowie leistungsfähige Steuerungen (Speed Controller, Motion Controller). Unser Online-Tool Drive Calculator hilft Ihnen, einfach und schnell den für Ihre Anwendung optimalen bürstenlosen Elektromotor zu finden. Die Spezialanfertigung von anwendungsspezifisch konfigurierten Antrieben ist ebenfalls möglich.
» Die FAULHABER Motoren sind in der Kombination von Kompaktheit und Qualität das Beste, was auf dem Markt zu haben ist. «
Füllen Sie einfach das Formular aus und klicken Sie auf "Start Drive Calculator".
DC-Motor: Wann ohne Bürsten?
Da bürstenlose Motoren keine Schleifkontakte benötigen, entsteht durch die Kommutierung auch kein Abrieb. Unvermeidlichen Verschleiß gibt es nur an den Lagern, die aber deutlich länger halten als Bürsten. BLDC-Motoren können daher – je nach Einsatzbedingungen – eine Lebensdauer von mehr als 25.000 Stunden erreichen, rund das Fünffache von bürstenbehafteten DC-Motoren. Ohne Bürsten laufen die Motoren zudem besonders geräuscharm. Ähnliches gilt für die Drehzahl: Bürstenlose Motoren können bis zu 100.000 rpm erreichen, rund das Vierfache des Werts bei den bürstenbehafteten DC-Motoren.
Bürstenlose DC-Motoren benötigen im Vergleich zu bürstenbehafteten eine deutlich komplexere Elektronik. Diese ist entsprechend teurer und erfordert bei der Integration einen höheren Aufwand. Da die Spule fixiert ist und die Magnete sich bewegen, ist das Trägheitsmoment größer. Sie benötigen eine höhere Anlaufspannung, zugleich vertragen sie mehr Überlast. Außerdem stehen sie auch als Flachmotoren mit sehr kurzer Baulänge zur Verfügung.
Bürstenbehaftete DC-Motoren zeichnen sich dagegen durch die einfache Ansteuerung aus und sind leicht zu integrieren. Sie kommen ohne Feedback-Loop aus und benötigen im Prinzip nur einen Gleichspannungsanschluss. Dieser einfache Aufbau erlaubt besonders kostengünstige Lösungen. In den DC-Motoren von FAULHABER dreht sich eine freitragende eisenlose Kupferwicklung mit sehr kleiner Masse und entsprechend minimalem Trägheitsmoment. Sie liefern schon bei sehr niedriger Anlaufspannung starke Leistung und können auch mit niedriger Drehzahl arbeiten. Das ist besonders bei Batteriebetrieb ein wichtiger Aspekt. Zugleich können diese DC-Motoren sehr schnelle Drehzahlwechsel ausführen. Wegen des geringen Trägheitsmoments ist allerdings ihre Überlastfähigkeit begrenzt.
Typische Anwendungen für BLDC-Motoren
Leistungsstarke bürstenlose Kleinmotoren sind vor allem dann gefragt, wenn es auf besonders hohe Lebensdauer und Wartungsfreiheit ankommt oder sehr hohe Drehzahlen benötigt werden. Weitere wichtige Vorzüge sind die Geräusch- und Vibrationsarmut sowie ihre Unempfindlichkeit gegen häufige Last- und Richtungswechsel. Damit bietet dieser Motortyp optimale Lösungen für in eine sehr breite Palette von Anwendungen.
Nach der Industrie erobern Roboter auch die Medizin. Die Vorteile liegen auf der Hand: fehlende Ermüdung, höchste Präzision und Schnelligkeit, optimale Ergonomie. Experten sehen in ihrem Einsatz die nächste Evolution in der Behandlung von Patienten. Schon heute kommen Robotersysteme...
Das Reagenzglas muss in die Zentrifuge, das Bauteil an seinen Platz und das Paket aufs Förderband. In modernen Anlagen wird dieses „Pick-and-Place“ von automatisierten Greifern erledigt. In der Laborautomatisierung müssen diese besonders feinfühlig zupacken können. Millionenfach,...
An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.