Mithilfe von mehr Automatisierung und Robotik in der Landwirtschaft verändert sich die Art und Weise, wie Lebensmittel angebaut werden zunehmend. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Diese reichen von einer verbesserten Effizienz und Produktivität bis hin zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Bewirtschaftung in Betrieben. Aber auch Arbeitsentlastung und Sicherheit spielen eine wichtige Rolle. So können schwere, wiederkehrende und körperlich belastende Arbeiten für den Menschen reduziert werden. Nicht zuletzt kann der Einsatz von Robotern und Maschinen außerdem den Mangel an Arbeitskräften auffangen. Dabei ist die kontinuierliche, technologische Innovation nicht nur entscheidend, um im Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern auch um den steigenden Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu werden.

Smartes Farming mit dem Transplanter
Dank hochmoderner Geräte und Maschinen können Flächen oder auch einzelne Pflanzen punktgenau und auf die Bedingungen abgestimmt in den Fokus gestellt und bewirtschaftet werden. Smart Farming ermöglicht es, dass (Teil-)Bereiche rechnergestützt und automatisiert betrieben werden können. Vernetzte Prozesse sorgen dabei für einfache Bedienbarkeit und effiziente Abläufe.
Eine dieser Maschinen, die die Firma Da Ros vertreibt, ist der neue Transplanter (Umpflanzmaschine) „TRAPIANTATRICE Model TP-24“. Dieser ist für alle Arten von Gartenbau-, Blumen- und Forstpflanzen geeignet und hilft beim so genannten „Verpflanzen“. Ausgestattet mit Greifern kann er selbstständig Setzlinge aus kleinen Behältern in größere umpflanzen, ohne sie dabei zu beschädigen. Dieses Verfahren dient der Ausdünnung des Pflanzenbestands, da die Setzlinge auf einer größeren Fläche eine bessere Wachstumschance haben und einfacher versorgt werden können. Aber auch moderne Maschinen und Systeme stehen Herausforderungen gegenüber, die bewältigt werden müssen. Denn sie können die Produktivität in der Präzisionslandwirtschaft nur dann bestmöglich steigern, wenn sie sich schnell und unkompliziert einrichten lassen sowie exakt und zuverlässig arbeiten – vor allem bei sich stetig wiederholenden Aufgaben.
Das italienische Unternehmen Da Ros Srl hat sich der Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme von hochfunktionalen Landmaschinen verschrieben. Gegründet 1986 widmet sich die Firma den Anforderungen, dem Ablauf und den Besonderheiten, die der Landwirtschaft gegenüberstehen. Mit innovativen Technologien und modernen Produkten bietet Da Ros eine Antwort auf die Frage nach Automatisierung sowie Optimierung im Sinne der nachhaltigen und effizienten Bewirtschaftung. Ob aussäen, umpflanzen, eintopfen oder bewässern, die leistungsfähigen Maschinen aus der großen Produktpalette bieten nicht nur Standardlösungen, sondern auch alternative und individualisierte Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse in der Landwirtschaft.

Wenn FAULHABER beim Pflanzen hilft
Für optimales Greiferhandling beim Transplanter TP-24 werden Antriebssysteme von FAULHABER eingesetzt. Aufgrund der geringen Baugröße und der hohen Dynamik beträgt der Mindestabstand der einzelnen Greifer lediglich 22 mm, sodass in der Maschine bis zu 24 Greifer Platz haben. Ein bürstenloser Motor der Familie 2250...BX4 mit integrierter Rückführung und einem Planetengetriebe der Serie 22GPT sorgt für zuverlässige Abwicklung des Greiferhandlings. Das Getriebe zeichnet sich dabei durch ein hohes Dauerdrehmoment und eine hohe Drehzahl aus. Dank dieser Geschwindigkeiten kann die Maschine äußerst produktiv arbeiten. Die Steuerung läuft über einen FAULHABER Motion Controller MC 5004 P, der über EtherCAT kommuniziert. Entwickelt wurde die Maschine außerdem mit einem modularen Konzept, sodass sie sich problemlos an unterschiedliche Produktionsanforderungen des Kunden anpassen lässt.
Das Team von Da Ros ist begeistert: „Wir waren auf der Suche nach einem kleinen bürstenlosen Motor. Bei FAULHABER fanden wir Fachwissen und Hilfsbereitschaft, besonders in der Anfangsphase des Projekts, da wir uns über die Anwendungsspezifikationen nicht sicher waren. Vom Beginn des Projekts bis zur Inbetriebnahme wurden wir von einem qualifizierten und kompetenten Team unterstützt, das uns bei der Auswahl der für unsere technischen Anforderungen am besten geeigneten Produkte beraten hat.“