Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Ein Lagermitarbeiter hebt eine Kiste und trägt dabei das Exoskelett IX BACK VOLTON von SUITX, dessen Bewegungsunterstützung durch integrierte FAULHABER-Antriebssysteme ermöglicht wird.

Tragbare, robotische Unterstützung ist längst keine Zukunftsvision mehr – sie ist im Arbeitsalltag angekommen. Gerade in Logistik und Fertigungsumgebungen, in denen körperliche Belastung zum täglichen Geschäft gehört, wächst der Bedarf an Lösungen, die den Menschen gezielt unterstützen, ohne ihn einzuschränken. „Das IX BACK VOLTON wurde aus dem Anspruch heraus entwickelt, unseren Kunden mehr zu bieten: eine motorisierte Lösung, die ihre Bedürfnisse über das hinaus erfüllt, was mit einem rein passiven Exoskelett möglich ist“, erklärt Pascal Schwedhelm, Head of Global SUITX Operations and R&D. „Wir wollten ein intelligenteres Device entwickeln – optimiert für dynamische Tätigkeiten, mit minimalem Widerstand beim Beugen und klarer Unterstützung beim Aufrichten.“

Das Ergebnis ist ein Exoskelett, das für aktive Entlastung der Wirbelsäule sorgt und sich dabei nahtlos in natürliche Bewegungsabläufe einfügt. Mit seinem schlanken, ergonomischen und optimal ausbalancierten Design bleibt das System dezent am Körper – und dennoch leistungsstark. Bei einem Gesamtgewicht von nur 5,7 Kilogramm inklusive Batterie unterstützt das IX BACK VOLTON den Rücken mit bis zu 17 Kilogramm pro Hebevorgang. 

Ein Lagermitarbeiter trägt auf seinem Rücken das Exoskelett IX BACK VOLTON von SUITX, dessen Bewegungsunterstützung durch integrierte FAULHABER-Antriebssysteme ermöglicht wird.

Im Zentrum steht eine adaptive Intelligenz, die die Unterstützung in Echtzeit und dynamisch anpasst. Das Exoskelett liefert immer genau so viel Kraft, wie in der jeweiligen Situation benötigt wird, nicht mehr und nicht weniger. So fühlen sich Anwender auch bei hochdynamischen Aufgaben unterstützt statt behindert. Das reduziert nicht nur Ermüdung und Verletzungsrisiken, sondern steigert gleichzeitig Effizienz und Ausdauer im Arbeitsprozess. 

Optimale Unterstützung bei jeder Bewegung

Im Kern unterstützt das IX BACK VOLTON die Hüften des Trägers mit einem gezielten Drehmoment. Dieses Drehmoment erleichtert es, den Oberkörper nach vorgebeugten Tätigkeiten wieder in eine aufrechte Position zu bringen. Das Ergebnis: Die Rückenmuskulatur wird deutlich entlastet, die Belastung der Wirbelsäule reduziert und damit auch das Risiko von Überlastungen und Verletzungen im Arbeitsalltag. Da das Exoskelett direkt am menschlichen Körper eingesetzt wird, gelten besonders hohe Anforderungen. Es muss komfortabel, leichtgängig, sicher sowie intuitiv funktionieren und sich jederzeit an der Bewegungsabsicht des Trägers orientieren. Gleichzeitig erfüllt das System alle relevanten Sicherheitsanforderungen. 

Neben der Verringerung des Verletzungsrisikos trägt das IX BACK VOLTON auch messbar zur Effizienzsteigerung bei. Ein wesentlicher Faktor ist die Rahmenkonstruktion am Rücken: Sie bietet viel Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Gleichzeitig ermöglicht dieses Design, Pakete und Lasten nah am Oberkörper zu führen – ein entscheidender Vorteil bei häufigem Heben, Tragen und Umsetzen. Damit eignet sich das Exoskelett ideal für schnelllebige Logistikumgebungen mit wechselnden Aufgaben, engen Zeitfenstern und einer vielfältigen Belegschaft. Das System passt sich dem Menschen an – und nicht umgekehrt.

Produktansicht des Exoskeletts IX BACK VOLTON von SUITX.
Das IX BACK VOLTON passt sich dem Menschen an und bietet sowohl Bewegungsfreiheit als auch hohen Tragekomfort.

Präzision und Partnerschaft sind der Schlüssel

Die Entwicklung des IX BACK VOLTON ist das Ergebnis interdisziplinärer Zusammenarbeit. Im Entwicklungsteam beteiligt waren Experten aus der mechanischen, elektrischen, softwaretechnischen sowie biomechanischen Entwicklung. Das klare Ziel: eine motorisierte Unterstützung zu schaffen, die sich natürlich anfühlt, leistungsstark ist und den hohen Anforderungen des industriellen Alltags gerecht wird. Eine zentrale Rolle spielte dabei das Engineering Team von FAULHABER. Gemeinsam wurde eine kundenspezifische Motorlösung entwickelt, die genau die Eigenschaften vereint, die für ein Exoskelett entscheidend sind: hohe Leistungsfähigkeit, erstklassige Fertigungsqualität und die notwendige Skalierbarkeit für den späteren Serieneinsatz. 

„Wir haben uns für FAULHABER als Entwicklungspartner entschieden, da es unserer Ansicht nach keinen Motor am Markt gab, der unseren hohen Ansprüchen gerecht wurde“, erklärt Pascal Schwedhelm.

„FAULHABER war dabei aufgrund der Expertise und der bekannt hohen Qualitätsstandards von Beginn an unser präferierter Partner.“ Mit einer klaren Vision und einem tiefen Verständnis für die Anforderungen der Anwendung ist SUITX auf FAULHABER zugegangen. In enger Abstimmung entstand so eine Antriebslösung, die nicht nur technisch überzeugt, sondern sich nahtlos in das Gesamtsystem integriert. Das gemeinsame Projekt zeigt, wie partnerschaftliche Entwicklung auf Augenhöhe komplexe Herausforderungen löst – und aus einer Idee ein marktreifes Produkt entstehen lässt.

Detailaufnahme einer Hand, die die Steuereinheit des Exoskeletts IX BACK VOLTON von SUITX bedient.

Eine Zukunft mit neuen Möglichkeiten

Mit den kontinuierlichen Fortschritten in der Antriebs- und Motorentechnologie für Exoskelette eröffnen sich neue Möglichkeiten: Systeme werden leichter, sicherer und qualitativ hochwertiger als je zuvor. Genau diese Entwicklung bildet die Grundlage dafür, künftig nicht nur den Rücken, sondern weitere Körpergelenke gezielt zu unterstützen – und Exoskelette für neue Industrien und völlig neue Märkte nutzbar zu machen. Was heute vor allem in Logistik und Fertigungsumgebungen oder auch in der Rehabilitation eingesetzt wird, wird sich in naher Zukunft weiter etablieren. Exoskelette werden Menschen zunehmend nicht nur bei körperlich anspruchsvoller Arbeit oder bei der Genesung unterstützen, sondern auch im alltäglichen Leben – dort, wo Bewegung entlastet, Sicherheit gegeben und Lebensqualität verbessert wird.

Produkte
Ein bürstenloser Flachmotor 9317 ... BXI G von FAULHABER, der auf weißen Stufen vor einem graublauen Hintergrund sitzt.

Motoren wie die FAULHABER BXI-Serie bilden die technische Grundlage für Anwendungen, in denen hohe Kraft und Dynamik bei geringem Gewicht und minimalem Bauraum gefragt sind – etwa in Exoskeletten oder robotischen Gelenken humanoider Roboter.

Mehr erfahren
Weitere Informationen

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.