Entsprechend hoch sind die Anforderungen an künstliche Hände: Sie sollen sich nicht wie ein technischer Fremdkörper anfühlen, sondern sich selbstverständlich und intuitiv in den Alltag integrieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Entwickler eine Vielzahl technischer, funktionaler und ergonomischer Herausforderungen meistern.
Prothesenhand und Roboterhand – zwei Systeme, ähnliche Anforderungen
Die Entwicklung prothetischer Hände und Roboterhände ist zwar ähnlich, unterscheidet sich jedoch vor allem in der Art der Steuerung.
Handprothesen werden direkt vom Anwender gesteuert und funktionieren nur im Zusammenspiel mit der Person, die sie trägt. Die hierfür erforderlichen Steuersignale entstehen durch die elektrische Aktivität der verbliebenen Muskulatur – sogenannte myoelektrische Signale. Diese sind extrem schwach und liegen typischerweise im Bereich von ±80 µV. Über Elektroden werden sie erfasst, verstärkt und in Bewegungen der motorisierten Antriebseinheiten umgesetzt. Damit eine Prothese im Alltag zuverlässig und präzise funktioniert, ist eine entsprechende Trainings- und Lernphase für den Anwender unerlässlich.
Die Leistungsfähigkeit einer Handprothese – etwa in Bezug auf Geschwindigkeit, Kraft, Präzision oder Wiederholgenauigkeit – hängt maßgeblich von ihrer mechanischen und elektrischen Auslegung ab. Entscheidende Faktoren sind dabei die Anzahl der eingesetzten Antriebe, das Kraftübertragungskonzept, der Gesamtwirkungsgrad sowie die gewählte Motortechnologie.

Der wesentliche Unterschied zu heutigen Roboterhänden liegt in der deutlich höheren Systemkomplexität. Als „modern“ beziehungsweise „State of the Art“ gelten sie vor allem deshalb, weil pro Hand eine wesentlich größere Anzahl an Antriebseinheiten erforderlich ist – typischerweise zwischen 12 und 20, die direkt in der Hand selbst sowie im Handgelenk integriert sind. Darüber hinaus verfügen sie über eine höhere Anzahl an Freiheitsgraden, fortschrittliche Regelungsarchitekturen und intuitive Steuerungskonzepte sowie umfangreiche sensorische Rückmeldesysteme. Diese hohe Aktuatordichte ermöglicht eine außergewöhnliche Geschicklichkeit und feinmotorische Bewegungen, die der menschlichen Hand sehr nahekommen.
Ergänzt wird die mechanische Auslegung durch intelligente Regelungskonzepte, geschlossene Regelkreise und sensorisches Feedback. Taktiles Feedback, eine sensitive Griffkrafterkennung sowie erste Formen der Propriozeption – der Eigenwahrnehmung der Hand – sind zentrale Voraussetzungen für sichere, präzise und intuitive Bewegungsabläufe.
Abhängig von der jeweiligen Anwendung spielt die Frage der Rücktreibbarkeit beziehungsweise Nicht‑Rücktreibbarkeit eine entscheidende Rolle bei der Auslegung robotischer Hände. Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliche Eigenschaften der Kraftübertragung. Rücktreibbare Systeme ermöglichen eine natürliche Nachgiebigkeit im Antriebsstrang, was eine sichere Interaktion mit der Umgebung sowie eine verbesserte Kraftwahrnehmung begünstigt. Nicht‑rücktreibbare Systeme hingegen können Lasten ohne kontinuierliche Energiezufuhr halten und bieten eine höhere Stabilität bei anspruchsvollen oder kraftintensiven Anwendungen. Die Wahl zwischen diesen beiden Konzepten stellt daher eine zentrale Konstruktionsentscheidung bei der Entwicklung robotischer Greifsysteme dar.
Auch die Leistungsanforderungen verdeutlichen die Unterschiede: Eine Roboterhand muss deutlich schneller arbeiten als eine Prothesenhand, um dynamische, präzise und adaptive Bewegungen zuverlässig ausführen zu können.
Was moderne Hände „State of the Art“ macht
Neben Funktionalität und Präzision spielen Gewicht und Energieeffizienz eine entscheidende Rolle. Trotz hoher Komplexität müssen moderne robotische und prothetische Hände leicht bleiben – typischerweise zwischen 300 und 500 Gramm – und gleichzeitig eine lange Batterielaufzeit ermöglichen. Möglich wird das nur durch Antriebssysteme mit sehr hoher Leistungsdichte und effizienter Motor- und Getriebetechnik. Genau diese Eigenschaften bieten beispielsweise die Motoren der FAULHABER SXR-Familie: Dank ihrer innovativen hexagonalen Wicklungstechnologie mit hohem Kupferfüllfaktor sowie durch Kombinationsmöglichkeiten mit kompatiblen Durchmessern erzielen sie einen hervorragenden Wirkungsgrad.
Ebenso wichtig sind Alltagstauglichkeit und Robustheit. Zu den grundlegenden Anforderungen gehören das wasserdichte und leicht zu reinigende Design sowie mechanische Belastbarkeit – sowohl in der Prothetik als auch in der Robotik. Erst wenn Technik, Zuverlässigkeit und Nutzerkomfort zusammenkommen, kann eine Hand tatsächlich als „State of the Art“ gelten.
Technologische Treiber der letzten Jahre
In den vergangenen Jahren haben insbesondere mehrgliedrige, hochpräzise Handdesigns die Entwicklung maßgeblich geprägt. Ziel war es, die natürliche Beweglichkeit der menschlichen Hand möglichst realistisch nachzubilden. Moderne Roboterhände verfügen heute über mehrere unabhängig gesteuerte Gelenke, wodurch einzelne Finger gezielt bewegt werden können. Das erhöht die Fingerfertigkeit erheblich und ermöglicht komplexe Greif- und Manipulationsaufgaben.
Fein abgestufte Greifmuster sorgen zudem dafür, dass sowohl empfindliche als auch kraftvolle Greifvorgänge sicher umgesetzt werden können. Parallel dazu haben Fortschritte bei Motoren, Getrieben und Regelungstechnik dazu geführt, dass Antriebssysteme kompakter, effizienter und präziser geworden sind. Das wirkt sich unmittelbar auf die Bewegungsqualität aus und ermöglicht flüssige, natürliche Handbewegungen.
Zentrale Herausforderungen auf dem Weg zur menschlichen Hand
Trotz aller Fortschritte bleibt die technische Nachbildung der menschlichen Hand eine der größten Herausforderungen der Robotik und Prothetik. Besondere Bedeutung wird dabei dem Zusammenspiel von Technik, Funktionalität und Nutzerakzeptanz beigemessen.
Ein wichtiger Aspekt betrifft die Geräuschentwicklung. Motoren, Getriebe und Mechanik müssen extrem leise arbeiten, damit sich die Hand natürlich anfühlt und im Alltag nicht als störend wahrgenommen wird – ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz, insbesondere in der Prothetik.
Technisch anspruchsvoll ist zudem die weitere Erhöhung der Freiheitsgrade. Viele aktuelle Systeme beschränken sich noch auf grundlegende Bewegungen wie Öffnen, Schließen und eine klassische Daumenrotation. Für ein wirklich menschliches Bewegungsverhalten sind jedoch zusätzliche seitliche Einzelbewegungen der Finger erforderlich.
Ein weiteres zentrales Thema ist das sensorische Feedback. Rückmeldungen zu Greifkraft, Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit sind entscheidend für eine natürliche Interaktion. Besonders feines, intuitiv wahrnehmbares Feedback ist jedoch bislang noch nicht serienreif.
Hinzu kommt die Herausforderung, hohe Leistung auf kleinstem Bauraum unterzubringen. Motoren, Getriebe, Sensorik und Elektronik konkurrieren um Platz, während gleichzeitig die Anforderungen an Leistungsdichte, Effizienz und Ästhetik weiter steigen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit als Schlüssel zum Fortschritt
Echte Fortschritte in der Entwicklung prothetischer und Roboter-Hände entstehen heute vor allem an den Schnittstellen verschiedener Disziplinen. Medizin, Materialwissenschaft, Informatik, Sensorik und Antriebstechnik müssen eng zusammenarbeiten, um technisch ausgereifte und zugleich alltagstaugliche Lösungen zu schaffen.
Medizinisches Know-how liefert das Verständnis für Anatomie, Biomechanik und Nutzerbedürfnisse. Materialwissenschaften ermöglichen leichte, robuste und ästhetische Strukturen. Informatik und Regelungstechnik sorgen für intelligente Steuerung, lernfähige Systeme und effiziente Datenverarbeitung. Erst diese enge Verzahnung führt zu Lösungen, die nicht nur funktionieren, sondern auch akzeptiert werden.
Anforderungen an Entwickler – heute und morgen
Die Entwicklung robotischer Hände zählt zu den anspruchsvollsten Aufgaben der modernen Robotik. Sie erfordert tiefgehende Kenntnisse in Mechanik, Elektronik, Regelungstechnik, Künstlicher Intelligenz und Mensch-Maschine-Interaktion. Aktuell stehen Themen wie Kinematik und Dynamik von Mehrfingersystemen, präzise Aktuatoren, Sensorintegration und Werkstoffauswahl im Fokus.
Zukünftig gewinnen Soft Robotics, bioinspirierte Mechanismen und intelligente Materialien mit adaptiver Steifigkeit weiter an Bedeutung. Parallel dazu sind fundierte Elektronik- und Embedded-Kenntnisse unerlässlich – von Motortreibern und Mikrocontrollern über Echtzeitregelung bis hin zu energieeffizienten Architekturen. Auch Regelungstechnik und Bewegungsplanung entwickeln sich weiter in Richtung lernbasierter, adaptiver Systeme, die klassische Ansätze mit KI-Methoden kombinieren.
Die künstliche Hand der Zukunft entsteht durch technische Exzellenz, interdisziplinäres Denken und ein tiefes Verständnis für den Menschen. Genau in diesem Spannungsfeld entscheidet sich, ob aus einer hochentwickelten Maschine eine wirklich menschennahe Lösung wird. Denkt man diesen Gedanken weiter, wird deutlich, dass auch andere Gelenke und Bewegungsmuster ebenso hohe Anforderungen an Mechanik und Antriebstechnik stellen.
Genau aus diesem Grund wurde der FAULHABER BXI mit neuen Abmessungen und mit optimal aufeinander abgestimmten Eigenschaften konzipiert. Er wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen an Gelenke in aktuellen und zukünftigen Robotikanwendungen gerecht zu werden. Das Antriebssystem vereint Motor, integriertes mehrstufiges Planetengetriebe und hochauflösenden Encoder in einer kompakten Einheit. Seine besondere Stärke liegt in der Kompaktheit: maximale Leistung auf minimalem Bauraum. Denn intelligente, kompakte Antriebssysteme sind es, die die Evolution in der Robotik vorantreiben.