Wer braucht einen motorisierten Touchless-Toilettensitz?
Manche Passagiere in Business-Jets oder der First Class legen Wert darauf, den Sitz nicht anfassen zu müssen. Deshalb wurde auf der Flugmesse in Hamburg im letzten Jahr tatsächlich ein mit Sensor und Motor automatisierter Toilettensitz vorgestellt. Das mag ein etwas ausgefallenes Beispiel für das stetig steigende Komfort-Angebot sein, aber es illustriert sehr gut den Trend, der hier zugrunde liegt.
Wie würden Sie diesen Trend charakterisieren?
Die Trendsetter finden wir in den Privat- und Businessjets, bei deren Ausstattung praktisch keine finanzielle Beschränkung gilt. Da werden Tische und Halterungen von Tablet-Computern auf Knopfdruck ein- und ausgefahren, die Fensterverdunkelung ist automatisiert. Was sich in diesem Segment durchsetzt, wird häufig in der First und später in der Business Class adaptiert. Das haben wir zum Beispiel mit der motorisierten Sitzverstellung schon vor Jahren erlebt. Die Premium Economy Class, die immer öfter angeboten wird, übernimmt voraussichtlich als nächste einen Teil der Komfort-Technik.

Welche Forderungen müssen Motoren in der Flugkabine erfüllen?
Die wichtigste ist die Zuverlässigkeit. Während des Fluges darf nichts ausfallen oder kaputtgehen. Natürlich – das gehört zusammen – sollen auch die Wartungsintervalle möglichst lang sein. An zweiter Stelle steht das Gewicht. Jedes Kilo kostet Treibstoff, also fordern die Airlines eine möglichst leichte Ausstattung. Der Stromverbrauch ist für die Fluglinien nicht wirklich ein Thema – allein die Ventilatoren der Klimaanlage verbrauchen wohl mehr elektrische Leistung als alle Motoren in der Kabine zusammen. Aber eine hohe Leistungsdichte, also viel Kraft aus wenig Masse und damit auch aus wenig Strom, ist natürlich sehr wichtig.


Was bedeutet das für FAULHABER?
Die Anforderungslisten der Fluglinien und der Kabinenausrüster lesen sich im Hinblick auf die Antriebslösungen fast wie unsere Produktbroschüren. Sie bringen auf den Punkt, worin sich unsere Produkte vor anderen auszeichnen, vor allem in puncto Leistungsdichte, Zuverlässigkeit und Wartungsintervalle. Etwas zugespitzt könnte man sagen, dass in der Regel das Flugzeug längst ausgemustert ist, bevor ein FAULHABER-Antrieb ausgetauscht werden muss. Die Airlines haben ihre Spezifikationen in letzter Zeit beträchtlich verschärft, und das eröffnet uns neue Chancen.
Können Sie das näher erläutern?
Die meisten Motoren in Flugzeugkabinen finden wir heute in den Sitzen von First und Business Class. Die Hersteller der Sitze sind ursprünglich überwiegend Automobilzulieferer. In dieser Branche wird bei den Motoren überwiegend Massenware eingesetzt, die aber den neuen Anforderungen nicht mehr genügt. Damit kommen unsere Motoren, die für diese Anwendung bisher „zu gut“ waren, ins Spiel. Wir können genau das liefern, was die Kunden jetzt brauchen – zumal wir funktionale Antriebssysteme aus Motor, Getriebe, Bremse und Encoder anbieten.

Welchen Nutzen haben die Kunden davon?
Die einzelnen Antriebskomponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, arbeiten perfekt zusammen und erreichen so eine sehr hohe Effizienz. Wir verwenden zum Beispiel besonders hochwertige Planetengetriebe. Die Encoder erfassen die Bewegung der Wellen in hoher Auflösung, sie ermöglichen damit eine sehr präzise geregelte, rucklose Verstellung. Die Bremsen sind vor allem dann wichtig, wenn eine Arretierung gebraucht wird. Und selbstverständlich entsprechen alle Komponenten unseren hohen Qualitätsstandards. Wir haben 60 Jahre Erfahrung darin, technologisch immer an der Spitze zu sein.
Welche Erfahrung hat FAULHABER bisher in der Flugbranche?
Zum Beispiel liefern wir seit mehr als fünfzehn Jahren Antriebe für die Verstellung von First-Class- Sitzen. Die Fensterblende in der Business Class des Airbus A 319 wird von einem bürstenlosen Motor bewegt, der ganze 192 Gramm wiegt, unser Modell 3242 BX4. FAULHABER-Motoren finden sich auch in vielen sicherheitskritischen Anwendungen, etwa in der Arretierung von Kabinentüren, Notausgängen oder des Pilotensitzes, der für Start und Landung in einer bestimmten Position fixiert sein muss. Eine weitere Anwendung ist die Verstellung der Ventile, welche den Druck in der Klimaanlage regulieren.
Wo sehen Sie Potenzial für zusätzliche Motorisierung?
Die Bordunterhaltungssysteme der Business Class – individuelle, herausfahrbare Bildschirme – werden zunehmend motorisiert, und etwas ähnliches könnte auch den Weg in die Economy Class finden. Daneben wollen immer mehr Passagiere ihr eigenes Tablet nutzen, für den es inzwischen ebenfalls motorisierte Halterungen gibt. Im hochklassigen Bereich werden Tische und die immer häufiger eingebauten Trennwände mit Motorantrieb versehen. Absenkbare Armlehnen für einen barrierefreien Zugang zum Sitz wird es ebenfalls immer öfter geben. Last but not least: Hersteller von Businessjets und vor allem arabische Airlines interessieren sich durchaus für den bereits genannten motorisierten Toilettensitz.
Produkte