Zu Beginn stand ein Gedankenexperiment: Was wäre, wenn wir heute bereits über den perfekten humanoiden Roboter verfügten? Die Antwort lautete: Er würde sich ideal in unsere Umwelt einfügen – eine Welt, geschaffen von Menschen für Menschen und Roboter. Doch in der Realität befindet sich die Technologie noch in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus.
Kevin Moser spricht von einer „Innovation Trigger“-Phase, in der zwar erste funktionsfähige Prototypen vorliegen, aber noch kein kommerziell breit einsetzbares Produkt. Diese frühe Marktphase sei geprägt von Experimentierfreude, einem starken Interesse von Medien und Investoren sowie einer Vielzahl technischer Ansätze – von denen jedoch nur ein Teil überleben werde. „Nur die besten Konzepte setzen sich durch – der Rest verschwindet wieder vom Markt“, so die Einschätzung. Die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung sind klar: Fachkräftemangel und demografischer Wandel erzeugen einen enormen Bedarf an Automatisierung. Gleichzeitig ermöglichen technologische Fortschritte – etwa in der Generativen KI, bei Sensorik und Aktorik sowie in der Batterietechnologie – neue Dimensionen der Robotik.

Fünf zentrale Erkenntnisse
1. Industrieeinsatz kommt zuerst
Humanoide Roboter werden zuerst in der Industrie Fuß fassen – etwa in der Fertigung, Logistik oder Automatisierung. Hier zählen Effizienz, Produktivität und die Fähigkeit, Personalengpässe zu kompensieren. Die menschenähnliche Erscheinung ist in diesen Bereichen zweitrangig – was die Entwicklung beschleunigt.
2. Serviceeinsatz folgt mit Verzögerung
In Bereichen mit direktem Menschenkontakt – etwa in Privathaushalten, im Gesundheitswesen oder in Notfalldiensten – ist das menschliche Erscheinungsbild wichtiger. Hier wird die Einführung humanoider Roboter langsamer verlaufen, da die Anforderungen an Interaktion, Sicherheit und Akzeptanz höher sind.
3. Wir stehen ganz am Anfang
Humanoide Roboter befinden sich aktuell in der sogenannten „Innovation Trigger“-Phase. Erste Prototypen, viele Varianten, hohes Medieninteresse – aber noch keine komplett marktreifen Produkte. Die nächsten Jahre werden zeigen, welche Konzepte sich durchsetzen.
4. Die Hand ist das Herzstück
Die Roboterhand ist die zentrale Schnittstelle zwischen KI und physischer Welt. Sie ermöglicht präzise Interaktion – sei es beim Greifen, Bedienen oder Kommunizieren. Ihre Komplexität ist enorm: Rund 20 % aller Antriebsachsen eines humanoiden Roboters befinden sich in den Händen.
5. Antriebssysteme sind der Schlüssel
Die Vielzahl an Gelenkaktuatoren – rotatorisch, linear oder in den Händen – erfordert hochintegrierte, zuverlässige Antriebslösungen. Hier kommen spezialisierte Hersteller wie FAULHABER ins Spiel.
FAULHABER: Expertise für die Roboterhand von morgen
Als einer der führenden Anbieter von elektrischen Miniaturantrieben ist FAULHABER bereits heute in Märkten wie Handprothesen und Greifersystemen sehr gut etabliert. Der Fokus liegt auf maßgeschneiderten Lösungen, die exakt auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sind.
„In der Entwicklung von Roboterhänden wird es entscheidend sein, die Antriebe hochintegriert in die Geräte zu bringen“, so Kevin Moser. „Unsere Erfahrung mit komplexen Antriebssystemen macht uns zu einem starken Partner für die nächste Generation humanoider Roboter.“
Fazit: Die Reise hat gerade erst begonnen
Humanoide Roboter stehen am Anfang einer spannenden Entwicklung. Ihr Potenzial ist riesig – doch der Weg zur Marktreife ist komplex. Unternehmen wie FAULHABER, die über tiefes technisches Know-how und langjährige Erfahrung verfügen, werden eine Schlüsselrolle spielen. Denn ohne zuverlässige, leistungsfähige Antriebe bleibt der Traum vom perfekten humanoiden Roboter genau das: ein Traum.