Wer schon einmal in einer Apotheke war, der bekommt eine Ahnung davon, wie groß die Auswahl der Medikamente heutzutage ist. Es gibt Tabletten gegen Kopfschmerzen, Kapseln gegen Übelkeit, Tropfen für die Augen oder Säfte, die bei Husten helfen. Die Nachfrage nach den verschiedenen Medikamenten ist so vielfältig wie die Krankheiten, die sie behandeln. Damit diese Medikamente sicher eingenommen werden können, müssen sie in steriler Umgebung hergestellt, abgefüllt und verpackt werden – ein anspruchsvoller Prozess, der reibungslos und effizient ablaufen muss. Dies gilt insbesondere für injizierbare Medikamente, wie z. B. lebenswichtige Präparate, bei denen jede Verzögerung oder jeder Fehler schwerwiegende Folgen haben kann. Strenge Kontrollen, Spezialausrüstung und sorgfältige Verpackungsprozesse müssen die Unversehrtheit und Sicherheit dieser empfindlichen Arzneimittel gewährleisten. Neben der Bereitstellung von Medikamenten, die bereits auf dem Markt verfügbar sind, ist die Produktion von Proben und Kleinserien für die Forschung ein weiteres zentrales Element in der pharmazeutischen Wertschöpfungskette.
Alles automatisiert dank Azzurra
Wie kann eine Innovation, die die Pharmaindustrie voranbringt, konkret aussehen? Wie können Medikamente noch effizienter bereitgestellt werden? Die Antwort des Unternehmens Pharma Industrie lautet „Azzurra“. Diese Maschinen wurden entwickelt, um den pharmazeutischen Fill-Finishing-Prozess für biotechnologische, injizierbare Medikamente der nächsten Generation zu revolutionieren. Sie funktionieren vollständig automatisiert sowie zu 100 % robotergestützt und integrieren dabei die modernsten Technologien der Industrie 4.0. So wird maximale Sicherheit gewährleistet, da menschliches Eingreifen nicht mehr notwendig ist. Kontaminationsrisiken sowie menschliche Fehler werden reduziert und die steigende Nachfrage nach biotechnologischen, injizierbaren Arzneimitteln effizient bewältigt. Das Ziel ist, mit Azzurra eine kompakte, flexible und skalierbare Lösung anzubieten, die den unterschiedlichen Anforderungen der pharmazeutischen Produktion gerecht wird – von der Kleinserien-Forschung und -Entwicklung bis hin zur industriellen Massenproduktion.

Die Azzurra-Systeme gibt es in drei verschiedenen Ausführungen: Azzurra Micro ist eine kompakte Monoblock-Lösung unter einem Isolator mit zwei Robotermodulen. Ideal für die Kleinserienproduktion, insbesondere für Forschung und Entwicklung, klinische Studien, personalisierte Medizin sowie Zell- und Gentherapien. Azzurra Small ist eine Monoblock-Lösung unter einem Isolator mit vier Robotermodulen, entwickelt für die kommerzielle Produktion. Sie bietet das gleiche Maß an Automatisierung und Flexibilität wie Azzurra Micro, jedoch mit erhöhter Kapazität. Außerdem gibt es Azzurra FAB, eine Monoblock-Lösung, die als miniaturisierte Reinraumstruktur mit vier Robotermodulen fungiert. Sie wurde für längere Produktionskampagnen entwickelt und eignet sich für die großindustrielle Produktion. Dank ihrer Flexibilität und Variabilität sind die Maschinen sowohl für Nischenprodukte als auch für die Massenproduktion geeignet und passen sich den unterschiedlichen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie an.
FAULHABER im Einsatz beim Abfüllen und Verschließen
Durch die Integration fortschrittlicher Robotik im Gegensatz zu herkömmlichen mechanischen Systemen bietet Azzurra eine beispiellose Präzision und eine sanfte Handhabung der Behälter, die für die Medikamentenbereitstellung zum Einsatz kommen. FAULHABER-Antriebe werden in verschiedenen Anwendungen innerhalb der Azzurra-Maschine eingesetzt und spielen eine entscheidende Rolle in mehreren Prozessschritten. Motoren, wie beispielsweise die bürstenlosen Motoren der Familie BX4, ermöglichen die Bewegung und den Betrieb verschiedener Schlüsselkomponenten, die in die verschiedenen Phasen des Fill-Finishing-Prozesses involviert sind. Eine wichtige Anwendung betrifft den Verschließprozess: Die integrierten FAULHABER-Motoren gewährleisten, dass Behälter korrekt und konsistent verschlossen werden. Eine weitere wichtige Aufgabe ist das Umweltüberwachungssystem. FAULHABER-Antriebe werden eingesetzt, um Platten für die Umweltüberwachung zu bewegen, was entscheidend für die Aufrechterhaltung der sterilen Bedingungen in der pharmazeutischen Herstellung ist. Darüber hinaus sind die Motoren auch für die Handhabung von Tubs und Nests verantwortlich – dies sind die speziellen Behälter, in denen Fläschchen, Spritzen oder Kartuschen in die Maschine gebracht werden.
Durch den Betrieb dieser verschiedenen mechanischen Gruppen tragen die FAULHABER-Motoren maßgeblich zur Gesamtfunktionalität des Azzurra-Systems bei. Ihre kompakte Größe und die präzisen Steuerungsmöglichkeiten, beispielsweise mit dem Motion Controller MC3603, ermöglichen eine effiziente Steuerung mehrerer kritischer Prozesse innerhalb des begrenzten Raums der Maschine. Sie machen das System somit rundum leistungsfähig und zuverlässig.
Produkte