Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Medizinische Bildgebung

Der Begriff medizinische Bildgebung umfasst alle Techniken, die medizinischem Fachpersonal einen Blick ins Innere des menschlichen Körpers ermöglichen. Die Röntgendiagnostik ist hierbei das älteste und immer noch meistverbreitete Verfahren. Im Verlauf des letzten Jahrhunderts ist allerdings eine ganze Reihe neuer Technologien und Verfahren hinzugekommen.  So können schwangere Frauen zum Beispiel mittels Sonografie das heranwachsende Baby in ihren Körpern sehen, oder dank der Positronenemissionstomographie lassen sich Krebszellen sehr genau vom umgebenden Gewebe unterscheiden. Bei Präzision, Qualität und außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit fällt die Wahl leicht: FAULHABER.

Die Sonografie, hier insbesondere die vorgeburtliche oder pränatale Ultraschalluntersuchung, ist eine der Standardanwendungen der medizinischen Bildgebung.  Zur Erzeugung eines Echtzeitbildes des heranwachsenden Embryos oder Fötus im Uterus werden hochfrequente Schallwellen von der Sonde, auch Schallkopf oder Transducer genannt, ausgesendet. Die Schallköpfe sind oft mit einem Kleinstmotor für die Strahlschwenkung bei der 2D- und 3D-Bildgebung ausgestattet.

Im Gegensatz zum Ultraschall, bei dem zwecks Bildverbesserung ein Gel auf die Haut aufgetragen wird, erfordern andere medizinische Bildgebungsverfahren, wie die Magnetresonanz- oder Computertomografie (MRT bzw. CT), das Injizieren von strahlenundurchlässigen Kontrastmitteln. Über eine Kolben- oder Schlauchpumpe wird eine vorgegebene Menge in einem bestimmten Zeitrahmen aus bis zu drei Behältern abgegeben bzw. dosiert. Viele Hersteller dieser Pumpen vertrauen auf Antriebe von FAULHABER, weil sie hoch effizient und kompakt sind, und bei Ausstattung mit analogen Hallsensoren eine kosteneffektive Positionsregelung ermöglichen.

FAULHABER bietet das zurzeit weltweit größte Gesamtportfolio an Miniatur- und Mikroantriebstechnologien. Sogar für handgeführte Ultraschallsysteme und vergleichbare Fälle mit äußerst begrenztem Einbauraum, wo Antriebe mit hohen Drehmomenten und spielfreiem Getriebekopf möglichst kurz und leicht sein müssen, gibt es eine geeignete und praxisbezogene Lösung.

PiezoMotor im Positronen-Tomographie
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Spielfrei
Hohe Leistungsfähigkeit bei kompaktem Design
Geringes Gewicht
PiezoMotor im Positronen-Tomographie
Application

Je mehr man über einen Tumor weiß, desto besser kann man ihn bekämpfen. Mit der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) lassen sich Krebszellen sehr genau vom umgebenden Gewebe unterscheiden. Die detailreichen Bilder entstehen mit Hilfe von schwachradioaktiven Isotopen, die in einem…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.