Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Bürstenlose DC-Motoren in medizinische Gerät für künstliche Beatmung

Medizinische Beatmung

Luft ist Leben. Manchmal ist die Spontanatmung, zum Beispiel bei einem medizinischen Notfall oder einer Erkrankung, jedoch nicht ausreichend. Bei der medizinischen Therapie werden im Allgemeinen zwei Techniken unterschieden: invasive Beatmung (Intermittent Mandatory Ventilation, IMV) und nicht-invasive Beatmung (Non-Invasive Ventilation, NIV). Welche von beiden zum Einsatz kommt, ist abhängig vom Zustand des Patienten. Sie unterstützen oder ersetzen die Spontanatmung, erleichtern das Atmen oder haben eine lebenserhaltende Funktion bei schweren Atemstörungen z. B. in der Intensivmedizin. Für Antriebssysteme in der medizinischen Beatmung sind neben Vibrationsarmut und Laufruhe sowie hoher Geschwindigkeit und Dynamik vor allem Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer unabdingbar. Das macht FAULHABER zur perfekten Wahl für medizinische Beatmungsanwendungen. 

Seit der Erfindung des Pulmotors im Jahr 1907 durch Heinrich Dräger als eines der ersten künstlichen Beatmungsgeräte hat es mehrere Schritte zu modernen, zeitgemäßen Systemen gegeben. Während der Pulmotor abwechselnd einen positiven und negativen Atemwegsdruck erzeugte, funktionierte die eiserne Lunge, die zum ersten Mal während der Polio-Epidemien in der 1940ern und 1950ern im großen Maßstab eingesetzt wurde, nur mit negativem Druck. Heute nutzen fast alle Systeme Überdruck-Konzepte, was auch den Innovationen in der Antriebstechnologie zu verdanken ist. Stand der Technik sind turbinenbetriebene Beatmungsgeräte oder kombinierte Pneumatik-Turbine-Systeme. Sehr oft steckt ein Antrieb von FAULHABER dahinter.

Die turbinengesteuerte Beatmung bietet hierbei mehrere Vorteile. Sie ist unabhängig von der Druckluftversorgung und verwendet eher die Umgebungsluft oder zwecks Sauerstoffanreicherung eine Niederdruck-Sauerstoffzufuhr. Die Performance ist überlegen, weil Algorithmen zur Erkennung und Kompensation von bei der NIV üblichen Leckagen beitragen. Darüber hinaus können diese Systeme zwischen verschiedenen Beatmungsmodi wechseln, die auf unterschiedlichen Parametern, wie zum Beispiel Volumen oder Druck, beruhen.

Bürstenlose DC-Motoren von FAULHABER, wie die BHx- oder B-Baureihe, sind im Hinblick auf Vibrationsarmut und Laufruhe für solche Hochgeschwindigkeitsanwendungen optimiert. Die trägheitsarme Auslegung ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten. FAULHABER kann durch hohe Flexibilität und ein breit gefächertes Spektrum an Anpassungsmöglichkeiten fast jedes Antriebssystem auf die individuellen Erfordernisse des Kunden maßschneidern. Tragbare Beatmungsgeräte können dank des hohen Wirkungsgrads unserer Antriebe auch durch niedrigen Stromverbrauch und geringe Wärmeentwicklung überzeugen.

Bürstenlose DC-Motoren für Klimaanlage in den Inkubatoren
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Vibrationsarmer, leiser Lauf
Geringer Stromverbrauch
Geringe Wärmeerzeugung
Bürstenlose DC-Motoren für Klimaanlage in den Inkubatoren
Application

Wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, ist seine Entwicklung im Mutterleib noch nicht abgeschlossen. Den nötigen Schutzraum zum Aufholen verschafft ihm ein Inkubator, zum Beispiel von Tende Elektronik. Der Medizintechnik- Spezialist aus Ankara setzt bei der Klimatisierung der Brutkästen auf…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.