Für Anwendungen, die Geschwindigkeiten oder Drehzahlen erfordern, die über das Standardportfolio hinausgehen, sind die Antriebe von FAULHABER flexibel modifizierbar.

Für Antriebe, die hohen Vibrations- oder Schockbelastungen ausgesetzt sind, bietet FAULHABER ebenfalls Modifizierungen an. Spezielle Kugellager oder eine Anpassung der integrierten Komponenten machen das Antriebssystem widerstandsfähig gegen Vibrationen und Schock.

Je nach Anwendungsgebiet und Umgebungsbedingungen können beim Einsatz von Antriebssystemen elektromagnetische Störungen auftreten. FAULHABER Produkte sind so konstruiert, dass sie selbst geringe Störungen aussenden sowie gegen einwirkende Störungen resistent sind.

Steuerungen von FAULHABER sind ebenfalls modifizierbar. Dedizierte Parameter oder spezielle Programme können nach Kundenwunsch zur Verfügung gestellt werden. So sparen Sie wertvolle Zeit!
Selbst an der von FAULHABER entwickelten Antriebselektronik können Modifikationen in Form von speziellen Features oder kundenspezifischen Motherboards vorgenommen werden.

FAULHABER bietet vielfältige Möglichkeiten zur Modifikation von mechanischen und elektrischen Schnittstellen an. Die Form der Motorwelle kann angepasst werden; ein zweites Wellenende ist optional erhältlich. Verschiedene Anpassungen wie z. B. Flächen, Zahnräder, Scheiben und Exzenter sowie Modifikationen am Frontflansch sorgen für weitere Flexibilität. Anpassungen an den elektrischen Schnittstellen umfassen verschiedene Kabellängen und -ausführungen (Einzellitze, Flachbandkabel, PTFE Isolierung) sowie Steckeroptionen.

Die Produkte von FAULHABER können mit einer individuellen Kennzeichnung versehen werden. Hier gibt es vielzählige Möglichkeiten: Wir können beispielsweise Ihr Logo, die Produktbezeichnung oder eine Seriennummer auf das Produkt schreiben.

Elektromotoren von FAULHABER erzeugen nur geringe Schwingungen und Geräusche. Um die Geräuschentwicklung im Antriebssystem niedrig zu halten, können verschiedene Modifikationen vorgenommen werden, wie die Verwendung eines speziellen Schmiermittels oder einer speziellen Auswuchtung.

Im Rahmen der EOL-Prüfung (End of Line) kann FAULHABER spezielle Tests am Produkt durchführen, um dieses auf bestimmte Dimensionen, Axialspiel, elektrische Werte oder andere Parameter hin zu testen. Die Durchführung und die Ergebnisse werden dokumentiert. Die Dokumentation kann je nach Ihren Anforderungen ein Konformitätszertifikat (CoC), einen Prüfbericht sowie eine Prüfbescheinigung umfassen.

Ist Ihr Antriebssystem besonders anspruchsvollen Temperaturbedingungen ausgesetzt, können die eingesetzten Produkte entsprechend modifiziert werden. Motoren und Getriebe können so angepasst werden, dass sie auch in Vakuumumgebung zuverlässig einsetzbar sind. Ausgewählte Produkte sind auch mit IP-Zertifizierung erhältlich.

Die Aero-Düngerstreuer erlauben die präzise Ausbringung von Dünger genau an den Stellen und in der Dosierung, die benötigt wird. Dreißig Streusektionen können einzeln angesteuert werden und verfügen über Nockenräder, die das Düngergranulat in kleine Portionen unterteilen. Jedes dieser Nockenrad-Segmente wird von einem bürstenlosen Flachmotor der FAULHABER BXT Familie mit einem modifizierten Sondergetriebe bewegt. Dieser äußerst kompakte Antrieb, untergebracht in robusten Stahl- und Aluminiumgehäusen, kann den schwierigen Bedingungen der Landwirtschaft wie mechanischen Erschütterungen und extremer Witterung standhalten.

Pick & Place: Das Entnehmen und Wiederabsetzen an der richtigen Stelle ist eine Standardaufgabe, die in vielen Handhabungs- und Montageprozessen vorkommt. Der Kleinteilegreifer von SCHUNK kommt hierbei ohne Druckluft aus und erreicht sogar eine größere Schließkraft als sein pneumatisches Pendant. SCHUNK setzt in dieser Anwendung auf einen leistungsstarken DC-Motors aus der FAULHABER BX4 Reihe und eine Steuerungselektronik, die exakt auf die Anforderungen zugeschnitten wurde: Damit sie in die Greifer passt wurden die Form der Platine und die Anordnung der Bauteile optimiert. Außerdem erhielt die Steuerung einen kundenspezifischen Anschluss und eine EMV-Schutzbeschaltung gegen elektromagnetische Störungen.

Wir sind darauf spezialisiert, unser Standardproduktportfolio an die Anforderungen kundenspezifischer Anwendungen anzupassen. Dank der Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit unserer Lösungen finden sie Einsatz in der Robotik, in der Medizintechnik, in der modernen Laboranalytik, in der Logistik oder im Bereich der Luft- und Raumfahrt.
Sprechen Sie mit uns über die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung und wir erarbeiten gemeinsam eine modifizierte Antriebslösung auf der Basis des Technologiebaukastens unseres Produktportfolios.