Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Die Auswahl des richtigen Schrittmotors

Erst mit dem passenden Motor läuft Ihre Anwendung so richtig rund. Umso wichtiger, dass Sie genau wissen, worauf es bei der Schrittmotor-Auswahl zu achten gilt – denn der zielsichere Blick auf die wichtigsten Parameter erleichtert Ihnen nicht nur die Kaufentscheidung, sondern gewährleistet auch zuverlässige Motorleistung bei minimalem Verschleiß.

 

Download

FAULHABER Tutorial: Die Auswahl des richtigen Schrittmotors

So finden Sie den passenden kleinen Schrittmotor für Ihre Anwendung

Für die Auswahl eines Schrittmotors benötigen Sie neben der Größe des gesuchten Modells auch Informationen darüber, welche Leistung der Motor im konkreten Anwendungsfall erbringen kann und soll. Aus diesem Grund ist es ratsam, zunächst eine möglichst genaue Übersicht der Anwendungsbedingungen zu erstellen und diese mit den Parametern der zur Auswahl stehenden Motoren zu vergleichen.

Außerdem zeigen wir Ihnen an einem Fallbeispiel, wie Sie die einzelnen Parameter nutzen können um zu überprüfen, ob spezifische Schrittmotoren zu der geplanten Anwendung passen.

1. Das passende Bewegungsprofil

Im ersten Schritt gilt es, herauszufinden, über welches Bewegungsprofil der Schrittmotor verfügen muss, um die in seinem spezifischen Einsatzbereich erforderliche Winkelbewegung im vorgegebenen Zeitrahmen auszuführen. Für die Auswahl eines Schrittmotors bedeutet das ganz konkret, dass Sie zunächst prüfen sollten, ob das Bewegungsprofil des gewählten Modells den Anforderungen entspricht.

Hierfür ermitteln Sie in zwei Schritten die Lastparameter an der Motorwelle:

  1. Berechnen Sie das Drehmoment des Schrittmotors über den gesamten Zyklus (Drehmoment = Reibungsmoment + Lastmoment).
  2. Beziehen Sie bei größeren Schrittmotoren auch die Massenträgheit als Lastparameter in diese Kalkulation ein (Massenträgheit = Drehmoment / Winkelbeschleunigung), um sicherzustellen, dass Veränderungen der Drehgeschwindigkeit das Bewegungsprofil nicht zu Ungunsten der Anwendung beeinflussen.

Abbildung 1 zeigt zwei exemplarische Berechnungen für die Schrittmotor-Auswahl auf Grundlage des Bewegungsprofils. Im vorliegenden Fall ist für die geplante Anwendung ein Motor mit einem Außendurchmesser von maximal 15 mm erforderlich. Da die Maße des Schrittmotors AM1524 diesen Vorgaben entsprechen, wurde mit den Daten dieses Modells das Drehmoment als auch das Trägheitsmoment berechnet, um zu prüfen, ob das Bewegungsprofil zum Anwendungsbereich passt.

Grafische Darstellung des Bewegungsprofils eines Schrittmotors
Grafische Darstellung des Lastprofils eines Schrittmotors
Abbildung 1: Berechnung der Lastparameter für die Auswahl eines kleinen Schrittmotors
Grafik mit zwei Sprechblasen, die vordere enthält den Begriff "FAQ", die hintere ist leer

Wo finde ich die Lastparameter eines Schrittmotors?

Die Lastparameter eines Schrittmotors können Sie üblicherweise den im Datenblatt veröffentlichten Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien entnehmen. Da Sie diese Lastparameter benötigen, um die Anforderungen der geplanten Anwendung mit der Leistungsfähigkeit und den eventuellen Limits der verschiedenen Schrittmotoren zu vergleichen, sollten Sie stets die Herstellerinformationen zu Ihren favorisierten Modellen einholen, bevor Sie mit der Schrittmotor-Auswahl beginnen.

2. Die maximale Motorleistung

Um sicherzustellen, dass das gewählte Modell die erforderliche Leistung erbringt, orientieren Sie sich bei der Auswahl eines kleinen Schrittmotors am besten an dem Betriebspunkt, an dem die Anwendung die höchsten Werte für Drehmoment und Drehzahl erfordert. Wählen Sie dabei stets einen Schrittmotor, der diese Leistung problemlos erzielen und bei Bedarf auch noch höhere Drehzahlen erreichen kann: So stellen Sie sicher, dass selbst bei unvorhergesehenen Extrembelastungen der ordnungsgemäße Betrieb des Motors gewährleistet ist

  1. Kalkulieren Sie mit einem großzügigen Sicherheitsaufschlag. Bei der Auswahl eines Schrittmotors empfehlen wir, einen Sicherheitsfaktor von 30 Prozent auf das erforderliche Drehmoment bzw. die erforderliche Drehzahl aufzuschlagen. Dieser Puffer stellt sicher, dass der Schrittmotor, für den Sie sich schlussendlich entscheiden, Leistungsspitzen zuverlässig bewältigt.
  2. Beachten Sie bei der Kalkulation der erforderlichen Leistung die tatsächliche Versorgungsspannung des Schrittmotors in der Anwendung. Diese fällt typischerweise 2,5- bis 5-mal so hoch aus wie die vom Hersteller angegebene Nennspannung – und das hat bei höherer Drehzahl ein entsprechend größeres Drehmoment zur Folge.

Abbildung 2 zeigt einen Anwendungsfall, in dem der Punkt mit dem höchsten Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl am Ende der Beschleunigungsphase liegt. Die maximale Drehzahl beträgt n = 5.000 min-1 und das Drehmoment M = 1 mNm. Sind Sie bei der Auswahl eines Schrittmotors unsicher, ob das gewählte Modell leistungsstark genug ist, können Sie sich an diesen Parametern orientieren, indem Sie den Punkt, an dem die maximale Belastung eintritt, in die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie des Motors eintragen. Im vorliegenden Beispiel wurde dieses Maximum anhand der Kennlinien eines Schrittmotors der Serie AM 1524 ermittelt – mit dem Ergebnis, dass der Motor die vorgegebenen Anwendungsbedingungen ordnungsgemäß erfüllen wird.

Grafische Darstellung des Betriebsbereiches eines Schrittmotors
Abbildung 2: Empfohlene Betriebsbereiche eines Schrittmotors in Abhängigkeit von der Spannung

Was, wenn keines der zur Verfügung stehenden Modelle die erforderliche Leistung erbringt?

Erfüllt keines der verfügbaren Modelle exakt die Anforderungen der geplanten Anwendung, können Sie bei der Schrittmotor-Auswahl auch auf ein beinahe ideales Modell ausweichen: Durch den Einsatz eines Untersetzungsgetriebes können Sie die Lastparameter genauer an die geplante Anwendung anpassen.

Grafik mit zwei Sprechblasen, die vordere enthält den Begriff "FAQ", die hintere ist leer

3. Die richtige Winkelauflösung

Ist die Winkelauflösung zu gering, muss das nicht gegen einen ansonsten gut geeigneten Motor sprechen: Der Betrieb im Halbschritt- oder Mikroschrittmodus kann die Winkelauflösung weiter erhöhen. Allerdings senkt der Mikroschrittbetrieb auch die Genauigkeit des Motors, da der Winkelfehler unabhängig von der Anzahl der Schritte konstant bleibt.

Aus diesem Grund ist es ratsam, vor der Auswahl eines Schrittmotors zu bestimmen, wie exakt Sie die Winkelauflösung an die Anwendungsbedingungen anpassen können. Ermitteln Sie hierfür die optimale Winkelauflösung für die geplante Anwendung des Schrittmotors und vergleichen Sie das Optimum mit der tatsächlichen Winkelauflösung des Motors im Vollschritt, Halbschritt und Mikroschritt. Entspricht keine dieser drei Optionen für den Betrieb Ihres Schrittmotors dem Optimum, können Sie die Motorauflösung an die Anforderungen der Anwendung anpassen, indem Sie ein Getriebe oder – wenn eine lineare Bewegung gefordert ist – eine Spindel einsetzen.

Das in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellte Fallbeispiel für die Auswahl eines Schrittmotors geht davon aus, dass für die geplante Anwendung eine Winkelauflösung von 9° erforderlich ist. Das bedeutet, dass der ausgewählte Motor – ein FAULHABER-Schrittmotor der Serie AM1524 mit einem Vollschrittwinkel von 15° – in diesem Fall nicht für den Vollschrittbetrieb geeignet ist. Um eine feinere Auflösung zu erzielen, kann er allerdings im Halbschrittmodus bzw. im Mikroschrittmodus betrieben oder mit einem Getriebe kombiniert werden.

Video
Videosprache: Englisch

Kombinationsmöglichkeiten für Schrittmotoren

Wann sollte ich einen Encoder mit einem Schrittmotor verwenden? Und kann ich einen Schrittmotor mit einer Gewindespindel oder einem Getriebe kombinieren?

Unser Experte Julien Berger beantwortet Ihre Fragen und gibt einen Überblick über die Kombinationsmöglichkeiten von FAULHABER-Schrittmotoren mit verschiedenen Komponenten, um das perfekte Antriebssystem für Ihre Anwendung zusammenzustellen.

4. Die Resonanzfrequenz des Motors

Wie jedes schwingende System verfügt auch ein kleiner Schrittmotor über eine sogenannte Resonanzfrequenz. Diese liegt typischerweise im unteren Drehzahlbereich – zumeist bei weniger als 100 Hz. Wird der Motor auf dieser Frequenz betrieben, kommt es oft zu Störungen der Drehzahl und Drehrichtung. Infolgedessen läuft der Schrittmotor im Bereich seiner Resonanzfrequenz nicht nur unregelmäßig, sondern verliert schlimmstenfalls sein Drehmoment und bleibt stehen.

Um sowohl Drehmomentverlust als auch Schrittverluste effektiv zu vermeiden, ist es daher wichtig, schon bei der Schrittmotor-Auswahl darauf zu achten, dass die geplante Anwendung keine so starke Schwingung erzeugt, dass der ausgewählte Motor dadurch seine Resonanzfrequenz erreicht. Ermitteln Sie hierfür die optimale Drehzahl für die gewünschte Anwendung und vergleichen Sie diese mit der im Produktdatenblatt des jeweiligen Modells angegebenen Resonanzfrequenz.

Was, wenn die Resonanzfrequenz des Schrittmotors, der für eine Anwendung am besten geeignet wäre, im erforderlichen Drehzahlbereich liegt?

Zeichnet sich schon bei der Auswahl eines Schrittmotors ab, dass die Resonanzfrequenz dieses Modells ausgerechnet in dem Drehzahlbereich liegt, der für die Anwendung erforderlich wäre, bedeutet das keineswegs das Aus für diesen Antrieb. Anstatt den Motor im Vollschrittmodus zu betreiben, können Sie bei einem Schrittmotor schließlich auch in den Mikroschrittbetrieb wechseln – und je höher die Zahl der Schritte, desto besser: Die Aufgliederung der Bewegung in Mikroschritte kann Resonanzeffekte weitestgehend ausgleichen.

Grafik mit zwei Sprechblasen, die vordere enthält den Begriff "FAQ", die hintere ist leer

5. Der Praxistest

Zwar ist eine intensive Vorbereitung bei der Auswahl eines Schrittmotors unerlässlich, doch selbst die gründlichste Rechnung sollte den Praxistest schlussendlich nicht ersetzen. Dokumentieren Sie daher bereits während der Vorbereitung auf die Kaufentscheidung alle Parameter der Anwendung sowie alle zusätzlichen Faktoren – etwa die erwartete Lebensdauer des Antriebs, den Preis oder Komponenten wie z.B. Encoder, mit denen sich der Schrittmotor kombinieren ließe –, von denen Sie sich in Ihrer Wahl leiten lassen. So können Sie eventuelle Diskrepanzen zwischen dem Motor und den Anforderungen der Anwendung leichter identifizieren und bei Bedarf umso effizienter nachsteuern.

Sie haben Fragen zur Schrittmotor-Auswahl?

Sie bereiten sich gerade auf die Auswahl eines Schrittmotors vor und benötigen dafür ein Datenblatt, das Sie auf unserer Website nicht finden können? Oder haben Sie bereits alle Parameter berechnet, sind sich aber nach wie vor unschlüssig, welcher unserer Motoren für Ihre geplante Anwendung der richtige sein könnte? Kein Problem: Die Experten von FAULHABER beraten Sie gern in allen Fragen rund um die Auswahl Ihres Schrittmotors.

Kontaktformular

Download

Sprache wählen EnglishGerman

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.