Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Glossary istock image header

Bremsen

FAULHABER Bremsen sind als Haltebremsen konzipiert (nicht zum Abbremsen geeignet).

Die Bremsen sind als Permanentmagnet Einflächenbremsen für Gleichstrom aufgebaut, bei denen die Bremswirkung durch ein permanentmagnetisches Feld erzeugt wird. Sie arbeiten als elektromagnetisch öffnendes System und wirken daher im ausgeschalteten, unbestromten Zustand. Zum Aufheben der Bremswirkung wird das permanentmagnetische Feld durch ein elektromagnetisches Gegenfeld verdrängt. Die FAULHABER Bremsen sind an den Motor angeflanscht und werden als Motor-Bremsen Kombination eingesetzt.

Für Anwendungen, bei denen Bremsen zur Begrenzung oder Verminderung der Drehzahl von in Betrieb befindlichen Motoren eingesetzt werden, sogenannte dynamische Bremsen, gibt es eine Vielzahl weiterer Ausführungen, wie z.B. Magnetpulverbremsen, Wirbelstrombremsen, Fliehkraftbremsen.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.