Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
[Translate to Deutsch:]

Antriebssysteme

Was ist ein Antriebssystem?

Ein Antriebssystem bezeichnet die Kombination unterschiedlicher Antriebskomponenten (z.B. Motoren, Getriebe, Encoder, Steuerungen) zu einer Antriebseinheit. Je nach Einsatzgebiet und Anforderung wird das Antriebsystem auf verschiedene Schwerpunkte wie z.B. Lebensdauer, Leistung, Gesamtperformance oder Kosten ausgelegt. 

Auslegung von elektrischen Antriebssystemen

Bei der Auslegung eines Antriebssystems spielt die Dimensionierung der einzelnen Komponenten eine wichtige Rolle. Um eine optimale Lösung anbieten zu können ist es zudem wichtig, zukünftige Schnittstellen frühzeitig in die Entwicklung mit einzubeziehen. Die Miniatur- und Mikroantriebssysteme von FAULHABER profitieren von der jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise darin, die passende Antriebslösung für eine Anwendung zu entwickeln. 

Standard vs. kundenspezifisch

Bei der Umsetzung kann auf Standardkomponenten zurückgegriffen werden oder es wird eine an die Bedürfnisse der Anwendung angepasste modifizierte Lösung ausgearbeitet. Eine individuelle, kundenspezifische Antriebslösung wird im engen Austausch mit dem Kunden erarbeitet, hierbei ist FAULHABER ihr idealer Partner für Antriebsysteme jeder Art.

Auswahl verschiedener Produkte aus dem FAULHABER Antriebssystem-Portfolio, angeordnet auf weißen Stufen vor grau-blauem Hintergrund.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.