Presse Einkauf
Presse Einkauf

FAULHABER Speed Controller: Optimaler Einsatz und kundenspezifische Anpassung

Englisch Flag of Germany Deutsch

FAULHABER Speed Controller wurden speziell für die bestmögliche Nutzung der FAULHABER DC- und BL-Motoren entwickelt. Sie sind kompakt, einfach zu bedienen und bieten eine präzise sowie effiziente Drehzahlregelung. Die individuelle Drehzahlregelung ist einfach über einen Computer und die kostenlose "FAULHABER Motion Manager" Software einzustellen. Dr.-Ing. Andreas Wagener stellt Ihnen in diesem Webinar unser Speed Controller Portfolio vor, erklärt die Standardfunktionen und geht detailliert auf die Möglichkeit kundenspezifischer Anpassungen ein. Daher werden Sie nach diesem Webinar in der Lage sein, einen Speed Controller einzurichten, den Quick Start vorzunehmen und Sie werden wissen, welche Speed Controller und Antriebe in Kombination perfekt zu Ihrer Anwendung passen. Selbstverständlich wird unser Experte auch gerne all Ihre Fragen beantworten.

Video

Experte

FAULHABER Foto von Dr. Andreas Wagener
Dr. Ing. Andreas Wagener

Leiter Systemtechnik

andreas.wagener@faulhaber.de
Dr. Ing. Andreas Wagener absolvierte ein Ingenieurstudium mit Spezialisierung auf elektrische Antriebe an der Universität Erlangen und promovierte im Bereich Hybriadantriebe an der Universität Ulm. Nach einigen Jahren bei dSPACE, wo er für die Integration von HIL-Testsystemen in die Automobilsystemtechnik verantwortlich zeichnete, schloss er sich 2007 dem R&D Team von FAULHABER an. Dr. Ing. Wagener ist Ihr Experte für MotionControl-Anwendungen . In seiner Position als Gruppenleiter der MotionControl Applikationsunterstützung Firmware-Architektur war er unter anderem für die Entwicklung der FAULHABER MC V3.0-Generation verantwortlich. „Ich kann alle Ihre technischen Fragen rund um ein FAULHABER MotionControl- oder SpeedControl-System beantworten. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung „spreche“ ich auch CANopen auf C1-Ebene.“
Video

Inhalte:

  • Einführung in Speed Controller
  • FAULHABER Speed Controller Portfolio
  • Einrichtung und Installation eines Speed Controllers
  • Welche Antriebe passen zu welchen Speed Controllern
  • Standardfunktionen
  • Möglichkeiten kundenspezifischer Anpassungen

Experte

FAULHABER Foto von Dr. Andreas Wagener
Dr. Ing. Andreas Wagener

Leiter Systemtechnik

andreas.wagener@faulhaber.de
Dr. Ing. Andreas Wagener absolvierte ein Ingenieurstudium mit Spezialisierung auf elektrische Antriebe an der Universität Erlangen und promovierte im Bereich Hybriadantriebe an der Universität Ulm. Nach einigen Jahren bei dSPACE, wo er für die Integration von HIL-Testsystemen in die Automobilsystemtechnik verantwortlich zeichnete, schloss er sich 2007 dem R&D Team von FAULHABER an. Dr. Ing. Wagener ist Ihr Experte für MotionControl-Anwendungen . In seiner Position als Gruppenleiter der MotionControl Applikationsunterstützung Firmware-Architektur war er unter anderem für die Entwicklung der FAULHABER MC V3.0-Generation verantwortlich. „Ich kann alle Ihre technischen Fragen rund um ein FAULHABER MotionControl- oder SpeedControl-System beantworten. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung „spreche“ ich auch CANopen auf C1-Ebene.“

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.