Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Der neue MC 3001

Englisch Flag of Germany Deutsch

Lernen Sie den weltweit kleinsten Motion Controller kennen! In diesem Webinar stellen wir Ihnen unsere neuen MC 3001 Motion Controller vor, erhältlich als MC 3001 B (Board-to-Board-Stecker) oder MC 3001 P (28-Pin-Stiftleiste). Mit den neuen Varianten runden wir das FAULHABER Motion Controller Portfolio nach unten ab. Unser Experte Dr. Andreas Wagener war, unter anderem, für die Entwicklung der MC V3.0 Generation verantwortlich. Die neuen Motion Controller sind extrem miniaturisiert. Machen Sie keine Kompromisse bei Funktion und Flexibilität, sondern nutzen Sie den Vorteil, den die Miniaturisierung ermöglicht. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Nach dem Webinar werden Sie in der Lage sein, den neuen MC 3001 einzurichten, einen Quick-Start vorzunehmen und Sie wissen, welche Antriebe perfekt zu Ihrer Anwendung unter Verwendung der neuen Motion Controller passen.

Video

Experte

FAULHABER Foto von Dr. Andreas Wagener
Dr. Ing. Andreas Wagener

Leiter Systemtechnik

andreas.wagener@faulhaber.de
Dr. Ing. Andreas Wagener absolvierte ein Ingenieurstudium mit Spezialisierung auf elektrische Antriebe an der Universität Erlangen und promovierte im Bereich Hybriadantriebe an der Universität Ulm. Nach einigen Jahren bei dSPACE, wo er für die Integration von HIL-Testsystemen in die Automobilsystemtechnik verantwortlich zeichnete, schloss er sich 2007 dem R&D Team von FAULHABER an. Dr. Ing. Wagener ist Ihr Experte für MotionControl-Anwendungen . In seiner Position als Gruppenleiter der MotionControl Applikationsunterstützung Firmware-Architektur war er unter anderem für die Entwicklung der FAULHABER MC V3.0-Generation verantwortlich. „Ich kann alle Ihre technischen Fragen rund um ein FAULHABER MotionControl- oder SpeedControl-System beantworten. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung „spreche“ ich auch CANopen auf C1-Ebene.“
Video

Inhalte:

  • Einführung in FAULHABER Motion Controller
  • Die neuen MC 3001 für kleine Antriebe
  • Ersteinrichtung & Set-Up
  • Quick Start eines MC 3001 Motion Controllers
  • Features und Vorteile des MC 3001
  • Welche Motorbaureihen passen zum MC 3001

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.