Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Autoklavierbare Antriebssysteme für chirurgische Handgeräte

Englisch

Elektrisch angetriebene chirurgische Handgeräte wie Shaver, Kleinknochenbohrer und ähnliche Instrumente stellen extreme Anforderungen an Antriebssysteme. Sie müssen hohe intermittierende Drehzahlen und Drehmomente, eine hohe Leistungsdichte sowie eine präzise Regelung bieten und gleichzeitig wiederholten Sterilisationszyklen bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit standhalten. Darüber hinaus sind geringe Vibrationen, ein leiser Betrieb, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer entscheidend, um einen sicheren und effizienten Einsatz im Operationssaal zu gewährleisten.

In diesem Webinar erfahren Sie, wie die autoklavierbaren Antriebssysteme von FAULHABER durch ein robustes Produktdesign, anwendungsspezifische Eigenschaften und umfassende Validierung diesen anspruchsvollen Anforderungen gerecht werden. Unser Experte erläutert, wie FAULHABER Entwickler chirurgischer Instrumente bei der Auswahl der passenden Antriebslösung unterstützt – unter Berücksichtigung zyklischer Betriebsweisen sowie des Einflusses des Gehäuses auf das thermische Verhalten.

Themen:

  • Zielanforderungen chirurgischer Anwendungen
  • Produktplattform
  • Autoklavierbarkeit & Validierung der Antriebssysteme
  • Design & Konstruktion
  • Eigenschaften & Merkmale
  • Produktauswahl & thermische Simulationen

2026-05-27 11:00:00 - 12:00:00  Europe/Berlin (Webinar in englischer Sprache)

Hier kostenlos registrieren

2026-05-27 17:00:00 - 18:00:00  Europe/Berlin (Webinar in englischer Sprache)

Hier kostenlos registrieren

Experte

FAULHABER Foto von Danilo Frei
Danilo Frei

Market Sales Manager

danilo.frei@faulhaber.com
Nach seinem Studium der Leistungselektronik und Elektrotechnik trat Danilo Frei 1994 bei FAULHABER in der Schweiz als Entwicklungsingenieur ein und war später als Anwendungsingenieur im Vertrieb tätig. Anschließend war er fast zwanzig Jahre lang als Gebietsverkaufsleiter für internationale Märkte wie die USA, Deutschland, Österreich, Südkorea und Japan tätig, gefolgt von einer Position als Business Development Manager für asiatische Märkte. Seit 2026 ist er als Market Sales Manager bei FAULHABER tätig, wo er die internationale Vertriebsorganisation weiterentwickelt sowie zu globalen technischen Schulungsinitiativen beiträgt.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.