Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel besucht FAULHABER auf der Hannover Messe

Auf ihrem traditionellen Eröffnungsrundgang zum Auftakt der Hannover Messe besuchte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel den Messestand des Antriebsspezialisten FAULHABER aus Schönaich, gemeinsam mit der Ministerpräsidentin Beata Szydło des Partnerlandes Polen. Gert Frech-Walter, Management FAULHABER GROUP und Geschäftsführer FAULHABER Deutschland, und Karl Faulhaber, Geschäftsführer FAULHABER Schweiz und Gesellschafter, präsentierten anhand ausgewählter Produkt-Highlights und Applikationsbeispiele eindrucksvoll das vielfältige Portfolio an Klein- und Kleinstantriebssystemen sowie das umfangreiche Technologie Know-how des international aufgestellten Hightech-Unternehmens.

FAULHABER ist in vielen Anwendungsbereichen ein wichtiger Innovationstreiber - von robusten DC-Motoren wie im Lander Philae der Raumsonde Rosetta über feinfühlige Servomotoren in bionischen Handprothesen bis hin zum filigranen Mikroantrieb mit 1,9 mm Außendurchmesser als technologischer Grundstein für minimalinvasive Herzpumpen, was Fr. Dr. Merkel besonders faszinierte. „Es ist unser Anspruch, innovative Antriebslösungen zu konzipieren, die immer optimal auf die Anforderungen der Kundenapplikationen abgestimmt sind“ hob Gert Frech-Walter hervor. „Dabei bewegen wir uns oft an der Grenze des technisch Machbaren.“

Auf besonderes Interesse der Bundeskanzlerin stieß auch die neue Motorenbaureihe BP4. Dank einer neuartigen Segment-Wicklung verfügen diese hochdynamischen Antriebe nicht nur über ein überragendes Verhältnis von Drehmoment zu Größe, sondern bringen dabei auch weniger als die Hälfte an Gewicht auf die Waage als herkömmliche Motoren mit vergleichbarem Leistungsvermögen. „Wir haben diese Baureihe insbesondere für Anwendungen in elektrischen Profiwerkzeugen sowie der Robotik entwickelt, wo maximales Drehmoment bei geringstem Gewicht und Baugröße gefragt sind.“ erläutert Karl Faulhaber.

Die Bundeskanzlerin und ihre Begleitung waren sehr beeindruckt von den Praxisbeispielen, der Anwendungsbreite, der Innovationskraft sowie dem großen Technologiespektrum der FAULHABER Antriebssysteme.