La surveillance durable de la tension artérielle en format réduit
Un micromoteur pilote la soupape de régulation sur un tensiomètre portable La tension artérielle excessive est une maladie souvent ignorée dans notre société moderne. Cela pose un problème car une hypertension non traitée pendant de nombreuses années entraîne toute une série d’affections consécutives, qui font gonfler les coûts de traitement. Pour un diagnostic optimal et une bonne posologie médicamenteuse, il est nécessaire de surveiller la tension artérielle sur une longue période. Un nouvel appareil de mesure de petit format permet de réaliser ce type d’examen de longue durée sans gêner le patient dans son quotidien. En l‘occurrence, des micromoteurs modernes intégrés à des appareils assurent la conversion méc-anique des ordres de commande électroniques.
Au mieux, les variations de tension artérielle ou une tension durablement trop élevée ou trop faible influent uniquement sur la qualité de vie. Mais la plupart du temps, les conséquences sont bien plus importantes, les dommages indirects menaçant des organes comme le cœur et les reins. Les appareils de mesure électronique traditionnels de la tension artérielle ne fournissent des informations que sur un court laps de temps, ne permet-tant pas d’établir un profil de tension artérielle sur plusieurs heures ou même plusieurs jours. Pour cette raison, l‘entreprise Schiller AG de Baar, en Suisse, a mis au point un tensiomètre mobile destiné à la surveillance de longue durée de la tension artérielle. Afin que le format de cet appareil soit aussi compact que possible, l‘entreprise a opté pour FAULHABER, le spécialiste des micro-moteurs, pour développer une solution d’entraînement optimale.
Un tensiomètre à l’épreuve du quotidien La tension artérielle est déterminée par un grand nombre de facteurs. Une mesure éloquente doit donc tenir compte du dérou-lement normal d’une journée et être aussi peu gênante que possible pour le patient. Pour cette seule raison, les solutions mobiles miniaturisées sont idéales. La solution du spécialiste suisse repose sur deux piliers : d’une part le logiciel d’analyse bien conçu MT-300 servant à régler et à évaluer le déroulement et les données de la mesure ; d’autre part, le tensiomètre BR-102plus proprement dit, avec capteur et enregistreur de données. Cet appareil facile d’utilisation est configurable en toute simplicité par logiciel infor-matique. Il permet notamment de mémoriser les données du patient, ainsi que d’effectuer une évaluation statistique des résultats de mesure et de les enregistrer dans un journal de bord. Le tensiomètre permet des mesures sur 24 ou 48 heures, au moyen d’une mé-thode de mesure auscultatoire ou oscillométrique, au choix. Cela permet p.ex. la saisie chez des patients souffrant de troubles du rythme cardiaque ou de tachystole auriculaire. L’utilisation in situ est simple, deux touches permettant de naviguer dans le menu en toute convivialité. Quatre programmes de mesure peuvent être enregistrées, et il existe un algorithme spécial pour adultes ou pour enfants. Une interface USB assure la transmission des données à partir de la mémoire de l’appareil. Malgré la compacité de l’appareil, le pack d’accus de 3 Volt permet jusqu‘à 100 mesures pour une charge. La grande variabilité de l’appareil est uniquement possible grâce à la conversion mécanique précise des ordres électroniques. En l‘occurrence, les composants miniaturisés et la technique de micromoteur sont la clé permettant de résoudre le problème. Les experts de Schiller ont mis au point une soupape de régulation de pression spéciale pour le BR-102plus. Le fonctionnement sensible de ce composant de précision est assuré à son tour par un entraînement de 8 mm, qui convertit avec exactitude les commandes électriques en mouvement mécanique.
Un micromoteur C.C. à commu-tation par métaux précieux La pression mesurée dans le sphygmomanomètre est le point de référence de chaque mesure. Elle doit donc être réglable de manière aussi précise et reproductible que possible. L’utilisation d’un micromoteur C.C. à commutation par métaux précieux s’est révélée être la meilleure solution d’entraînement. Piloté avec un moment de rotation régulé, il forme une unité avec le corps de soupape et le flexible de régulation. Ainsi, l’ensemble du système est de faibles dimensions, il est très compact et présente une longue durée de vie. Les spécificités du moteur C.C. issu de la gamme FAULHABER sont en l‘occurrence déterminants : les entraînements commutés par métaux précieux présentent des résis-tances de contact minimales au niveau du collecteur / système de balais ; ainsi, ils peu-vent démarrer dès les tensions les plus faibles, ce qui constitue un gros avantage pour les applications sur accus. Le rendement de plus de 50 % permet également de longues périodes d’utilisation. En revanche, l’usure des balais lors des actionnements brefs du processus de régulation joue un rôle se-condaire. L’amorçage toujours parfait, même après de longues pauses, est beaucoup plus important. Des paliers sans entretien avec lubrifiants ajustés et un rotor équilibré avec précision assurent un fonctionnement silen-cieux. En additionnant toutes ces propriétés, on obtient en quelques millimètres un en-traînement performant doté d’une longue durée de vie, qui exécute les ordres électroniques de manière toujours constante et fiable. C’est impératif pour enregistrer des séries de mesures fournissant des données éloquentes et comparables. Aujourd‘hui, les micromoteurs modernes constituent une solution idéale pour beaucoup d’applications, pour toutes les formes de mouvements mé-caniques. Sources de puissance dans un petit format, ils conviennent pour exécuter des tâches dynamiques tout comme des tâches lentes, quasi-statiques ou des tâches par im-pulsions.
Vous trouverez plus d’informations sur schiller.ch