Système d’humidification des cigares de haut niveau contrôlé électroniquement
Il est agréable de constater que l’on peut encore profiter de certains luxes. Mais ces luxes exigent souvent le soutien technique de professionnels spécialisés. Ce besoin n’est peut-être pas si évident pour un produit tel qu’un humidificateur, et c’est justement ce qui a attiré nos spécialistes en microentraînements de chez EGH-electronic à Sinzheim. L’Hydrocase est un système d’humidification des cigares contrôlé électroniquement pour une humidification optimale. Il garantie une humidité relative constante de 71% précisément. C’est le degré d’humidité exact nécessaire à la conservation des cigares, et permettant de garantir une "satisfaction du fumeur" maximale. Cependant, afin de maintenir ce niveau précis de 71%, quelles que soient les variations de température, un certain degré de génie technique s’avère nécessaire.
Toutes les trois heures, un ventilateur miniature extrait l’air de l’humidificateur et mesure le taux d’humidité relative. Si il est trop bas, une valve s’ouvre et le ventilateur introduit pendant 30 secondes de l’air humide dans l’humidificateur. Si l’humidité mesurée par la suite est supérieure à 71%, la valve se referme. Le ventilateur d’arrête et le niveau général d’évaporation est quasi nul. Si le taux d’humidité est au dessus de 71%, la valve reste ouverte, laissant l’évaporation s’effectuer pendant les trois heures suivantes. Après chaque nouvelle mesure, le système décide si la valve doit restée ouverte ou fermée. Le choix des éléments d’entraînement à utiliser s’est porté sur deux micromoteurs C.C. de FTB. Leur excellent rapport performances/volume, et surtout leur très petit format, rendu possible grâce à la technologie de bobinage oblique sans fer, en font la solution la plus adaptée pour une telle application. La commutation à métal précieux, avec sa très faible résistance de friction, permet d’obtenir une tension de démarrage minime, ce qui est idéal pour des appareils fonctionnant sur batterie. Un tout petit microprocesseur est responsable du contrôle individuel de chaque composant de l’humidificateur : le capteur d’humidité, les servomoteurs FTB, le ventilateur et les fonctions d’avertissement. En toute tranquillité et sans entretien, c’est ainsi que doit fonctionner tout appareil qui se destine à faire plaisir. Les moteurs FTB s’accordent parfaitement à cette philosophie.