FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Weltweit Home » Applications by Industry » Hobby, Modellbau » Modelldampflok
Produkte
Applications by Industry
Custom Solutions
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Technische Info
Kontakt & Katalog
FAULHABER weltweit

Modelldampflok für gehobene Ansprüche


Die neue BR 70 Lok, Spur N von Fleischmann,
prämiert zum "Modell des Jahres 2007"
Kundenspezifischer Kleinstantrieb
für detailgetreues Rangieren


Es gibt wohl kaum eine klassischere Anwendung im Modellbau als Dampfmaschinen und Modelleisenbahnen. Wurden letztere früher eher grob aus Blech gepresst, so sind heute auch feinste Details gefragt. Neben dem Erscheinungsbild steht zunehmend auch wirklich naturgetreues Fahrverhalten im Blickpunkt. Moderne Elektronik erlaubt über digitale Impulse eine Steuerung vieler Loks ohne aufwendige Verdrahtung mit unterschiedlichen Stromnetzen. Als Bindeglied zwischen Elektronik und Mechanik dient in der Modelllok der Kleinstantrieb. Richtig dimensioniert sind so feinfühliger Rangier­betrieb wie auch Überlandfahrten mit vielen Waggons vorbildgetreu möglich.


Modelleisenbahnen sind heute bei Groß und Klein beliebt. Je nach Verwendung kann man zwischen Spielzeugeisenbahn und äußerst originalgetreuen Modellen wählen. Einer der führenden Hersteller für gehobene Modelleisenbahnen, die Firma Gebr. Fleischmann aus Nürnberg, hat nun ein neues Modell entwickelt. Der Miniaturnachbau Spur N der bayrischen Lok Baureihe 70 (BR 70) von 1930 besticht durch detailreiche Ausführung. Selbst die Zehntelmillimeter großen Aufschriften sind mit der Lupe einwandfrei lesbar.
Die Neigung zur Perfektion machte natürlich auch nicht vor der Antriebstechnik halt. Gerade hier schreitet die Entwicklung mit großen Schritten voran. Aus diesem Grund holte der Modellbauprofi den Kleinstantriebsexperten FAULHABER mit ins "Entwicklerboot". So konnte von Anfang an ein exakt zugeschnittenes Konzept erstellt werden, das Antriebsanforderungen, Modellgröße und Eigenschaften ideal miteinander verband.

Kleinlok mit "Pfiff"
Der Modellbahnbau im Maßstab 1:160, also Nenngröße N, bedeutet kleine Einheiten. In diesem Fall beträgt die Länge der Lok BR 70, Spur N über die Puffer gemessen nur ca. 57,8 mm. Das Gewicht ist mit nur 36 g ebenfalls gering.
Trotzdem müssen alle Details und eine modellgerechte Fahrleistung sichergestellt sein. Das Fahrgestell und das Gehäuse der Lok bestehen aus Metall-Druckguss mit angesetzten Teilen aus Kunststoff. So können selbst kleinste Details naturgetreu in der Serienfertigung wiedergegeben werden. Dem Original entsprechend ist eine naturgetreue Beleuchtung mit kleinsten, warmweißen Leuchtdioden integriert. Die Beleuchtung wechselt automatisch mit der Fahrtrichtung.
Für den Antrieb sind bestimmte mechanische und physikalische Gegebenheiten zu beachten. Wie bei den großen Loks ist die Traktion (und im Modell die Strom­übertragung) von Rad und Schiene ausschlaggebend für die Kraftübertragung. Ein kleiner Motor erzeugt nur ein geringes Drehmoment, benötigt aber eine hohe Drehzahl. Die Drehzahl muss nun relativ zum Modellmaßstab und der Größe der Antriebsräder per Getriebe untersetzt werden. Hinzu kommen noch elektronische Baugruppen, um z. B. digitale Steuer­impulse an den Antrieb oder Beleuchtung und Zusatzeinrichtungen weitergeben zu können. Das alles muss auf kleinstem Raum unsichtbar und langjährig zuverlässig funktionieren.

Kleinstantrieb ganz groß
Im Falle der hier vorliegenden Modelllok mit nur 36 g Masse und relativ hoher Motordrehzahl stellt sich vor allem das Problem der Laufruhe. Schon geringste Unwuchten im Rotor führen bei der leichten Lok zu Schwingungen und eventuellen Resonanzen in der Modellbahnanlage auf der die Gleise verlegt sind. Das Problem wurde durch eine hochpräzise Schwungmasse auf der Motorwelle realisiert. Ihr Höhen- und Seitenschlag beträgt lediglich 0,03 mm. Dank dieser exakten Bauweise konnte der Motor und damit die Schwungmasse so groß ausgeführt werden wie es das Lokgehäuse gerade noch erlaubte. Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Die große Schwungmasse, die die kinetische Antriebsenergie speichert, garantiert ein hervorragendes Laufverhalten über Weichen und Weichenstraßen, auch im sehr langsamen Rangierbetrieb. Dies kommt besonders bei streckenbedingten, kurzzeitigen Unterbrechungen der Versorgungsspannung zum Tragen.
Eine Version der Lok mit eingebautem Digitaldecoder ist speziell auf dieses Laufverhalten des An­triebsmotors abgestimmt, auch das verbessert das originalgetreue Erscheinungsbild bei langsamer Fahrt deutlich. Lang­lebige lebensdauergeschmierte Lager im Motor, die auch die Axialkräfte der ersten Schneckenwellen-Getriebestufe problemlos aufnehmen, ergänzen die für den Modellbau optimierte Ausführung des Kleinstantriebes.
Moderne Kleinstantriebe lassen sich für fast alle Anwendungsfälle maßschneidern. Je früher dabei der Antriebsexperte in die Entwicklung der Anwendung mit einbezogen wird, umso harmonischer lässt sich der Antrieb einfügen. Selbst einzelne besonders wichtige Eigenschaften, wie spezielle Bauform, Kurzzeitüberlastung, extreme Laufruhe usw. sind so meist problemlos zu erreichen. Antriebe von der Stange erfüllen heute schon viele Anforderungen, für den gehobenen Einsatz und ganz spezielle Anwendungen sind Maßanfertigungen die Lösung. Der Kleinst­antrieb ist heute keine Begrenzung der Kreativität mehr, sondern eher das Herz, welches die Phantasie der Entwickler anregt, nicht nur im Modellbau.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fleischmann.de

Platzoptimierter Antrieb für Laufruhe bei kräftigem Anzug
auch im Rangierbetrieb