FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Home » Applikationen » Konsumer » Zigarren-Befeuchtungssystem
Produkte
Applikationen
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Technische Info
Kontakt & Katalog
FAULHABER GROUP
Elektronisch geregelte Zigarren-Befeuchtung auf höchstem Niveau

Schön, dass es Luxus gibt und die Ansprüche oft sehr professionelle Lösungen erfordern. Bei einem Gegenstand wie einem Humidor ist das nicht ganz selbstverständlich.
Um so reizvoller war die Auf­gabe, die unsere Antriebsspezialisten von der Firma EGH-electronic in Sinzheim ge­stellt bekamen. Der Hydro­case ist ein elektronisch geregeltes Zigarren-Befeuchtungssystem für Humidore auf höchstem Niveau. Es gewährleistet eine präzise Befeuchtung auf eine relative Luftfeuchte von 71%. Das ist genau der Feuchtigkeitswert, den eine Zigarre zur Lagerung braucht und der dem Raucher absoluten Hochgenuss verspricht. Doch um diese präzisen 71% – bei allen Temperatur­unterschieden wohlgemerkt – zu halten, ist ein erheblicher technischer Aufwand notwendig.
Alle drei Stunden zieht ein Mikroventilator die Luft aus dem Humidor und misst die relative Feuchte. Ist diese zu niedrig, so öffnet sich ein Schieber und der Ventilator bläst für 30 Sekunden feuchte Luft in den Humidor. Wenn die danach gemessene Feuchte über 71% liegt, dann schließt der Schieber. Der Ventilator stoppt und die Grundverdunstung ist praktisch gleich null. Wenn die Feuchte unter 71% liegt, bleibt der Schieber geöffnet und das System verdunstet die nächsten drei Stunden passiv. Nach jeder erneuten Messung entscheidet das System selbst, ob der Schieber geschlossen oder geöffnet bleibt.
Bei den Antriebselemeten fiel die Wahl auf zwei FTB DC-Kleinstmotoren. Durch ihr hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis und vor allem ihre niedrige Bauhöhe, die durch den eisenlosen Rotor mit den drei flachen, ovalen Spulen ermöglicht wird, eignen sie sich in idealer Weise für einen solchen Einsatz. Die Edelmetallkommutierung mit ihren geringen Übergangswiderständen ermöglicht kleinste Anlaufspannungen, ideal für den sparsamen Batteriebetrieb.
Die Steuerung der einzelnen Komponenten des Humidors – Luftfeuchtesensor, FTB-Stellantriebe, Ventilator und Warnfunktionen – übernimmt ein winziger Mikroprozessor.
Problemlos und wartungsfrei – so muss ein Gerät funktionieren, das zum Verwöhnen da ist. Der FTB-Motor fügt sich ausgezeichnet in diese Philosophie ein.